フューエルホースのレビュー

平均満足度 4.35 (34件のレビュー)
商品レビューを投稿する
フューエルホース ALBA(アルバ)
ALBA(アルバ)
499 / 税込 549
ゴム製品は気候や寒暖の差等の理由で硬化していきます。 定期的な交換をお薦め致します。
34件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-03-29
用途:
カブのフリーザーホース
対象商品:
00115657

柔らかめで取り回しに自由な反面、潰れやすいので注意が必要。特徴を理解すれば使い勝手は良いと思います。耐久性はこれからです

2026-04-01
用途:
燃料ホース

長さが1Mギリギリか少し短い、切り口も雑に切ってあるので1mに少し足りませんでしたのでもう少し余裕をもってカットしてほしい。10m単位の切り売りがあれば助かります。

BONSAI MOTORCYCLE 様2025-06-24
用途:
部品交換

レストアをしていると様々な口径を使う事になる。本商品は安価でも性能的には問題ない物と思っています

2025-02-18
用途:
オートバイのガソリン配管

オートバイで使用していますが(旧車のタンク左右連結用)一重ホースの為外径が細く、フレームの間の取り回しが良好です。

2024-09-19
用途:
バイク整備作業

旧車バイク整備作業にあたり、純正が絶版となり本ホースを使用。内径7mmのフユエルホースを探していました。

2023-08-15
用途:
旧車メンテナンス
対象商品:
00115657

目視や手触りで確認しても劣化具合がわからないので安価なボース類のリニューアル目的、新しくなって安心。

1人が参考にしています
lucky-auto 様2021-12-16
用途:
ロープレッシヤー燃料ホース
対象商品:
00115632

狭い場所のホースの取り回し良いと思います、曲げやすい

2人が参考にしています
上田商店 様2021-07-15
用途:
燃料フィルター取り付け
対象商品:
00115623

古いバイクにフィルター取り付け時に、一緒にホースも交換しました。今のところ不具合はありません。

1人が参考にしています
グレース 様2020-12-27
用途:
燃料ホース交換
対象商品:
00115632

6パイの燃料ホースを探していましたが、ホームセンターにも無く無事に交換することが出来ました。

1人が参考にしています
2020-04-21
用途:
スノーモービル
対象商品:
00115632

スノーモービルの燃料ホ-ス様に使用したいと思う値段も安く非常に満足しています。

サントップ・白神陽一 様2020-02-04
用途:
船外機のガソリンパイプ交換
対象商品:
00115614

レジャーボートのガソリンパイプが硬くなってきたので交換しました。コスパも最高です。

2019-08-26
用途:
バイクのオーバーホール
対象商品:
00115614

現状のホースより、「ふわふわ感」がなくいいと思います。

2023-04-28
用途:
バイクメンテ
対象商品:
00115632

チョイ硬めな気がします。耐久性が心配。古くなるとカチカチになる期がします。

2020-01-16
用途:
バイクの燃料ホースに使用
対象商品:
00115657

シッカリした作りです。アフターマーケット品によくあるやわらかいタイプではなく硬すぎず柔すぎずで私は好きな感じです。

2019-08-28
用途:
kz550GPのキャブレターのエアベントチューブとして使用
対象商品:
00115614

内径4.5mmというサイズがなかなかないので見つかって良かったです。純正
パーツは廃番なので、このホースから30mm×2本を取り出しました。

2019-02-03
用途:
エンジンポンプの修理
対象商品:
00115623

エンジンポンプを、オーバーホールしたとき使用しました、普通に使えてます。

2019-04-08
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
00115623

古い燃費ホースの交換に使用しました。ホームセンターにも有りますが、あんまり柔らかいど折れ曲がりするので購入しました。

有限会社ルーエ 様2018-10-05
用途:
燃料パイプの交換に。
対象商品:
00115623

普通に使用できます。もう少し伸縮があると作業しやすいですが、まぁあとは耐久性ですね。

2018-04-05
用途:
バイク修理
対象商品:
00115632

1988年式FZRレストアで使用。材質も柔らかく肉厚もあるので、かなりもちそう。

2017-09-01
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
00115614

バイクの燃料ホース交換に使用したが、
ふつうに使え値段も安く良い