ラスペネ RP-Lのレビュー
- 用途:
- 車やバイクの整備に使用
- 対象商品:
- 01433976
やっぱりワコーズの安心感はあります。
色々な潤滑剤を使ってきましたがラスペネが一番だと思っています。
エンジンやマフラーなどの熱がかかりサビなどは発生しやすいボルトも炙る事なくラスペネ1本で安全に緩めることができます。ワコーズなので値は張りますが大量に使うものでも無いしお値段以上の仕事をしてくれる相棒です。
- 用途:
- 愛車の手入れや修理
信頼のおけるWAKO'S製品なので、使用しての不安は全くありません。今回は無臭タイプを購入したので、室内での作業もストレスになりません。性能に見合った納得の価格です。
- 用途:
- ワイヤーの中を滑りを良くする為に使用。
- 対象商品:
- 01433976
浸透性が高く使用後のワイヤーの滑りも良く引っ掛かりが無くなり満足してます。
某社crcよりも性能が高いと思います。
- 用途:
- ボルト取外し
固着したボルトを緩める際に使用しました。
本剤を吹き付けてしばらく置いて緩めるとほとんどの場合
緩めることが出来ます。
- 用途:
- バイクのメンテナンス
以前から使用していましたが、値段を考慮し買い控えていました。
使用頻度が少ないので奮発して購入しました。
費用対効果はよくわかりませんが、『やっぱりワコーズやな』というのが感想です。
- 用途:
- ブレーキスライドピン固着ボルト外し、外に放置して錆びたラジペン再生
- 対象商品:
- 01433976
これまで使ってきたケミカルの中で、最強の効果、あぶったり、たたいたり、エアトルクレンチなしで効果が得られました。早く出会いたかった。
- 用途:
- 自動車のメンテナンス
他の物も使ってみましたが、
サビたネジにはやっぱりコレでしょう!
- 用途:
- ネジの取り外し作業
評判を聞いて購入してみましたが、確かに固定化したネジが外しやすくなります。
値段がいいので、556と選んで使用しています。
- 用途:
- 現場でのネジ外し
- 対象商品:
- 01433976
出張先の現場で屋外に長期設置されたネジを外す際に使用。
取引商社に見積り依頼をする時間が無かったので、モノタロウにて購入させていただいたが、
翌日には手元に届いて助かった。
カテゴリーデーにたまたま重なって、もう少し安く出来たのが悔しい
- 用途:
- バイクの分解整備
- 対象商品:
- 01433976
クランクケースカバーなど絶対ナメたくない場合に、前日にシュッと一吹き。
スムーズに分解できて満足です。
- 用途:
- 錆びついたナットを外す時に使用
スクーターの錆びついたナットや外れにくいボルトを外す前にスプレーし外しやすくします!ラスペネは浸透力が凄いので無理なくボルトは外れます。ボルトやナットでねじ山を潰さない為に必要です。
- 用途:
- 水濡れ部分の潤滑に
- 対象商品:
- 01433976
この潤滑剤は多少の水が混じっても、潤滑力が落ちる事がありません。
実験等、便利に使っています。
その分、コストもかかりますが…