スーパープロレーシング SP-Rのレビュー

平均満足度 4.70 (10件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スーパープロレーシング SP-R WAKO'S(ワコーズ)
WAKO'S(ワコーズ)
4,080 / 税込 4,488
競技用ブレーキフルード 競技用に開発された非鉱油系のブレーキフルードで、DOT5.1規格のドライ沸点及びウェット沸点を大幅に上回る性能を持ちます。 カチッとしたブレーキタッチと高いコントロール性を長時間維持できます。 2輪、4輪を問わず、数々のレースで実績のあるレーシングブレーキフルードです。 公道走行可。
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-06-05
用途:
メンテナンス
対象商品:
01434177

サーキットで走ってた時、色々試したけど、どうしてもフェードしてしまう。
これにしたら悩み解消!
それ以降これにしておけばいいかな?って感じ。
もっといいのが出てるかもしれないけどね。
これで満足。

1人が参考にしています
2025-09-11
用途:
サーキットで安心感抜群
対象商品:
01434177

もう10年以上使い続けています。だいぶ値上がりしました…。
鮮度が重要で、交換後3~4ヶ月以上経過したまま熱を与えると他の方がレビューしているように耐久性が衰えているのでエアを噛みます。

扶桑金属工業株式会社 様2025-08-26
用途:
バイクのブレーキフルード交換

前回交換したときから時間がたっていて
エアー混入だかフルード劣化だか分からないけど
ブレーキの効きが悪かったために交換。
交換後は、以前のように戻り満足です。

2024-11-26
用途:
数年で随分と高くなりましたが…
対象商品:
01434177

プライベートのサーキット用車両で使用しています。もう10年以上こちらで固定です。街乗りでも使えますが性能を維持するには純正より遥かに短い期間の定期交換は必須ですし、メンテを怠らなければ間違いはないです。

2024-09-18
用途:
レース車両に入れてます

レース車両に入れてます。安定の性能で満足しています。

1人が参考にしています
2021-10-27
用途:
バイクのブレーキオイル交換
対象商品:
01434177

驚くほどブレーキのタッチが良くなりました。
ワコーズ製品の取り扱いがあるので大変助かります。

2021-08-10
用途:
TZR250SPRのブレーキフルードに使用してます。
対象商品:
01434177

ワコーズのSPRをいつも使用しています。製品は安定しており満足しております。

2021-06-23
用途:
車でのサーキット走行
対象商品:
01434177

まとめて買ってしまったので何回か使用しているが、スペックの割にはすぐに熱もってダメになる。筑波1000は1ヒートでダメ、筑波2000も1ヒートで怪しくなり、もてぎフルは3周(うち2周はウォームアップ)でダメ。もてぎフルの雨は30分全開で問題なし。うーん・・・期待していただけに残念。高いし。周りに何のブレーキオイル使ってますかー?と聞いて回ったがWAKO'Sユーザー1人もいないッ・・・笑
バイクに使おうかな・・・。

4人が参考にしています
船串興業 様2017-07-28
用途:
バイクの完全サーキット使用の車両と一般公道使用の車両に使用
対象商品:
01434177

サーキットで流行った着色されたものより長持ちしていると思う。
使用感に問題も無く、酷使状況下でも安心して使用できています。

2015-02-19
用途:
サーキット走行
対象商品:
01434177

いろいろなブレーキフルードをためしてきましたが、SP-Rはサーキット走行をしてもすぐにダメになることがなく、
長期間変わらないタッチで、街中でも安心して使用できます。
お勧めです。

3人が参考にしています