マルチパーパスグリース MPGのレビュー

平均満足度 4.82 (39件のレビュー)
商品レビューを投稿する
マルチパーパスグリース MPG WAKO'S(ワコーズ)
WAKO'S(ワコーズ)
2,400 / 税込 2,640
リチウムコンプレックス 耐熱・極圧多目的グリース 機械的安定性・耐熱性・潤滑性に優れ、低温から高温まで常に安定した潤滑が行える最高級多目的ベアリンググリースです。
39件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-07-29
用途:
荷物用エレベーターガイドレール摺動面の給脂

赤色なので新規に塗った所の区別がしやすい。摩耗紛と混ざると黒色になるので
塗り替え必要部位が分かり易い。

2024-12-27
用途:
メンテナンス
対象商品:
01434947

ランクルのグリースアップ用に購入しました。たくさん減る物でもないので少し良い物を使おうと購入しました。
不具合もないので良いのかなぁと。

2024-06-24
用途:
車両整備時
対象商品:
01434947

オートバイのステムベアリンググリスように購入。ちょう度の具合が良く、スムーズに動くようになった。個人で使うには量が多すぎますが(もう少し小分けがあると嬉しい)。

2024-04-08
用途:
農機具の中々分解できない部分の潤滑用として
対象商品:
01434947

農機具の高荷重が掛かるベアリングに使用しています。別売りの糸状に出るグリスガンと併用してトラブル予防として使っていますが、今のところトラブル無しです。ベアリング本体の経年劣化は仕方がないですが、今後に期待します。

2024-05-16
用途:
バイクのメンテナンス

バブベアリング、等あっちこっちに使用しています。少々お値段高めですが、量もたっぷりで使い勝手抜群です。

2023-12-25
用途:
何かと便利なグリス
対象商品:
01434947

時間が経っても固くならないし、バイク整備に便利に使っています。赤色は。グリスがへたった時によくわかるし便利。

2人が参考にしています
2024-01-22
用途:
バイクのレストア
対象商品:
01434947

手も汚れず使いやすいですし、ベアリングにも丁度良いです。

2023-07-10
用途:
各部注油
対象商品:
01434947

摺動部等、様々な箇所に注油できます。量的にはかなり多めです。

2023-05-16
用途:
ベアリンググリス

ハブベアリング交換時にハブグリスとして
使用しました
赤色でグリスの固さも程よく信頼感ありです。

2022-12-30
用途:
バイクのベアリング
対象商品:
01434947

価格高めですが、安定した使用感です。透明感あるので、使用している中で汚れ具合も良く分かります。

2人が参考にしています
2022-12-14
用途:
軸受ベアリングに
対象商品:
01434947

ベアリング交換が容易に出来ない箇所なので、交換可能な時までの延命処置。使用中の一般リチウムNo2より音が静かになった。どれくらい持つか期待。

2人が参考にしています
2022-04-14
用途:
ハブベアリングのグリスアップ
対象商品:
01434947

同社、マルチパーパスとハイマルチで迷いましたが、
検索すると、営業さんとのやりとりで、どちらが何に適しているかが出てきました。
ハブベアリングにはマルチパーパスの方がいいとのことで選びました。
使用感は、充填時はいつも触るウレア系や二硫化モリブデンよりも柔らかい印象がありました。暑い日だったからかもしれませんが、、、
試走の感触は全く問題ありません。あまり交換できる場所ではないので、長く性能を維持してもらいたいと思っています。
次回ハブベアリングの清掃やグリスアップの際には、赤いグリスがゆえに、茶色でちょっと見たくない物に似ているという話を聞いたことがあります。
充填時は赤くて何だかイイ感じと思うのですが、改善してもいいのかもしれません。

1人が参考にしています
2022-02-27
用途:
旧車のメンテナンス
対象商品:
01434947

ハブグリスから、普段のグリスアップまでありとあらゆる所に使用しています。金額は張りますが信頼性のある物を使いたいので、毎回奮発してます。

1人が参考にしています
2022-06-01
用途:
車のメンテナンス、修理、車検整備
対象商品:
01434947

非常に信頼の置ける製品です
耐熱性に優れでいて使いやすい粘度です。

NPO法人地球船クラブ 様2021-09-07
用途:
機器のチェーンや歯車の円滑さを求めて使用
対象商品:
01434947

大変効果が認められて良かったです。少々粘着力が強くても良い

2021-03-18
用途:
ハブベアリング交換のグリス
対象商品:
01434947

安心のワコーズ製で安く購入でき、すぐに届くことからリピートしてます。
また、無くなったらモノタロウで購入すると思います。

1人が参考にしています
2021-06-21
用途:
機械のメンテナス
対象商品:
01434947

ベアリングに、少し音が出ていたので使用しました。少し静かになったようです。良い商品だと思います。

2021-05-16
用途:
バイクのメンテナンス作業
対象商品:
01434947

安い他商品もありますが、安心感でワコーズの物をえらびました。ワコーズの商品で粗悪であったことが無いので。製品の性質上時間経過しないと良い悪いがわかりませんので品質自体の評価は現時点ではわかりません。

2人が参考にしています
2020-10-09
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
01434947

スクーターの駆動系のメンテナンスで使いました。信頼できるメーカーさんなので安心して作業完了しました。メカノイズもかなり軽減しました。

2020-04-09
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
01434947

商品はワコーズ 製なので良質です。
ただ発送は比較的に早いのですが、発送されてから届くまで遅いです。
配送拠点で数日間止まっています。
急いでいる時にはこちらで頼めません。

1人が参考にしています