ガラセリウムのレビュー

平均満足度 3.83 (84件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ガラセリウム ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)
1,798 / 税込 1,978
ガラス・鏡の水あか・傷消しに最適です。 従来の研磨剤では落ちなかった小さなキズや、がんこな水あかを落とす事が出来ます。 研磨跡が残りにくく、高い透明性を得る事が出来ます。 ペースト状の高純度の酸化セリウムで使いやすくなっております。
84件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-06-24
用途:
ガラスや鏡の手入れ

内蓋の密閉性が有り、閉じるときに空気が抜けづらくもう少し何とかならないか?

2025-02-05
用途:
鏡面向け

粒子はかなり細かいと思います。
肉眼で辛うじて見える傷も消せませんが、鏡面になった。
少量なので小物の仕上げ材として使いやすいです。
もちろん研磨機は必須。

1人が参考にしています
2024-04-15
用途:
酸焼けしたフロントガラス

誤ってフロントガラスにハイトレールの飛沫が付着してしまい白濁したため、ガラスの業者に見てもらった所、研磨して戻るか分からない交換の方が早いかもと言われ自分でなんとかするかとこの商品に出会いました。電動ポリッシャーとガラス研磨バフとで20分程研磨してみたら、見事に白濁もとれワイパー小キズも目立たないくらいに取れて大満足です。交換に高い金を払わずにすみました。

3人が参考にしています
2024-07-14
用途:
鏡のウロコ取に使用している
対象商品:
01048337

結構、鏡一面についたしつこいウロコや浅い傷などをとるのに使用
傷については傷の状態によっては完全に落とす事ができませんが、結構きれいに鏡をよみがえらせることができました。

2024-06-29
用途:
水垢おとし
対象商品:
01048337

コンパウンドなのですが、ぬるぬるしていて粉感は全然ありません。研磨痕など気にせず安心して磨けます。

コウベ内装 様2023-11-21
用途:
ガラス磨き
対象商品:
01048337

数回使用しましたが、簡単に、頑固な油膜も取れるて
大満足な商品です。なくなり次第リピ確定です。

1人が参考にしています
株式会社いろはや 様2024-01-30
用途:
清掃業務
対象商品:
01048337

ガラス鱗取りに使用、かなり良く取れます。
又リピートします。

2023-12-09
用途:
浴室鏡磨き
対象商品:
01048337

一回目の研磨で鱗状のカルキ分の頑固な汚れがほぼ綺麗になった。翌日2回目をやって完璧に蘇る。

2023-07-30
用途:
ワイパーキズとり
対象商品:
01048337

すごいです。本当に消せます。ランダムポリッシャーとウールパッドでバッチリ消せます。
酸化セリウムはケミカルエッチングもするので水が決め手。久々に感動しました。

2人が参考にしています
2023-03-18
用途:
浴室の鏡のウロコ落とし
対象商品:
01048337

効果抜群!、驚きました。
これまで、クエン酸液を浸したタオルをしばらく張り付けた後、フェルトパフを付けた電動ドライバー磨いても落ちなかった浴室の鏡のウロコが、なんと、ガラセリウムを布につけて手で強めにこすっただけでほぼきれいに落ちました。大した労力もいらず、これは驚きました。
浴室の鏡のウロコ落としで苦労されている方には是非お勧めします。

8人が参考にしています
2023-04-16
用途:
お風呂の鏡研き
対象商品:
01048337

期待半分だったが、うろこ鏡が綺麗になり満足です。
次は、車のフロントガラスにチャレンジ。

1人が参考にしています
2021-11-28
用途:
ガラスメンテナンス
対象商品:
01048337

ワイパーキズがそこそこ落ちました
100グラム購入した為量が少なかったのでリピート購入予定です。

2人が参考にしています
2022-08-02
用途:
車のガラスの傷取り
対象商品:
01048337

車のガラスについた小キズ消しを期待して購入。
爪に引っかからないほどの微細な傷には効果あり。
オービタルサンダーにフェルトをつけ、15分ほど磨いただけでは完全除去には至らなかった。
2回から3回ほど繰り返してほぼ見えなくなるまで消すことができた。
水をスプレーして常に湿らせた状態で磨くのがコツのようです。

2021-03-28
用途:
自動車のフロントガラスの傷磨き
対象商品:
01048337

冬場のフロントガラスの霜取りに金属製のスクレッパーを使用してしまったので、ガラスの広範囲にたくさんの線傷をつけてしまいました。正しい使用方法ではありませんのでお勧めは出来ませんが、モノタロウの電動ポリシャー AC100V ワックスがけ用バフに付けながら4~5時間かけてポリッシャーで磨きました。結果として線傷はほぼ完全に除去でき快適な状態となりました。ガラスの補修を業者に頼むことを考えるとかなりの節約になったと思っています。

7人が参考にしています
2020-09-14
用途:
自動車のワイパー傷の除去
対象商品:
01048337

砂が絡んだ状態でワイパーを操作してしまい、目立つ傷が無数に(>人<;)
電気ドリルに羊毛バフを装着し、フロントガラスを軽く研磨したところスッキリ傷も消えて満足です。
西日で目立つ深めの傷も目立ちにくくなり妥協できるレベルになりました。
一部だけ研磨をするとガラスに歪みができそうですので全体を軽く研磨しました。
手磨きではウロコ取りレベルまでしか不可ですが、機械磨きで軽度な傷消しならおすすめします。

5人が参考にしています
2021-02-27
用途:
車のガラス傷消し
対象商品:
01048337

ウインドガラスに悪戯された傷消しに購入後2回使用した処、完治とはなりませんが結構傷が
薄くなりましたので少しづつ時間を掛けてみようと思います。

2人が参考にしています
2020-11-25
用途:
自動車フロントガラスのワイパー擦り傷除去
対象商品:
01048337

100V電動ポリッシャーで水を噴霧しながら使用してみました。
バフを3種類使用しての2時間程の作業で
うろこ取り剤では消えなかった細かい傷は消えました。
夜間走行での街灯や信号機のギラツキは気にならなくなりました。

4人が参考にしています
コンプリート 様2021-08-27
用途:
清掃
対象商品:
01048337

とても良い商品です これからも使いやすい道具をお願いします。

1人が参考にしています
2020-04-11
用途:
ガラス研磨
対象商品:
01048337

スクレーパーでつけてしまった傷が少し深かったためのけることは無理でしたが、ほかのこびりついた汚れや水垢など綺麗に取ってくれたので助かりました。
なくなったらまた買おうと思います。

2人が参考にしています
ガレージクリーンフィールド 様2021-08-31
用途:
ガラス磨き
対象商品:
01048337

2種類買いましたがどちらも使い物にならず
期待はずれでした