オープンタイプエアーチャック クリップ片口のレビュー
- 用途:
- フットポンプの修理
- 対象商品:
- 01078105
足踏み式の空気入れの樹脂製口金がすり減ってすっぽ抜けるようになったため、
こちらの商品に交換しました。抜け止め機能が付いて良好です。
ステンレスのホースバンドで固定してます。
- 用途:
- バイクメンテナンス
- 対象商品:
- 01078105
正式の使い方ではないかもしれませんが普通の手動式空気入れに装着。
プラ製の物よりしっかり固定できバイクの空気入れにも自転車にも使え重宝しています。
- 用途:
- 空気入れの補修
- 対象商品:
- 01078114
手動式の空気入れの先端部分が破損したので交換用に使いました。しっかり固定できるので、使い易くなりました。
- 用途:
- 自動車の空気圧入れる時
- 対象商品:
- 01078123
以前の空気圧のエアーチャックは左手で圧を入れ抑え、右手で数値を調整していましたが、
このタイプは自転車の空気圧を入れる時のようにクリップ式なので、
片手で数値を合わせ入れられるので助かります。
またバイクの空気圧もクリップ式なので以前は補助工具をはめて空気圧を入れていましたが、
その必要もなくなりました。
ただ薄いタイヤホイールの時ははめるのに少し工夫が必要です。
- 用途:
- タイヤの空気入れ
- 対象商品:
- 01078114
エアゲージのチャックの漏れが多くなってきたので交換しました。
結果、これまでのものより弱い力でバルブにクリップでき、漏れもありません。
- 用途:
- 自動の空気充填機に使用
- 対象商品:
- 01078114
安くて同じ形をしているのでゴムのパッキンがどの位の耐久性があるのかをよく確認して 良ければ使って行きたいと思います。
バルブをかませるバネが強いといいと思います。
- 用途:
- ガスの充填
- 対象商品:
- 01078114
自社製品の製造部品として利用しています。再購入しようとしたら、取扱終了になっていてビックリしました。取り扱いの再開をお願いします。
貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。
- 用途:
- ミニエアコンプレッサのチャックの補修用
- 対象商品:
- 01078105
12Vミニエアコンプレッサの接続口がねじ込み式で使いにくかったため、本品に交換。ワンタッチで接続できるようになりました。しばらく快適に使っていたところ、脱着時に金属片か何かが落ちたように見えて、それからチャックを固定できなくなりました。先端のヘラのような部品が落下していました。再び組み立てても、またすぐに取れて困っていましたが、組み立てた後に抜けないよう、差し込んだ部分をニッパーで少し潰してやることで、また使えるようになりました。
- 用途:
- 車のタイヤインフレータに使用
- 対象商品:
- 01078105
この製品、小型で外見の工作精度も高級では有りませんが、馬鹿にしてはいけません。いままで使用していた物は外見は高精度な工作加工した様な物でしたが、いかんせん空気漏れが。この商品は空気漏れも無くバルブに押しつけて無くても空気漏れ無し。物は見かけに依りません、実用的で良い商品です
- 用途:
- バイクタイヤの空気調整
- 対象商品:
- 01078105
電動式のプラスチック製バルブが壊れていたので、交換しました 古いチャックを根元からホースを切断してそのまま挿入しました 良好に作動しており、良い買い物であったと思います
- 用途:
- ごく普通の自転車用空気入れを小径タイヤのバイクで使用する
- 対象商品:
- 01078105
目論見通り小径ホイールのバイクに取り付ける時の窮屈さがなくなり、脱着の際に手を怪我せずに済むようになりました。もちろん自動車のタイヤバルブにも適合し、タイヤ空気圧の管理が自宅で容易にできるようになりました。当然、空気圧ゲージは別途必要ですよ。
- 用途:
- ガレージのコンプレッサーに
- 対象商品:
- 01078114
使っていたエアチャックが漏れて使いにくくなったので、指先で押さえやすいこの商品を購入。
セット時に漏れることも少なく、使い易いです。
- 用途:
- 理科の雲を作る実験
- 対象商品:
- 01078105
はじめ簡単にチャックしただけでは圧縮空気が漏れてしまいましたが、
問い合わせて教えていただいた通りに少しねじ込みますと
漏れが止まり使用できました。
- 用途:
- 農機具用空気入れ
- 対象商品:
- 01078105
コンプレッサーによる空気入れも出来ますが、ちょっとだけタイヤに空気を入れたい時などは空気入れで済ませたい時用に購入しました。しっかりした作りで満足です。
- 用途:
- エアゲージの補修パーツ
- 対象商品:
- 01078105
エアーチャックが破損したエアゲージを補修するため購入しました。コストパフォーマンスが高いと思います。価格に比して造りがよいと思います。
- 用途:
- タイヤエアーチェック
- 対象商品:
- 01078105
エアーゲージのチャックを交換しました。
6㎜用を購入しました 6㎜のホースを差し込んだ感じは少し細い感じで緩いようでした。
ホースバンドで締め付ければ大丈夫です。