CROSSPOWER 2Tのレビュー

平均満足度 4.73 (62件のレビュー)
商品レビューを投稿する
CROSSPOWER 2T MOTOREX(モトレックス)
MOTOREX(モトレックス)
3,998 / 税込 4,398
100%化学合成油でスロットルの開閉が激しいオフロード車用に開発されたオイルです。 混合専用。推奨混合比は100:1までを実現。 100%化学合成油 基油100%化学合成油 JASO規格FD APITC 【用途】オートバイ用2サイクルガソリンエンジンオイル
62件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-02-26
用途:
リード100に使用
対象商品:
07135504

オーバースペックかと思いましたが、2ストスクーター、リード100に使用、ツーリングで、連続アクセル全回走行が多いときに、入れてみました。
以前使っていた、部分合成FDよりも、エンジンが滑らかに回っているような気がします。排気臭がモトクロス場にいるようなにおいになります。
これを入れつづければ、エンジンが長持ちするかもしれません。

2019-12-05
用途:
2stオイルの補充
対象商品:
07135504

ハスクバーナTE250iに乗っています。メーカー指定というとこで安心の品質です。他を使ったことがないので比較はできませんが、絶好調です!
欠点は注ぎ口がもうちょっと入れやすかったら良いと思います。

2019-12-10
用途:
モトクロス走行
対象商品:
07135504

性能が良い2ストロークオイルです。安心して使用出来ます。

株式会社丸辰 様2019-07-02
用途:
混合油用 KTM250EXC
対象商品:
07135504

KTM250EXC 2ストに乗っています。メーカー指定品との事もあり、ガソリンに非常に良く混ざります。安い2ストオイルも販売されていますが、ピストンの焼き付きのリスクを考えると安心して使用できます。 いつも、濃いめで混合しています(50:1)。

きっちんだいこん畑 様2019-10-31
用途:
モトクロス競技
対象商品:
07135504

仲間がすすめるので買ってみました
混合比がイマイチ良く分からないですが
自分は50対1で使用してます。

2019-08-22
用途:
雑な性格の混合比50:1にgood

テキトーに50:1で草刈り機の燃料を作っていますが、自分の性格にマッチしたオイルですね。
低回転で回していても軽快な爆発音なので燃焼効率も良くかぶりもありません。

1人が参考にしています
嶋村製作所 様2019-08-09
用途:
モトクロス
対象商品:
07135504

混合で使用していますがガソリンとの混ざりが良い。
薄い混合比でも安心して使えるオイルです。

2019-05-28
用途:
KX85 KX100用

旧型KX85の時に85:1で使っていたら1年で腰下逝きました。
混合比が原因かどうかは分かりませんが、エンジンを分解したバイク屋さんからは「オイルが薄いとこうなる」って言われました。今は50~60:1で使ってますが、もう少し薄くできそうです。私はやりませんがw 
素早くガソリンに溶ける所が気に入っています。

2019-04-05
用途:
モトクロッサー
対象商品:
07135504

混合比を薄くしてもいいので、推奨は100:1ですが、80:1で使用してます。
コスパ最高です。

2019-02-20
用途:
バイクの2ツトオイル
対象商品:
07135504

モトクロッサーに使用していますが、煙が少なくトラブルなく低コストで最高です。

2019-01-06
用途:
KTM FREERIDE 250R /2016

商品には100:1、KTMは80:1で使えとあります。
注射器で正確に計って80:1で使っています。

バイクの性質上それほど高回転でギンギンには回していません。
ヒルクライムでも回すのは数秒ですね。
それで80時間乗って腰上メンテ時に、ピストン周りのオイル付着はやや多めで良好でした。プラグがかぶった事は始動時に1度だけです。
たしかに100:1は勇気が要りますがもう少し薄くしても大丈夫そうな印象です。
計量の誤差や乗り方の違いを含め、安全係数を掛けての80:1指定なのではと考えます。
今のところ他のオイルを試す気持ちはありません。

2人が参考にしています
2019-01-29
用途:
YZ250用
対象商品:
07135504

標準の混合比より薄めでも使える。これを受かっていれば間違いない。コストパフォーマンスか高い。

2018-06-11
用途:
YZ250とKX85に使用
対象商品:
07135504

数年このオイルを使っているが、特に問題も無く気にいってます。
両方とも60:1で使用して、とても経済的です。

2019-04-10
用途:
モトクロス2スト用
対象商品:
07135504

容器がプラスチック製で強度が弱いです。尖った場所にヒットして簡単に穴が空いてしまいました。スチールのオイル缶に移し変えた方が良いかもしれません

武田ファーム 様2017-12-21
用途:
ヤマハの混合仕様スノーモービル用に
対象商品:
01669142

文句無し
1:80でどんな使い方しても大丈夫
薄く作れるので混合仕様のエンジンでもカブりにくい

2018-01-09
用途:
ラビットに。
対象商品:
01669142

指定は25:1ですが100:1で挑戦してみました。
エンジン死亡寸前になりZOILのお世話になりました(笑

1人が参考にしています
2017-10-14
用途:
2st モトクロッサー
対象商品:
01669142

推奨が100:1っていうのがなんとなく不安で結局80:2か70:1で使用してます。特に走行に不安はないです。多分次もこれかな。

2017-08-23
用途:
バイク
対象商品:
01669142

100対1で使用できて、低価格なので2スト混合のバイクには大変助かります、リピートしようと思います。

2017-04-29
用途:
年2回の山乗りに使用。
対象商品:
01669142

KTMの純正品オイルのため、使用しています。混合割合が1/100とのことですが、自分は1/75の割合で使用していますが問題ありません。費用対効果は良いと思います。

2017-01-27
用途:
モトクロッサー
対象商品:
01669142

使用量が少なくて済むので、混合しやすく経済的。規定量で十分潤滑が可能。