CROSSPOWER10W50のレビュー
最新技術で開発された4ストオフロード車に最適。湿式多板クラッチに理想的なマッチングを見せます。KTMほか、多くのモトクロスレーシングチームとの協同開発で誕生しました。摩擦による抵抗が少なく、パワーロスを低減、低温から高温まであらゆる温度領域で安定した性能を発揮。100%化学合成油。用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル
アイ・エム・アイ株式会社 様2018-12-06
- 用途:
- 耐久レース用
- 対象商品:
- 09518295
350で耐久レースに使用してます。
細かいことは良くわかりませんが、可もなく不可もなく使用できています。
2レース毎に交換しています。
2018-02-02
- 用途:
- バイク オイル交換
- 対象商品:
- 01668948
レースユースです。うちはズーとモトレックスを使っています。この値段で全合成オイル、性能は文句なしです。このオイルが原因でエンジンが壊れたことは有りません。
2015-04-21
- 用途:
- エンデューロバイクへの使用
- 対象商品:
- 01668948
100%化学合成オイルを探していました。
KTMはモトレックスのオイルを推奨しているということで使ってみました。
ただ実際のところ、完全な鉱物油から作られているのか、それとも植物油が混ざっているのかという点が分からないので、その他のオイルメーカーのものも使用してみないと比べようがないため分かりません。
とりあえず今回は合計で4時間の雨の中のレースで使用してオイルを抜いてみたところ、まだ粘度がと残っていたため、しっかりとオイルとしての役目を果たしてくれていたことに安心しました。
2人が参考にしています
2015-06-09
- 用途:
- エンデューロレースで使用
- 対象商品:
- 01668948
エンデューロレースで使用しています。バイクはKTM。KTM推奨オイルとのことで使用しています。のろまなカメの私が夏の8時間耐久レースで使用しても熱ダレもなく走り切りました。安心して使ってます。出来ればもう少し安ければ助かるのですが。
かわむら 様2015-03-01
- 用途:
- バイク
エンジンの焼付きの心配なく使えています。
2018-11-14
- 用途:
- モトクロス
超高級レースオイルは使ったことがないのですが、費用対効果が高いオイルには間違いないです。オイルが原因での磨耗、故障は一切ありません。