CROSSPOWER10W60のレビュー

平均満足度 5.00 (10件のレビュー)
商品レビューを投稿する
CROSSPOWER10W60 MOTOREX(モトレックス)
MOTOREX(モトレックス)
15,980 / 税込 17,578
最新技術で開発された4ストオフロード車に最適。湿式多板クラッチに理想的なマッチングを見せます。KTMほか、多くのモトクロスレーシングチームとの協同開発で誕生しました。摩擦による抵抗が少なく、パワーロスを低減、低温から高温まであらゆる温度領域で安定した性能を発揮。100%化学合成油。用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-04-18
用途:
バイクオイルメンテ
対象商品:
09518304

化学合成油としてはかなりリーズナブル。
粘度も高いので空冷にもマッチングが良いと思います。
KTM250EXC-F,ハスクFE250、TTR125に使って特に不具合無し。

ファクトリーY 様2021-05-24
用途:
このオイルは在庫が少ないようですが
対象商品:
09518304

モノタロウさんでも購入時は1ヶ月以上の納期となりましたが実際は一週間で届きました。ありがたかったです。

有限会社ワイケー工業 様2021-05-21
用途:
1000km毎交換
対象商品:
09518304

KTM指定オイルで他のオイルは使用したことがなくメーカー指定なので安心。

2020-06-10
用途:
KTM 690DUKEに使用
対象商品:
09518304

LC4の指定オイル。油圧不足による潤滑不良を避けるためのスペックと特性を持っているオイルとして指定されているので、おとなしく従います。量は上限のちょい下、添加剤は入れず様子を見ます。
交換後すぐはシフトが渋く不安を覚えましたが、油温が上がってからはスムーズになり、その後は冷間でも渋くなることはありませんでした。
交換前後でのエンジンフィールの違いはあまり感じませんが、1,200kmで換えたからかもしれません。
これから梅雨、夏とオイルには厳しい季節ですが、いい仕事してくれるよう願っています。

2020-06-11
用途:
オートバイのエンジンオイルに使用
対象商品:
09518304

突出した部分はありませんが、大変バランスが良いエンジンオイルだという印象です。また、上が60という粘度設定がある製品が少ないので、助かっています。対価格性能は、非常に高いと思います。

1人が参考にしています
2020-05-07
用途:
オートバイのメンテナンス
対象商品:
09518304

安価ですがKTM指定だけあって、それなりに良いオイルです。

2018-04-16
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
01668984

送料など考えると、他のネットショッピングで買うより安いです

2015-09-15
用途:
KTM690DUKEのオイル交換用
対象商品:
01668984

安いのに高性能で100%化学合成。純正指定でもあるので安心です。LC4エンジンはロッカーアームに持病が有るので10W60を年中使用しています。これからもこれ1本です。

2014-10-03
用途:
XR400Rのエンジンオイル
対象商品:
01668984

今までモチュール300Vを使用していましたが価格が高いため継続が難しく、ローコストの良いものを探していたらこのオイルになりました。空冷エンジンで林道を走行するため油温は110度を超えます。油膜切れはカムシャフトのかじりなどのダメージとなって残ります。オイルに触れた感じは今のモチュールに似ています。また、モチュールもそうですが匂いがよいです。そして高温時の粘度指数が60番が素晴らしいです。使用結果は数年後にエンジンを開けてみないとわかりませんが、KTM525でこのオイルを使用している友人は長い付き合いの中でオイルトラブルはありません。きっとエンジン内で良い仕事をしてくれていると思います。

2人が参考にしています
2014-12-02
用途:
自動二輪のエンジンオイルとしての使用
対象商品:
01668984

全化学合成油でこの粘度指数のオイルとしては相当手頃な価格帯だと感じます。
使用感もクラッチの滑りは皆無
安いオイルにありがちな金属同士のガシャツキ感もない。ギアの入り方もスムーズで操作も違和感なし。
エンジンも下から上まで良く回ります。
価格が更に安くなることを望みます。
あと、在庫が切れないようにお願いしたいです。