POWER SYNT 10W60のレビュー

平均満足度 4.38 (8件のレビュー)
商品レビューを投稿する
POWER SYNT 10W60 MOTOREX(モトレックス)
MOTOREX(モトレックス)
4,398 / 税込 4,838
MOTOREX4サイクルラインナップ中、最上級グレードオイル。金属表面の油膜形成に優れているため、磨耗による抵抗が少なく、パワーロスを低減。低温から高温まであらゆる温度領域で安定した性能を発揮するエンジンに優しいオイルです。100%化学合成油用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイルJASO:MA API:SG
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-07-23
用途:
KTMオイル交換
対象商品:
09518347

KTMメーカー指定のオイルなので、毎回コレです。
特売日を狙えばかなりお得かと。

2020-08-24
用途:
定期メンテナンス
対象商品:
18513654

お値打ちに購入できて次回も購入しようと思います。
運送会社については時間指定等ができると、とても良いと思います。

1人が参考にしています
2020-03-13
用途:
バイクのエンジンオイル交換
対象商品:
09518347

毎回オイル交換には使用しているがエンジン調子良好。

2018-07-09
用途:
バイクオイル交換
対象商品:
09518347

この商品はバイクシヨップなどでしか入手できないのに偶々モノタロウさんにおいてありビックリ購入しました。

2017-03-24
用途:
バイクのオイル交換
対象商品:
01668896

KTMのバイクの指定になってるので使いました。
安くて助かりました。

2018-05-16
用途:
バイクメンテナンス時オイル交換
対象商品:
09518347

旧車のエンジン音の軽減に貢献、ギヤー鳴り(バックラッシュ)整備調整中です。

2017-08-08
用途:
転がり軸受けでピストンクリアランスの大きなエンジンに使用
対象商品:
01668896

納期表示に問題有り。
納期4日の表示で 2017/06/22 に注文したら納期遅延との連絡があり、結局2017/7/31発送となりました。
その間同商品の納期表示は1~2日の修正がされていましたが、1カ月以上とかにはなっていませんでした。
贔屓目で言っても供給体制に問題を抱えている。
悪く言えば景品表示法違反に抵触すると思いました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

2014-08-26
用途:
オイル交換用オイル
対象商品:
01668905

エンジンが大きいため高温対応ですごくいい