DWRウエイトローラーのレビュー

平均満足度 4.63 (115件のレビュー)
商品レビューを投稿する
DWRウエイトローラー DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)
529 / 税込 582
スーパースプリントウェイトローラーシリーズ特殊樹脂素材の使用と高い品質管理により高耐久性を実現。※ プーリーへの組付方向指定あり。 樹脂ストッパー側を必ず確認し、適切な向きで組み付けてください。DWRウェイトローラー3個セットシリーズ(組み付け方向制定無し)プーリーへの組付方向指定が無い一体成型タイプのウエイトローラー(海外生産品)。インナーメタル部の片面に商品サイズ(外径×幅)を、もう片面に商品グラム数をレーザー刻印しました。高いコストパフォーマンスで純正リプレイス用としてもオススメ。3個入り。※組付方向指定無し。※製品個体差により、サイズグラム数などの刻印が見えにくい場合があります。あらかじめご了承ください。※一体成型品ですが、樹脂部が摩耗した状態でのインナーメタル抜けを保証するものではありません。交換時は必ず慣らし運転を行ない、その後も適切なタイミングで定期交換してください。※外径サイズなどをよくお確かめのうえ、適切なサイズの商品をお買い求めください。
115件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-03-07
用途:
コスパ最悪
対象商品:
01781246

純正品のほうがお安く、品質は純正品のほうが高いです。
こんな社外品は買う意味がない。

2人が参考にしています
2022-02-27
用途:
PCXに
対象商品:
01782208

PCXのJF81をメンテするついでに、ウェイトローラーを少し軽めのに交換しました。純正品と交換するだけなので難しさはありません。加速感が少し良くなったと思います。

1人が参考にしています
2022-02-13
用途:
駆動系のリフレッシュで!
対象商品:
01782165

駆動系のリフレッシュを兼ねて交換しました。マフラーも社外品に交換しているので抜けが良く立ち上がりが良くなかったので期待です。

2021-11-09
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
01781578

片減りが少ないですね。
私は重さを変則で使っているので片側にグラム数が書いてあって便利です。

2021-05-01
用途:
スクーター用
対象商品:
01782095

スズキ レッツ4で、12gを3000Km程度使用後、
状態確認しましたが、減りはとても少なかった。動作良好でした。
まだまだ使用出来そうです。
サイズ、グラムの表示も新品時同様に残っているので便利です。
約2年前の取付時に、非純正ドライブベルトと共に取付けして使用していたが、
登坂能力が低下してきたので、今回点検しました。
ドライブベルトのみ交換、その他清掃。登坂能力は改善されました。

1人が参考にしています
2021-06-13
用途:
ベルト交換時に使用
対象商品:
01781465

元々もっさりした加速感のリードEXでしたので
交換後、かなりキビキビした走りとなりました。
ノーマル 18g 今回 11g

株式会社 施設工学研究所 様2021-05-19
用途:
メンテナンス

量販店に置いていなくて探すのに苦労しましたが助かりました。

1人が参考にしています
2021-03-14
用途:
スクーターのセッティング
対象商品:
01782208

純正からの重量変更するときは、いつもデイトナ製を使っています。向きを気にする必要がないし、耐久性もあるので、今更?他社製品を試す気はないです。

1人が参考にしています
2021-04-30
用途:
ジャイロキャノピーのプーリー
対象商品:
01781298

迷ったら老舗メーカーのデイトナさんで!
加速も良くなった気がします。
耐久性はまだ分かりませんが、期待できそうです!

2020-12-29
用途:
スクーターの整備
対象商品:
01781508

私の場合、バイク通勤なので1万km走行でローラーとベルトを交換します。このローラーは、1万kmの使用でローラーが少しだけ片べりしますが、まだまだ使用できす。自分で整備する者にとっては、組付け方向の指定のないのが、頭を使わなくて嬉しいです。

2021-05-08
用途:
PCX(JF81)に
対象商品:
01782217

PCX(JF81)のメンテに使用。ノーマルより1g軽い17gで様子見。

2021-03-26
用途:
バイクのブリー
対象商品:
01781544

ジョクで使用して約半年摩耗性もよく、3.5gで加速アップ

2021-02-03
用途:
スクーターの変速タイミングの調整に
対象商品:
01781237

デイトナと言えば、知らない人がいないほど有名なチューンナップ、純正代替え品の名門
チョッと高めですが出来は素晴らしい。
流石です。

2020-11-28
用途:
AF27マフラー変更のため
対象商品:
01781228

約2年間使ってたチャンバーよりスポマフに交換して4.0g→4.5gへ。ホンダ系で通常この重さはあり得ないがクレアスクーピーのドリブンや35のベルト(ZXは長め)28クランク純正流用等。満足

2020-11-09
用途:
レッツ4 1型メンテナンス
対象商品:
01782068

古い純正11.28g×3=33.84g 新品デイトナ10.5×3=31.5gで若干軽めですが,中々元気に加速します。おすすめです。

1人が参考にしています
2020-11-19
用途:
変速調整
対象商品:
01781282

組み合わせにより低速から高速までをスムーズに調整できる。

2020-11-04
用途:
調整
対象商品:
01781273

バイクパーツショップより安くて自宅まで運んでもらえて良かったです!!!

1人が参考にしています
2020-11-10
用途:
V125Sに
対象商品:
01782217

他の社外品より、耐久性がある印象です。取り付け方向なしになったのも気楽でいいですね。

TANAKA 様2020-09-30
用途:
メンテナンス時
対象商品:
01781578

向きがないのがいいです.純正とそん色なく耐久性もあります。

2020-04-29
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
01781352

定期交換部品、心配ないメーカーですね。
定期交換部品なので、次回の交換時にどのくらい片べりしているか、
楽しみです。