飛騨の匠 ZERO.8(ゼロハチ)のレビュー
匠の技が生み出した高性能両面補強切断といし!
三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性)が皆様のニーズにお応えします。
0.8mmタイプは、切り始めがよりスムーズなタイプです。
2025-03-05
- 用途:
- 鉄製タンクの切り出しのため
固定設置された縦130Cm、横45Cmの鉄製タンクを切り刻んで撤去するため使用した。
サンダー刃の厚みが8mmと薄く、厚み4mmの鉄板を切るため、恐ろしく減りが速いが、ストレスなく切ることが出来た。
同様な鉄板切断作業には、お薦めします。
株式会社SUETインダストリー 様2018-08-09
- 用途:
- アングル切断、鉄板切断など
- 対象商品:
- 58116134
いつもリピートしています。減りはそこそこ早いが、切断速度、能力は文句なしNo1です。またリピートします♪
2018-03-23
- 用途:
- 鉄筋の切断に
- 対象商品:
- 65873246
普段から「飛騨の匠1.0」を使用していて気に入っているので「0.8」を使ってみましたが、「1.0」のほうが作業しやすいと思いました。消耗も早いと思います。薄ければいいと思ってましたが、対象物が固定できる状態でない場合、作業性は「1.0」のほうが良いかもしれません。私の場合、今後は「1.0」にします。
2人が参考にしています
2016-03-30
- 用途:
- ステンレス等の切断
- 対象商品:
- 58116134
切断スピード・消耗・実際の切れ幅・焼け...もうダントツです!
ちょっとお高いですが、消耗が卵などに比べかなり遅い為、結果的には経済的。
コスパかなり良いです。
このシリーズの1.0mmのものとも違います。
接着剤の種類が違うのか、材質・構造自体が違うのか分かりせんが、全然0.8mmの方が全然良いです。
違いの分かる方にはオススメです(笑)
3人が参考にしています
2016-03-29
- 用途:
- ステンレスの切断
- 対象商品:
- 58116134
切れ味・実際の切断幅・切断スピード・消耗...もう断トツです!
ちょっとお高いですが、消耗が卵などに比べかなり高性能なので、結果的にコスパも良いです!
飛騨の匠1.0mm厚とも全然違います。
表面の接着材のコーティングが違うのか...材質、構造自体が違うのか...分かりませんが違います。
違いの分かる方にはオススメですw
2人が参考にしています