JAZZ/リトルカブ/マグナ50 純正タイプ ウインカー (2個セット)のレビュー

平均満足度 3.10 (20件のレビュー)
商品レビューを投稿する
JAZZ/リトルカブ/マグナ50 純正タイプ ウインカー (2個セット) MAD MAX(マッドマックス)
MAD MAX(マッドマックス)
629 / 税込 692
純正品タイプのウインカーです。
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-08-07
用途:
カブSTD系への移植に使用

価格からすれば商品の出来は合格点 手直しは必要 完璧を期す方は購入しないほうが無難 純正のソケットと配線に交換しようとするも素直にいきません 車体側への取付も使用出来るビス形状が限定されるので難易度は高め でも純正はお高いのでね

2020-05-06
用途:
バイクのレストア
対象商品:
02620336

ヒビが入っていました。一応返品させてもらいましたが、物としては悪くないと思います。早く届くやつで他の商品買いましたが、こっちの方が物は良かったです。カブのレストアに使おうと思っていました。カブのフロント用も、安い物でラインナップが色々あると嬉しいです。

2018-11-13
用途:
スーパーカブC50のリアウィンカーの交換
対象商品:
02620336

かなり安価です。本体はプラスチック製のメッキ加工。指先で軽く叩いてみると、かなりチープな印象を受けますが、見た目のクォリティはかなりいいです。
まだ装着して1週間なので、この状態を維持していますが、おそらく月日が経つと鏡面のメッキが剥がれてくるでしょう。もちろん、性能面(光量、視認性等)に関しては申し分ありません。
保安部品なので、新しいパーツが手に入るまでのつなぎとして使用する分には、かなり優秀な商品だと思います。

2018-05-14
用途:
マグナ50のウインカー交換
対象商品:
02620336

配線は銅線を剥いて結線するが、それ以外は問題なく装着できます。
ただ、若干ゆるみがあるので、何かをかませた方が良いと思います。

北総軽貨 様2022-05-08
用途:
JAZZのレストア
対象商品:
02620336

ホンダのJAZZに使う場合、中に入る芯の部分の部品が必要です。私はM8の寸切りを差し込んでエポキシ接着剤で固定しました。応急策ですので長時間、長距離はもたないと思います。

1人が参考にしています
2020-11-05
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
02620336

折れやすい部品なので安く購入できてとても助かります。

2017-01-14
用途:
マグナ50のウインカー
対象商品:
02620336

マグナ50のリアのウインカーが折れてしまったので、購入しました。取り付けにやや難がありますが、なんとか取り付けることができました。安価で助かりました。

2021-02-11
用途:
当たり外れがあります。
対象商品:
02620336

首の部分に3センチほど亀裂が入ってました。
ハズレを引いたみたいです。
運が悪かった。今年は大吉だったのに。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

2020-11-28
用途:
交換用
対象商品:
02620336

リトルカブへ取付、純正と交換はできた。
ただし、ポン付けは不可。配線の加工が必要です。

2020-08-30
用途:
リトルカブの電飾交換
対象商品:
02620336

2個のうちの1個で、赤の配線が一箇所間違っていて違う穴から線が出ていた。正しい穴に通すために無駄な時間を使った。また、2個のそれぞれで使われている配線の太さが違っていたので、品質面で問題だと感じた。電球は問題無かった。

1人が参考にしています
2020-05-10
用途:
破損部品の交換
対象商品:
02620336

マグナ50のリアウインカーが破損したため交換。
配線が短いため、純正の配線とバルブ部分一式を移植して使用しました。
ウインカーボディのサイドに穴あけ加工を施して取り付けできます。

2018-08-25
用途:
オートバイのカスタマイズ
対象商品:
02620336

思った以上にチャチな作りでビックリした コネクタ部も日本の規格とは違うため 作り直さなければならなかったが 結局思っていたサイズとは違ったので取り外した

2019-09-23
用途:
ウインカーの交換
対象商品:
02620336

安物買いの銭失いとはまさにこの事、組んでもウインカーが点かず、調べるとワンセットの内の1つ、ソケットの根元の配線が断線していました。
純正のソケットを移植し何とか点いたので良かったですが、時間が余計にかかってしまいました。ふざけるな!!

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんが、製品不良の可能性もございますので、
弊社問い合わせ窓口にお問い合わせ頂けますでしょうか。恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

2018-02-14
用途:
バイク補修
対象商品:
02620336

ホンダ純正部品に似せた模造品ですが、
構造的に簡略化されており、品質的にもだいぶ見劣りがします。
1個あたり三百円ちょっとと安いので、とりあえず無いよりはましという用途で汎用的に使うぶんにはいいですが
ホンダ純正品と同等の品質はまったく期待しないほうがよろしいかと。
特に、樹脂製の本体に差し込まれる鉄製のベース部品の精度がデタラメで、
取り付け角度がてんでバラバラになるので、酷くみすぼらしい雰囲気のバイクになります。
(見本の画像を見てもベースプレートの角度が狂っていて隙間が空いているのがわかるはず)
この部分は曲げて修正することも困難なので、
純正品を流用するか自作加工する必要があり、ポン付けでは使えないと思ったほうが良い。
レンズはリトルカブ等のタッピングビスで下から固定する構造ではなく、
80年代の6V車のようにハメ込み式になっており、レンズだけ移植するといった使い方はできません。
電球はT13タイプのウェッジ球で、カムロック式のゴム製ソケットを介して装着するタイプ。
配線の色は2つとも黒と緑で左右の区別は無し。

3人が参考にしています
2018-04-16
用途:
リトルカブ用
対象商品:
02620336

ステーの作りが雑で隙間ができるペンチで少しずつ曲げてつけました。付いてる電線もほそいこの値段ならこんなもん。

有限会社 誠和製作所 様2018-02-28
用途:
今ついているのが古かったので入れ替えようと購入した
対象商品:
02620336

JAZZ用と書いてあったので買ったけど合わなかった 残念だ

2016-10-14
用途:
マグナ50仕上げ用
対象商品:
02620336

最低の商品です、マグナ用として購入したが、取り付け部分の形状が純正と異なるため、使用できない。二度と買わない。
捨てました。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

2015-12-09
用途:
50ccバイクに使用します。
対象商品:
02620336

普通に使用します。

2015-07-10
用途:
ウインカー交換
対象商品:
02620336

安くていいです。普通のカブに加工して付けました。特に問題ありません。

2015-06-26
用途:
バイク整備
対象商品:
02620336

品質は最低限で、応急処置的にしか使いたくないと思ってしまう商品