SBSブレーキパッドのレビュー

平均満足度 4.39 (75件のレビュー)
商品レビューを投稿する
SBSブレーキパッド SBS
SBS
1,998 / 税込 2,198
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
75件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-12-16
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
89879685

トリシティ155で使用。
タッチ感は普通で特質するものがなく、効き具合もそんなに良いわけではない。
悪くはないが、良いわけではない製品。

2018-07-23
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
03409464

レバータッチは柔らかいのですが、奥でシッカリと効く感じ。パッド単体も安価です。

2021-12-12
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
89879685

トリシティ155で使用。
タッチ感は普通で特質するものがなく、効き具合もそんなに良いわけではない。
悪くはないが、良いわけではない製品。

パナソニック株式会社 様2018-03-27
用途:
バイクレースで使用
対象商品:
03409498

知人に紹介されて使い始めましたが今ではこれで無ければ安心できません。
勝つための必需品です。

1人が参考にしています
2018-08-27
用途:
CRF250Mのフロント用
対象商品:
26902392

現物の摩擦面が0.2mm程盛り上がっており平面度が良くないようです。
取りあえず100キロ程普通のペースで走りました。
制動力の立ち上がりがソフトで滑りやすい路面ではコントロールしやすいと思います。最大制動力を繰り返していないので正確ではありませんが高速域からの連続使用ではノーマル同等の制動力かと感じました。(感覚的にですが)

1人が参考にしています
2018-06-07
用途:
消耗品交換業務
対象商品:
03407863

先ほど交換しました。定価より1000円安いので魅力的。

2020-12-04
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
03407897

無事着きましたが、AF35ですがピストンが引っ込まず片側だけ交換しました。

1人が参考にしています
2018-05-21
用途:
リアブレーキ用に購入しました
対象商品:
23532197

ブレンボ新カニのパッドがなくなったので交換用に購入しました。
リアブレーキはコーナーリング中のリアコントロール中心に多用していますが、このパッドは普段の街乗り程度のスピードなら止まる方もしっかり効いて問題ないです。
久しぶりのSBSのパッドですが、シンタードメタルでこの価格はかなりおすすめできます。

株式会社 シーアンドエム 様2018-08-09
用途:
BMWに使用
対象商品:
03411022

純正の約3分の一の値段だが、非常によく止まる。抜群のコストパフォーマンスである。

2017-09-11
用途:
ブレーキ時
対象商品:
03410085

コストパフォーマンスが良いブレーキパットおすすめ!

2017-04-08
用途:
ブレーキパッド交換時
対象商品:
03409525

コストパフォーマンス最高です。減りのスピードが遅いので助かってます。

2019-02-02
用途:
AF51 フロントブレーキ
対象商品:
03407897

初めて自分で交換できました。問題なく使用出来ています、価額も安かったし満足です。

2017-10-30
用途:
バイクのリアブレーキパッド
対象商品:
03411887

GSR250のリアブレーキパッドです。効きはコントロールしやすくて良いと思います。

2020-07-30
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
23532154

75年式CB125JXのメカニカルディスクブレーキに使用しようと購入しました。適合の確認不足か、自分の腕の無さなのか、うまく取り付けられませんでした。
結局違う商品を使ってしまいました。

2018-12-04
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
03410733

このたび、品番で購入手続きしたのですが、写真がおそらく後輪パッドのもので不安になり、キャンセルしました。(キャンセル対応は迅速でした。)写真が合っているか調べていただき、間違っていれば、変更をお願いしたいです。欲しい商品だったので、とても残念です。あと、説明文にフロント用とか書いてあれば、写真は無視できたので、もう少し詳しい説明が欲しいと感じました。

松山技研工業 様2017-07-10
用途:
YAMAHA RD125 74年モデルのフロントブレーキパッド交換用
対象商品:
03408143

メーカーの型番は76年モデル以降となっていて、注文まで3か月ほど調査に時間が掛ったが、問題なく74年モデルも使える。商品の「74年型~」と印刷されれば良いと思う。

パナソニック株式会社 様2018-04-13
用途:
バイクのレース
対象商品:
03409498

知人に薦められて購入。この商品よりも高額なパッドも使用したがこれの方が良かった。
減る(磨耗)のが少々早いと感じるがそれだけ良く効いていると思うので良いと思う。

2018-06-29
用途:
ブレーキパッド交換
対象商品:
03408186

商品は確かなものでした。
たくさん注文しましたが、この商品だけ、先に納品されました。

2018-03-27
用途:
消耗品交換
対象商品:
03410776

純正パッドより効きもよく値段も安い
飛ばさない~攻めないって言い訳する人にはベストなパッドだと思います

2019-01-12
用途:
BRP Can Am SPYDERのブレンボフロントブレーキに
対象商品:
03411948

純正の1/3の値段で持ちはそんなに変わらないとおもいます
純正2組、SBS2組使った感想です
変わらないなら消耗品は安いに限ります