SUSパッドピンセット(ニッシン用)のレビュー

平均満足度 4.59 (17件のレビュー)
商品レビューを投稿する
SUSパッドピンセット(ニッシン用) DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)
1,598 / 税込 1,758
スチール製の純正パッドピンのリプレイス品。錆びなどによる引っ掛かりから解消され、スムーズなブレーキングフィールが体感できます!商品は1個売り。使用個数はキャリパーにより異なります。Wディスク車は2キャリパー分必要です。
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-12-13
用途:
ブレーキキャリパーのパッドピン
対象商品:
03977882

今までブレーキパッドの引き摺りが、気になってあれこれやってみましたが、これのおかけで戻りが良くなりました

2021-10-19
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
03977882

純正品のプラグは、マイナスドライバを使用します。緩めるときにとても気を遣いますが、6角なので助かります。

佐藤商店 様2020-04-25
用途:
CB750RC42車検時の交換部品
対象商品:
03977882

ディスクブレーキの戻りが悪くなってきたのでキャリパーピストンの清掃に合わせ交換しました。ロックネジが六角穴付きネジになっており、純正のマイナスネジより付けやすくかつ外しやすくなっています。

2020-06-04
用途:
NSR250Rのブレーキキャリパーメンテナンス時
対象商品:
03977882

ステンレス製でサビにくく、見た目も良いです。前後ブレーキキャリパーのメンテナンス時に交換しました。

2019-11-12
用途:
GSR250に使用
対象商品:
03977882

純正ピンからの交換に使いました。当たり前ですが、すんなり交換完了!
純正から比べると5mm程長いですが干渉することもありません。
キャップ開閉に今までマイナスドライバーが必要でしたが、これでひとつの六角レンチで作業できるようになったので満足です。

2019-02-07
用途:
ブレーキキャリパー 純正品のリプレイス
対象商品:
03977882

NSR80ブレーキキャリパーのOHで蓋が固着し、破壊して除去。
再びの固着は勘弁なのでこの製品を購入。
蓋が六角なので次回、容易に取れることを期待してます。
この製品は、ロングタイプとショートタイプがあるのでしっかり確認して購入しましょう。

2019-02-26
用途:
純正品と交換
対象商品:
03977882

キャリパーOH時にリヤキャリパーのピンの錆が酷くて取り外しに苦労したので、フロントも予防的に一緒に交換しました。若干長さが長かったですが問題なく組付出来ました。錆に対する安心感はあります。

2019-12-26
用途:
バイクの整備
対象商品:
03977882

毎回なんですが、これ買うのに、中々、踏ん切りがつかないんですよ・・・ ステンレス製だし、これにシリコングリス塗って、キャリパーに差し込めば、絶対、作動はスムースになり、サビも出ないので、メンテもしやすい。マイナスのキャップではなく、六角穴のステンレスキャップなら、なおさら、サビないし、良いことづくめなのは、承知なんですが、でも、高いでしょ!1キャリパーに2本ですから。うちなんか同じキャリパーの250が3台ですから、合計6本目です。高いわ!

3人が参考にしています
車輪屋.千々岩自転車商会 様2018-01-20
用途:
パッドの交換に
対象商品:
03977882

リアブレーキに使いましたが5㎜位長すぎで取り付けましたが動作には問題なく良かったです。今度はフロントを交換する時に注文します。

2018-02-02
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
03977882

リアブレーキパットの動きがスムーズになりましたよ。

2017-09-27
用途:
FTR223に使用
対象商品:
03977882

見た目も性能も完璧です。何より錆びないのがいいです。

1人が参考にしています
2019-04-10
用途:
キャリパーオーバーホール作業
対象商品:
03977882

フロントブレーキキャリパーのオーバーホールに使いました。元のやつはスチール製で段付き摩耗しておりキャップもマイナスで舐めそうだったので交換しています。キャップボルトなのでレンチで簡単に開け閉めができるようになりました。悪い点はキャップねじの山が半分くらいしかかからずロックタイトを使わざるを得なくなったこと、ちょっと価格が高いです。2本セットの価格かと思っていたら1本の価格ですのでご注意を。

1人が参考にしています
2017-08-13
用途:
ブレーキのメンテナンス
対象商品:
03977882

台湾ヤマハのスクーター、キャリパーはニッシン製ではないと思われますが、寸法が同じだったため交換しました。付属のキャップボルトは六角穴のため、純正のマイナス溝では固着した場合に外しにくくなりますが、これだと六角レンチを使用して労なく外せます。また、ピンそのものもステンレス製であり、摩耗しにくいというだけで価値はありだと思います。

小野田企画 様2016-11-25
用途:
予備のブレーキキャリパーに使用
対象商品:
03977882

まだ使っていませんが、リヤは若干長く感じました。後は問題無いと思います。

平野喜柳 様2014-11-24
用途:
オートバイのブレーキパッド交換時に
対象商品:
03977882

純正品より素材が固く腐食しにくいため品質が長持ちしそうです。
あとは価格面でより安価だとありがたいです。

2015-11-06
用途:
デスクブレーキパッドピンで使用
対象商品:
03977882

標準のデスクブレーキパッドピンはメンテを繰り返すと、HEXがなめやすくなる、なめてしまうと取外しが面倒だったが、ステンレスなので丈夫になり、メンテ回数が増えた。

2014-10-08
用途:
キャリパーピンの置換
対象商品:
03977882

ステンレスで錆びにくいのはよいが、純正ピンよりも若干、変形が多い気がする。使用開始から1,000kmも走らずに、パッド位置で軽い段つき変形が見られた。
商品No.32991は、大きさが6×64mm。片押しキャリパーから少し出ているが、干渉はなし。ノーマルでクリアランスが微妙な場合は注意が必要。
同じヘックスを使用するパッドプラグが付属しているのは、分解時に工具が減らせるのでよい。