バイク用ショックドライバーセットのレビュー
- 用途:
- 作業工具
作業工具として購入しました
ケースもしっかりしていてコンパクトです
- 用途:
- ジェネレータコイルのネジ外し
- 対象商品:
- 55082195
バイクのネジ外しには悩まされることが多々ある中 今回はジェネレータコイルの交換作業を行っていましたが、ネジが緩まないようにしてあるのかバーナーで焙ったりしましたがビクともせず当製品を購入しました。試しにとショックハンマーで2、3回叩くとネジが外れなかったのがウソのように簡単にネジが緩んでいました。バイクのメンテナンスには必需品だと思える一品です。
- 用途:
- バイクのメンテナンス
- 対象商品:
- 55082195
近くのホームセンターで見つからず
こちらですぐに見つかりました。
モノタロウさん便利で助かります。
- 用途:
- バイクのエンジンカバーのネジ外し
- 対象商品:
- 55082195
ネジが固着していてなめる寸前で使いました。エンジンカバーの固定ネジなのであまり強い衝撃を与えるとカバー自体が割れるリスクもありましたが簡単にネジを外せました。
ドリルビットを使う前に使用しようと購入しましたが、非常に優れものです。
- 用途:
- townmate80クランクケースカバーボルトの取り外し
- 対象商品:
- 55082195
しっかりした頑丈な工具です。
固着したボルトを難なく取り外すことが出来ました。
プラスねじのビットの食いつきが素晴らしかったです。
- 用途:
- バイク整備
- 対象商品:
- 55082195
バイクのハンドルウェイトを外すのに購入。さすがショックドライバです、数回ハンマーで叩いただけでネジロックがたっぷりのネジが簡単に外れました。バイク整備に1個は持っていたい道具ですね。
- 用途:
- バイクのレストア
- 対象商品:
- 55082195
錆びたネジを外すのに使用。
556塗布して、少し待ち、これ使うとナメずにネジ外れます。
ガンガン叩くので耐久性が心配ですが
10本ほど固着ネジ外しましたが、今の所耐久性問題なしです。
- 用途:
- 自動車整備にて固着したプラスネジが…
- 対象商品:
- 55082195
このDaytonaバイク用ショックドライバーを使ったらバッチリ一発で緩められました。ネジ頭がバカになることも皆無でした。
- 用途:
- オートバイのメンテナンス
- 対象商品:
- 55082195
GSX-R1000K1のキーシリンダーの交換に使用しました。これがないと交換が大変です。回転方向の設定を間違えると、いつまでたっても外れません。回転方向の設定を理解するまで、間違った方向で使ってました。気が付いてよかったです。
- 用途:
- 井戸ポンプの20年以上使用したもののオーバーホールするのに使用します。
- 対象商品:
- 55082195
以前にも使用していましたがプラスの先端破損のため購入致しました やはり便利よくすぐにほどけます。
- 用途:
- 固着したネジ緩め作業
- 対象商品:
- 03998277
通常の工具で全く緩まないネジもこれであっけなく緩んで大変助かりました。
アタッチメントも多数付属しておりオススメ
- 用途:
- ブレーキパッド交換
- 対象商品:
- 55082195
ショックドライバーを使用したのちにレンチを使い無事に交換できました。ねじ山舐める前に使用する事をお勧めします
- 用途:
- 1992年式のバイクの修理
- 対象商品:
- 03998277
中々緩まなかったディスクローターの固定ボルトも、いとも簡単に緩みました。素人ほど良い道具は必要と痛感しました。
- 用途:
- インパクトドライバーですが、いろんなビットがセットになってます。
- 対象商品:
- 03998277
今まで、高価だったので購入しなかったんだけど、ホームセンターで見る品物と比べてバイク用のビットが多数あり、価格も全然負けてない。お買い得でした。