スタッドボルトリムーバー 4サイズセット 貫通タイプのレビュー

平均満足度 4.27 (48件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スタッドボルトリムーバー 4サイズセット 貫通タイプ モノタロウ
スタッドボルトの取り外しに使用します。差込1/2インチ(12.7mm)角のスタッドボルトリムーバー4サイズのセットです。ハードケース付きで収納にも便利。ソケット差込側に21mmのレンチを掛けられる六角部分がついているのでスパナなどでも使用可能です。締付・緩めの両方に使用でき大変便利です。また長いボルトにも使用できるように貫通しています。
48件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-07-05
用途:
エンジンオーバーホール
対象商品:
04891556

食いつきがよくバキバキ取れる。と思いきやスタッドボルトが折れてしまった。
それほど食いついてるってことですね。

2016-11-02
用途:
整備
対象商品:
04891556

有名ブランド物と比べ、ネジにかじりつく力が非常に強く、再使用しないボルトなどには最適です
(強すぎてネジ山がつぶれてしまいます)
安価なので損耗を気にせず、錆びた汚れのあるボルトにも遠慮なく使えるのも魅力です
内部に製造時に出たと思われる削りカスが付着していたので
使用の前に一度確認をされる方がよいかと思います

2016-06-23
用途:
エンジンのエキパイを固定するスタッドボルトの交換
対象商品:
04891556

錆びて腐ったスタッドボルトを外すのは意外と大変なんですが、専用工具があれば全く苦労せず外すことが可能です。4本セットで非常に安価だった割に、全く問題なく使えています。これは買う価値ありです。

1人が参考にしています
2020-03-11
用途:
スタッドボルトの取り外し
対象商品:
04891556

折れたスタッドボルトの交換に困ってましたけど、一番小さなM6で使ってみた。
ボルトが固かったけどドライヤーで温めながらやると外れました。マニアックな工具ですがあったら便利です。

2016-08-21
用途:
車両整備
対象商品:
04891556

エキゾーストマフラーのスタッドボルトを取るのに使っています。

1人が参考にしています
2020-02-05
用途:
タービン交換に伴うエキゾーストマニホールドの脱着用
対象商品:
04891556

最初、くわえ込みが甘いまま使用し、誤ってネジ山をナメてしまいました。
使い方がわかれば全く問題ないと思います。

2019-09-25
用途:
バイクDIY
対象商品:
04891556

カブのマフラー用スタッドボルトを抜くために購入しました
最初はダブルナットで抜こうと思いましたがビクともしなかったので
これを使いました、結果的には固着がすごく根元から折れてしまいましたが
がっちりホールドしてかなりの力をかける事ができました
食い込むのでボルトの山はつぶれます、抜けたとしても再利用は無理だと思います

2019-06-15
用途:
バイクの修理用
対象商品:
04891556

うっかりスタッドボルトを折ってしまい、その交換用に購入しました。問題なく抜けました。

2015-11-26
用途:
オートバイのエグゾーストパイプ繋ぎ部分の交換
対象商品:
04891556

使いやすい道具だった。

2019-06-22
用途:
車のメンテナンス。エンジンブロックからスタッドボルトを抜くのに使用
対象商品:
04891556

他の商品を使用したことがないので比較はできませんが、今回は問題なく使用できました。

2015-10-31
用途:
バイクのエンジンに使います
対象商品:
04891556

値段が割安なので○
後はどれ位使えるかです

2019-02-07
用途:
バイクのホイールハブスタッドに使用
対象商品:
04891556

フリーアジャスト式のスタッドプーラーを使ってた時は少しでも斜めになると力が入らず外れてしまう事がありましたがこちらの商品はガッチリ噛み合って作業効率が格段に上がりました。

東重工業川西工廠 様2015-07-09
用途:
バイクの整備に
対象商品:
04891556

かなり強力に咥え込んでくれるので重宝しております。
サビサビでカチカチに食い込んでいるボルト除去に威力を発揮してくれています。

1人が参考にしています
2018-11-25
用途:
バイクのシリンダースタッドボルト抜き

脱脂し、ロックナット使用のダブルナットで外れなかったシリンダースタッドボルト。一発で外れました。やっぱり専用工具ですね。

2018-10-13
用途:
バイクの整備
対象商品:
04891556

シリンダとマフラーのスタッドボルトを抜くのに使いました。
マフラーの方はスルッと抜けましたがシリンダの方はボルトが折れてしまいましたが残ったわずかなところを時間をかけて抜き取ることが出来ました。

2018-12-11
用途:
スクーターのスタッドボルト抜きに使用
対象商品:
04891556

スクーターのスタッドボルトが折れたので購入。スタッドボルトは1.5cmしか残ってなかったので微妙かなと思いましたが、やはり掴めず空回りでした。あと1cm残っていれば掴めたかとは思いますがこれは仕方ないです。折れたスタッドボルト抜きで購入を検討中の方に参考まで。

1人が参考にしています
株式会社エヌテック 様2018-04-27
用途:
甲板機械の修理・車の整備・バイクの整備
対象商品:
04891556

耐久性はわかりませんがとりあえず普通に使うことが出来ました。

1人が参考にしています
アダチER 様2018-06-06
用途:
車。触媒と連結する為のアウトレットパイプのスタッドボルト抜きに仕様
対象商品:
04891556

3本抜く予定でしたが、1本目を取るのに力をかけたら中身(ローラー?)がバラバラになりまったく、使用に耐えなかった。
レンタルガレージ借りて、作業に入ったがまったく無駄になった。お薦めしません。他のタイプの方が良いと思います。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

2018-06-21
用途:
バイクのエキパイ取り付けのスタッドボルト抜き
対象商品:
04891556

カブのエキパイを止めるスタッドボルトを緩めたかったのですが、噛まなかったので使えませんでした。

3人が参考にしています
有限会社 妹尾タクシー 様2016-10-14
用途:
マニホールド交換
対象商品:
04891556

以前から楽なので使用してみたいと、思いました。安価なのでいいです