H4 12V35/35W クリアハロゲンバルブのレビュー

平均満足度 4.47 (17件のレビュー)
商品レビューを投稿する
H4 12V35/35W クリアハロゲンバルブ TAKEGAWA(武川)
TAKEGAWA(武川)
1,398 / 税込 1,538
汎用ヘッドライトバルブ
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-04-01
用途:
250スカイウェイブのメンテナンス
対象商品:
04932287

LEDが全盛の昨今、ハロゲンランプを安価に購入出来て有難いです。老体のCJ43Aが復活しました。

2021-08-31
用途:
バイク
対象商品:
04932287

スーパーカブに取り付けました。思ってたより明るかったです。後は耐久力。

2021-02-11
用途:
原付整備
対象商品:
04932287

普通のボワっと暗めのハロゲンに対して、この商品はスッキリとした光で明るくなっています。ハロゲン色はありますが街灯の少ない場所や夜道では視認性も上がり大満足です。

2人が参考にしています
2020-09-27
用途:
バイク
対象商品:
04932287

オフロードの振動の多い環境でもなかなか球切れしないので信頼のおける商品だと思う。

2人が参考にしています
天馬屋 様2018-03-05
用途:
ベンリープロに使えるかと思って。
対象商品:
04932287

35wの選択が少なく、H4となってるけどジョルノなどにも適合があったので安いし試しに購入。ベンリープロはHS1仕様で折り爪の間隔が広いけど爪を中に折ったら使えそうと思って。フィリップス・スタンレーなどのHS1は耐震設計でブレ止めが出べそ先まで伸びてるけど、こちらは通常のH4と同じでブレ止めは無し。すぐに切れたら顧客の不審を招くので、こちらは付けなかったので耐久性などは分からず。

1人が参考にしています
2017-11-23
用途:
車検
対象商品:
04932287

価格も良心的で、耐震性、耐久性のある製品だと思います。

1人が参考にしています
2017-06-26
用途:
スーパーカブJA10
対象商品:
04932287

ヘッドライトバルブ交換をしました。このような製品では良い悪いは耐久性だけだと思います。純正バルブは15000KM走行できました。この製品はどれくらいの耐久性があるのかわかりません。純正以上の耐久性を期待します。

1人が参考にしています
2016-11-01
用途:
ツーリング時のバックアップとして
対象商品:
04932287

この値段でハロゲンランプ(しかも武川製)は安いです。万一旅先でランプが切れた時用のバックアップのライトとして持参します。

GAIN TIME 様2017-01-07
用途:
バイク修理
対象商品:
04932287

低コストで、常時在庫して保管しておく場合経済的です。

2016-06-22
用途:
バイクメンテ時
対象商品:
04932287

予備での購入なのでまだ未使用ですが、パッケージングもしっかりしていて、次切れた時には早速使ってみようと思います。

2016-05-16
用途:
ベスパPXのヘッドライト
対象商品:
04932287

海外生産品だとガラス部分が歪んでいる場合がありますがこの製品は大丈夫です。
明るさは通常品同等ですが安心して使用できます。

2019-02-14
用途:
オートバイライト交換補修
対象商品:
04932287

カプラーが走行中に外れてしまいそうなくらい差込がゆるゆるのスカスカ
正常に点灯するけど長期使用では接触面の加熱、不点灯の可能性がある、交換前品と比較すると接続金具の板厚が微妙に薄いように見える、とりあいず金具を微妙にまげて抜け落ちをしないようにしたけど恒久的な対策が必要、

2016-01-02
用途:
オートバイヘッドライト球交換
対象商品:
04932287

モノタロウさんは店舗に比べて商品が豊富でいいと思います。このワッテージ数の取扱いなんて店舗ではあまりありません。

2015-10-15
用途:
原付2種での使用
対象商品:
04932287

CT110をH4化しましたが、通常のバルブ(55/60W)では容量が大きすぎなのでノーマルワッテージの本品に交換しました。
55/60よりも明るくなり、Hi/Loの切り替えもスムーズ(タイムラグなし)になったので良かったです。

有限会社加戸建材流通センター 様2017-06-16
用途:
ラビットスクーターの電球交換
対象商品:
04932287

前回購入のヘッドランプユニットには55W用が付いてましたが
元が35Wなため純正に近づけるため交換用に購入
H4の35Wがなかなか売っていなかったためモノタロウで検索
初めから一緒に購入していればよかったです

有限会社湯本新聞販売所 様2015-12-29
用途:
自家用
対象商品:
04932287

短時間で現物見なくても安心して購入できます。

2016-06-28
用途:
バイクのメンテナンス時
対象商品:
04932287

問題なく、使用出来ます。