プラチナムのレビュー
わたなべ歯科医院 様2019-04-25
- 用途:
- BMWバイクフロントブレーキパッドとして
- 対象商品:
- 05259984
シンタードメタルパッドですので、効き、コントロル性も抜群です。雨の日も安心して乗ることができます。お勧めです。
2018-11-07
- 用途:
- 趣味 ツーリング
- 対象商品:
- 05258968
発送も早く助かりました。30分位ブレーキ少し意識して慣らししました。
少しずつは、停まるようになりました。粉もでてなく良かったです。ローターも交換しないと自分のは、駄目ですけど半分以上使ったものより全然良いです。今度注文の時ローターもセットで注文しますー。また宜しくお願いします
1人が参考にしています
2015-11-23
- 用途:
- バイクフロントディスクパット交換
- 対象商品:
- 05258828
この商品の価格を各社色々と調べたが御社の価格がいちばん安価でした、早速問題無く取り付け出来ました、また機会があったら利用したいです。
1人が参考にしています
有限会社 エイシーシステム設計 様2017-10-23
- 用途:
- BMW R80 Fブレーキパッド交換
- 対象商品:
- 05259835
FERODO部品の適合車の情報が確認できない。FERODOのホームページにて確認後注文しました。部品の固定用穴の開口が1mm程度不足していたため固定ピンが挿入できず研削後交換完了しました。ブレーキの性能は問題ありません。
2016-02-07
- 用途:
- バイクのメンテ
- 対象商品:
- 05260018
納期がゴールデンウイーク明けと言われてがっかです。
MonotaROからの回答
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。
2015-10-03
- 用途:
- リアブレーキの交換
- 対象商品:
- 05258828
納期が来年と言われてがっかりです
MonotaROからの回答
このたびは、大変申し訳ありませんでした。
お客様からのご意見は担当部署に申し伝え、
納期改善に努めて参ります。
宜しくお願いします。