ホースクランププライヤーのレビュー

平均満足度 4.44 (41件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ホースクランププライヤー モノタロウ
モノタロウ
2,798 / 税込 3,078
汎用的にクランプを外せる工具です。 歯が格子状になっているので、くわえたホースクリップから滑らず外れにくいです。また狭い場所や奥まった状況でも使用可能です。いろんな方向から使用できて便利です。 【用途】ラジエターホース等の固定に使用されるスプリング式のホースクリップの脱着。
41件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-01-17
用途:
車のホース外し作業
対象商品:
05298335

某メーカーより扱いやすく、且つ、安価でお勧めします
是非とも購入してみて下さい。

2025-11-12
用途:
車のホースバンドの取り外しや取り付け
対象商品:
05298335

以前は車のホースバンドをいじる時は、プライヤーで四苦八苦していましたが、この工具を使うと簡単に取り外しや取り外しが出来るようになりました。

2025-09-26
用途:
車両整備

大きいクランプには良いですね!小さいクランプはこれから…?
重量も気になりません!

2025-04-13
用途:
ホースバンドを外す作業に使用

これまで普通のプライヤーでやってましたが幅が足りなく困ってましたが、この商品は幅広めのホースバンドにも使え重宝してます。

1人が参考にしています
2025-01-18
用途:
自動車のメンテナンス
対象商品:
05298335

少し高いが、しっかりした造りで使いやすいです。久々にヒットした工具なので大切に使いたいと思います。

2024-01-15
用途:
ホースクランプ脱着
対象商品:
05298335

プライヤーやラジペンだと角度的にやりづらかったり、しっかり掴めていないということが多発しますがガッチリいけます。
でも自動車整備に使うのであれば少し大きすぎる気がします。
もう一回りくらいコンパクトだとさらに使い勝手がよかったと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2023-05-29
用途:
整備
対象商品:
05298335

滑らずしっかり噛んでくれます。いままでプライヤー等で作業していましたが、これでイライラはなくなりました。(笑)

2022-08-25
用途:
各種配管のホースバンド外しに
対象商品:
05298335

すぐに開いてしまうので、バンドを挟む時に少々てこずる。機能としては問題なし。

2022-03-06
用途:
輸入車の整備に
対象商品:
05298335

ドイツ車のエンジンルームには、かなり大径のホースクリップが使われていますが、このプライヤーがあれば苦労せず分解出来ます。
価格も安価で助かりますね。

1人が参考にしています
2022-02-03
用途:
外車のラジエターホースのバンドの取外しに
対象商品:
05298335

外車に使われているバンドが締め付け力が強いので普通のペンチだと弾かれてしまうのでしっかり加えられるので作業効率が上がります。

田淵電気工事 様2021-12-06
用途:
対象商品:
05298335

使いやすい車のラジエターホース脱着に最適です。とても便利です

2021-06-14
用途:
点火プラグ抜き
対象商品:
05298335

船外機のプラグを抜くのに購入した。
狭い箇所ですので実際うまくぬけました。

2021-01-27
用途:
車の修理
対象商品:
05298335

価格のわりにちゃんとつかえると思います、主にラジエーターのホース交換に使います。

2023-06-25
用途:
ホースクランプ外し
対象商品:
05298335

今までは普通のプライヤーを使ってたのですが、挟む部分の幅が狭くて使いにくかったです。こちらはまだ使ってませんが、作業効率も上がりそうですが、使う機会が少ない事を考えると、購入は微妙かもしれません。

2021-01-09
用途:
思った以上に大きかったです
対象商品:
05298335

想像より大きかったです。掴みモノの200mmとは相当に大きいことを学びました。。ww
実際使用してみて、バイクのキャブ回りを部屋内で組む場合は至極便利でした。
車載状態のクリップで、狭い箇所へのアプローチは難しい。
握力を要してもいいので、ひと回り半ほど小さい(車載工具のプライヤー程度)のがあれば迷いなくそっちにしたのですが。。。
また、何方かも仰るように、ワッフルの一つ一つがもっと小さくても宜しいかと。
併せてヘッド自体をもう少し小さくして、ワッフルの高さももっと低いと、すこぶる扱いやすいと思います。

タケモト 様2020-12-02
用途:
厩舎のホースの取り替え
対象商品:
05298335

とても使いやすいです他の作業にも役に立ちます
狭いところで普通のプライヤーではつまめない時もタテヨコどちらも丁目ます

1人が参考にしています
2020-08-18
用途:
車のホース交換
対象商品:
05298335

大きめのバンドには、使いやすいです
小さなバンドは、ちょっと使い難いです

2020-06-13
用途:
クルマのラジエーターホースの交換
対象商品:
05298335

ホース交換時にバンドを緩めるのに使用しました。
使う機会は少ないですが、あると便利なツールです。

足立自動車 様2019-06-10
用途:
自動車整備
対象商品:
05298335

ラジエータのホースバンドしか外していませんが、サイズ感はちょうどいいかな?
ピボットジョイント部のガタが大きく操作感は悪いですが、プラワッシャー入れて調整しました。
プライヤ使用よりも楽で早く、作業効率が上がります。

1人が参考にしています
2020-06-01
用途:
趣味の車いじり
対象商品:
05298335

多少ガタがある気がしますが使用になんら問題ありません。

1人が参考にしています