ガソリンサブタンク メンテナンス用のレビュー

平均満足度 4.54 (87件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ガソリンサブタンク メンテナンス用 モノタロウ
バイク整備(キャブレター調整など)の際に大変便利なサブタンクです。ガソリンタンクの代わりに使用しガソリンを供給します。※使用時はフックで吊り下げて使用して下さい。本体側面には液量を確認できる目盛付です。また専用コックはレバー付で流量を調整可能です。 【用途】ガソリン専用
87件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-07-14
用途:
機械作業

一時的な作業に便利と思います.フィルターなどをセットにしてもらうのもよいかと思います.

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2024-12-11
用途:
農機具メンテ

モノタロウガソリンサブタンク メンテナンス用
今まではペットボトルを加工し使ってまいたがいい感じです

2025-02-06
用途:
バイクの整備時に利用 キャブレターのOHに

使用感はいたって普通、他の方のレビューどおりです。実際には2Lもガソリン入れて試運転しないので、1Lのサイズにして、値段を下げた方がいいと思います。

2人が参考にしています
2024-05-28
用途:
バイクのキャブレター整備
対象商品:
05379377

とても使いやすいです。耐ホースは900mm付属なので必要に応じ長さ必要です

1人が参考にしています
2024-09-05
用途:
自分でも作れますが
対象商品:
05379377

やっぱそれなり設計なのでカッコもつくし安全です。
手間考えたら金額合わせや15パーセントオフにでも購入おすすめです。

ピットロード浜松 様2024-05-29
用途:
バイクのキャブレターO/Hに使います
対象商品:
05379377

ホース、コックが付いていてDOODです、大変、使いやすいですよ。

伊賀電気サービス 様2023-08-11
用途:
エンジンメンテ

商品価格が安いので良いと思います、燃料が漏れなければいいので機能差はないです。

1人が参考にしています
2023-05-17
用途:
バイクのキャブレターのメンテ
対象商品:
05379377

問題なく使えました。ただ、ゴムホースが最初べたべたしました。

1人が参考にしています
2023-01-30
用途:
ガソリンタンクを外した時
対象商品:
05379377

他社製品にくらべしっかりしているのに価格が安いのが良いと思います。

1人が参考にしています
株式会社スズキレーシングサービス久保 様2023-03-04
用途:
オートバイのキャブレター調整、オーバーホール時
対象商品:
05379377

かなり重宝しています。他のメーカーなどのものと比べて価格が安いのも良いです。

愛和歯研 様2022-11-28
用途:
バイクの作業で使っています。
対象商品:
05379377

迅速な対応ありがとうございました。
使いやすいです。
また機会がありましたら宜しくお願い致します。

2022-04-07
用途:
バイクのエンジン調整時に使用します
対象商品:
05379377

私の趣味は自動車、バイク弄りです、倅のCB400SFのレストア時と自分のGSXR750のレストアに活躍してくれております。

2人が参考にしています
2022-02-19
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
05379377

お手頃価格で、普通に使えます。バイク側のフューエルラインに接続する付属のタケノコ状のバルブの直径がもうちょっと幅広く(小径から大径まで)対応できるといいのですが。

1人が参考にしています
2021-12-29
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
05379377

タンクのバリ(しっぽ部分)と、ホースのべとつきが気になりましたが、漏れも無く無事に使用できました。欲を言えば、もう一つクランプあると嬉しい。今回、クーポンも使用できましたし満足してます。

1人が参考にしています
2021-12-02
用途:
エンジンの試運転
対象商品:
05379377

エンジン修理後の試運転時に非常に便利てす。吊り下げ式なのでプライミングポンプが無くても燃料がよく流れてきます。
今回使用したエンジンのホース径は付属の物と同じ径でしたのでそのまま使えましたが異径ニップルも付属してあるといいと思います。

1人が参考にしています
2022-01-26
用途:
バイクのメンテナンス。キャブの同調時。
対象商品:
05379377

バイクのメンテナンス後、キャブの同調、エンジンの始動確認にちょうど良いです。

2021-12-07
用途:
給湯器ボイラーのテスト運転に使用しました
対象商品:
05379377

ボイラーの燃料タンクを作業場に持って来る訳にもいかずこれを使わせてもらう事にしました大変重宝していますありがとうございました。

2021-11-20
用途:
バイクのレストア
対象商品:
05379377

キャブ調整をする時どうしても2L位はガソリンを使うことが多いので丁度良い。

藤写真事務所 様2021-09-20
用途:
発電機のメンテナンス、補修
対象商品:
05379377

タンクを取り外した状態で、修理やメンテナンスをした後の試運転をするのにとても助かります

2021-09-11
用途:
ガソリンタンクを降ろした後のエンジンメンテナンス
対象商品:
05379377

コック等も付属しており、いちいちガソリンタンクを取り付けなくてもエンジン始動のメンテナンスができる優れものです。