スパークプラグレンチ マグネチック 薄型のレビュー
マグネット式になっているのでプラグをしっかりと保持しながら取り外す事ができます。
またマグネットタイプはラバータイプと比較して保持能力の低下が少ないです。
9.5mm(3/8)サイズの差込角以外にも先端が6角になっているのでレンチやスパナでもご使用頂けます。
14mmは一部の日産車にも対応し、16mmは一部の三菱車に対応するサイズになっています。
【用途】スパークプラグ専用の工具です。
2021-07-29
- 用途:
- 自動車メンテナンス
- 対象商品:
- 05583418
クリッパーリオのプラグを抜こうとしたら普段使っているソケットが入らず
ネットで調べたところ プラグホールが特殊なものがあることを知りました
薄型のソケットレンチを使用することだったので これもネットで検索したところ
モノタロで取り扱っていいることを知りました 早速注文して使ってみましたが
何とか入ったのですが抜けてこなくなって焦りました
いろいろやって抜きました 擦っている部分をやすりがけをして使えるようになりました
2021-09-06
- 用途:
- 通常の工具として問題無し
- 対象商品:
- 05583418
プラグレンチとして当たり前の性能を有していると思います。
ホームセンターなどで探すと時間ばかりかかるので、モノタロウさんは助かります。
はしぐち 様2021-07-29
- 用途:
- プラグ交換
- 対象商品:
- 05583402
エブリイワゴン DA17W のプラグ交換用に購入しました。車種によっては・・・ とのレビューも有りましたが、問題なく使用できました。思っていたよりは肉薄な印象です。値段と共に満足です。マグネットの磁力も弱くなく、不安感はありません。高トルクを使う物でもないので、ずっと使えそうです。
2021-08-17
- 用途:
- 自動車のプラグ交換に使用
- 対象商品:
- 05583418
車両の点火プラグを交換したかったが、手持のソケツトでは口径が大きくヘッドに入らない為、購入しました。マグネット付でプラグを引き抜くのに便利で、穴も深く取り出し時にプラグが残った時は厄介であり、その問題もなく使用でき、良かったと思います。
2021-04-23
- 用途:
- バイクのメイテナンス
- 対象商品:
- 05583418
新たに購入したバイクのプラグ交換のため買いました。今までのバイク用のものではサイズが合わず急遽必要になりました。作業がはかどります。
2021-03-05
- 用途:
- 車のプラグ交換
- 対象商品:
- 05583418
プラグホールが凄く狭いタイプのエンジンなのでプラグレンチの外径の厚みが
あったのでプラグまで届かず、レンチの外径を削り奥まで届く様にして使った。
あと2ミリぐらい薄ければ問題無し!
MonotaROからの回答
貴重なご意見賜り誠にありがとうございます。
今後の検討課題とさせていただきます。