スパークプラグレンチ マグネチック 薄型のレビュー

平均満足度 4.22 (172件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スパークプラグレンチ マグネチック 薄型 モノタロウ
マグネット式になっているのでプラグをしっかりと保持しながら取り外す事ができます。 またマグネットタイプはラバータイプと比較して保持能力の低下が少ないです。 9.5mm(3/8)サイズの差込角以外にも先端が6角になっているのでレンチやスパナでもご使用頂けます。 14mmは一部の日産車にも対応し、16mmは一部の三菱車に対応するサイズになっています。 【用途】スパークプラグ専用の工具です。
172件中 81~100件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
ワタナベ自動車修理工場 様2018-06-15
用途:
三菱やニッサンの車に
対象商品:
05583402

今までは三菱の車載工具を改造して使っていましたが、これは便利です。

2018-02-07
用途:
車載工具
対象商品:
05583418

車載して持ち運ぶので薄型のコンパクトなタイプを買いました。
普通に使えて今のところ問題は無いのですが、
外面全体がツルツルしたクロームメッキ仕上げなので
油の付いた指で扱うと滑りやすい。
実は、すでに某自動車工具チェーン店の類似製品も持っているのですが、
そちらは指の掛かる部分が梨地仕上げになっていて滑りにくい優れものなので、
こちらのモノタロウPB製品はちと見劣りがします。
機械加工のエッジの立ち方も少しダルで見た目の精度感が劣るのも気になる。
(そのくせ価格はこちらのほうが少し高い)
また、新品なのにメッキの表面にごく細かい傷が無数にあってみすぼらしい。
使い始めればすぐ付く程度の傷なのでどうでもいいっちゃあいいんですがね・・・。

2018-05-12
用途:
プラグ交換
対象商品:
05583402

厚みがあるものだと、M14は厳しいと聞いていましたが、本商品は問題なく使用できました。

2018-09-02
用途:
三菱 軽四のプラグ交換
対象商品:
05583418

三菱の軽四(パジェロミニ)H58A用に買いましたが、このレンチでもギリギリでした。もう0.5ミリ径が小さいと良いのですが。マグネットはしっかりとしていてGooDでした。

1人が参考にしています
2018-06-13
用途:
スパークプラグの交換
対象商品:
05583418

普通のプラグレンチだと一部の車種で交換できず薄型の物を購入しました。
作りも良くあとはマグネットの耐久性がどれぐらいもつか。

2018-05-15
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
05583402

マグネットも強く、しっかりとプラグをホールドしてくれます。全く、問題ないです。
頻繁につかわないですが、コスパも良いです。

2018-05-04
用途:
バイクのプラグ交換
対象商品:
05583402

スリムでマグネット付きなので使いやすい。
14mm対応の商品は少ないので購入できて良かったです。

2018-03-04
用途:
車のプラグ交換に
対象商品:
05583418

薄型なのでプラグ交換に使えます。
ステップワゴンRK-1で使用できました。

ねこのてサービス 様2017-11-08
用途:
軽トラのプラグ交換に使用
対象商品:
05583402

磁気でプラグを固定する方法でプラグの脱着が非常に便利でしたが、
ハンドルを交換しようとして、ハンドルを引く抜くとレンチの磁気が強いのか差込角が少し大きいのか、私が使っているハンドルのドライブ角が悪いのか分かりませんが、このプラグレンチが車のプラグ側について戻って来ない時がありました、これがなければCPが良くて使い勝手の良いのですが。

2018-02-10
用途:
自動車
対象商品:
05583402

BMW MINI等対応の 12角薄型レンチですが この価格は 助かります

1人が参考にしています
2017-11-16
用途:
ホンダ車プラグレンチ
対象商品:
05583402

普通に使えます。プラグレンチにそんなに差異は見出せないのと、値段もとても安いものでも無いので…。ただ必要なものが少しでも安く手に入ることに感謝しております。

カーズナガヌマ 様2018-01-19
用途:
プラグ交換
対象商品:
05583418

色々探しましたがこの薄いサイズ 三菱ミニキャブ U61T 3G83
エンジンに使えました 安くて使い易いです

2018-01-17
用途:
車のプラグ交換
対象商品:
05583418

プラグが結構奥にある車なので、マグネットタイプだと作業がし易くて便利ですね。

2017-11-20
用途:
消耗品の交換
対象商品:
05583402

スパークプラグ自体の大きさは同じでも、円筒状の部分が薄くないと工具が入らないし、最近の車載工具にプラグレンチがないので、あると重宝します。

2018-04-15
用途:
軽トラックのプラグ脱着
対象商品:
05583418

愛車のプラグ穴はアクセスしやすい場所でしたが、深く穴が狭いために普通のプラグレンチは役に立ちません。だが、このレンチは肉厚が薄く楽に脱着が出来ました。

2018-04-13
用途:
自家用車(パッソ)のプラグ交換
対象商品:
05583402

やはりこのマグネット付きが、便利でした。ゴムだと古くなると作業中の落下が心配でした。金属くずが付着しないように他の工具と別に格納しています。

2017-12-22
用途:
自動車整備
対象商品:
05583402

しっかりとした作りで、作業性も良好ですので重宝しています。

2017-08-23
用途:
プラグ交換作業
対象商品:
05583402

MH34Sで使用、問題なく使用できました、磁石付きなので使いやすいです。

1人が参考にしています
2021-06-10
用途:
車のメンテナンスに使用
対象商品:
05583402

車のプラグ交換に使用しましたが、プラグ迄届かず交換出来ませんでした。
知り合いの車屋で借りたソケットはさらに肉薄でした。
使えなかったので評価は低くしてます。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございませんでした。

2017-05-31
用途:
ダイハツKFエンジンのプラグ交換用に
対象商品:
05583418

今まではラバーでプラグを保持するタイプを使っていましたが、安価で磁石保持のプラグレンチという事で、プラグ注文時に一緒に購入しました。
薄型なので取り回しに余裕があり、プラグを保持する力も強く今までよりかなり楽に作業が出来ました。価格以上のパフォーマンスでした。買ってよかったです。