スプレーリフィーラー 簡単充填 詰替え式のレビュー

平均満足度 2.95 (87件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スプレーリフィーラー 簡単充填 詰替え式 モノタロウ
モノタロウ
4,298 / 税込 4,728
液材を入れて、圧縮エアーを注入するだけで簡単に使用可能です。 ノズルはたたんだ状態でも伸ばした状態でも使用可能な2Way方式です。100mmのロングノズルは狭い場所や奥まったところで便利です。 液材詰替タイプのため従来のスプレー缶と異なり廃缶が出ずゴミの削減になります。 繰り替え使用可能なので廃缶ゴミが大幅に減少。 圧縮エア入口はタイヤの米式バルブのため、自動車やオートバイ等のタイヤの空気充填用チャックが利用可能です。 また圧縮エアーはエアーコンプレッサーはもちろん空気入れでも簡単に充填できるので大変便利です。 原液タイプのパーツクリーナーを容器に入れ、エアーを充填するだけでスプレーとして使用できます。 【用途】詰め替え式エアースプレー。
87件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
鍵駅 様2025-11-23
用途:
脱脂作業

シリコンオフを、以前は、プラスチックの溶液使用可を使っていましたが、数か月も使用に耐えきれないので、此方を購入。
エアー充電はいりますが、強度、使用とも、問題ないです。

2025-11-26
用途:
エアダスターの代替

エアダスターの代わりとして購入を検討している皆様、全く期待しないほうがよいです。
圧が600kPa程度しかかからないのでエアの連続噴射はせいぜい30秒。(加圧はゲージで確認済み)
本体はステンレス製でガッチリしていて、リリーフ圧が1000kPaあたりでもいけそうだが、全く使い物にならない。
一緒に購入したリフィーラー用ノズルとともに純粋に無駄な出費だった。
ステンレス製の本体の見た目だけは「映える」ので、飲料を入れたステンレスボトルにでも転用しようかな。

4人が参考にしています
2025-08-07
用途:
パーツクリーナー用
対象商品:
05608478

パーツクリーナーを一斗缶で購入したので併せて購入しました。
霧状にはなりませんが、こちらの使用用途に問題なく、漏れもなく普通に使えます。

大輪 商事 様2025-07-11
用途:
バイク用メンテナンス

今迄、通常のパーツクリーナーを使用していましたが、空き缶が増えていくのが悩みの種でしたが、この商品を購入したおかげで空き容器に悩む事が無くなります。

有限会社カーサロン市川 様2025-08-07
用途:
汚れ落としに

ボトルにテープを巻き、転んでも金属の嫌な音を軽減して使用してますが、
スプレースイッチの漏れ、戻りがとても悪く、話になりません。
改善を求めます。

9人が参考にしています
2024-09-29
用途:
ガレージ作業での油脂清掃
対象商品:
05608478

ブレーキパーツクリーナー18Lを使うために購入、液量150ml程度入れて、コンプレッサーでエアーを入れ使用しました。ノズル無しは普通のスプレー位の噴射範囲で、ノズル使用はピンポイントでの使うときに良さそう。噴射の勢いがあり満足しました。

4人が参考にしています
2024-02-14
用途:
イソプロピルアルコールを入れて、機器の洗浄に使っています。

ノズルはたたんだ状態と、伸ばした状態の二つで、たたんだ状態では広い面の作業に適し、伸ばした状態では、狭い所や、機器の奥まで洗浄液が届きます。また、伸ばした状態では、水やアルコールの様な液体なら、2~3m位先迄飛ばせます。以前購入した同品は、細いノズルが抜けて壊れてしまったので、リピで購入しました。
請われた物も、普通のスプレー缶としてはまだまだ使えますので、使え分けて使用したいと思います。

1人が参考にしています
株式会社セーフティサービス 様2024-02-02
用途:
機器のメンテナンス
対象商品:
05608478

パーツクリーナーを一斗缶で購入し
こちらの商品で使っています
圧力が落ちたらAirの追加も容易です
漏洩検知液にも利用出来そうなので追加購入しました

5人が参考にしています
2024-03-31
用途:
エアダスターの代用
対象商品:
05608478

思ったよりも大きく造りがしっかりとしています。スプレーとしてではなく細かい部品の埃を飛ばす目的で買いました。

3人が参考にしています
2023-10-13
用途:
オイル汚れ落とし
対象商品:
05608478

パーツクリーナを入れて使っています。
エアー圧は安全弁が付いていて入れすぎの心配もありません。
オイル交換時に使うのですが、オイルが手に付くとメチャクチャ滑ります。
滑り止め加工をするか、プッシュ式ではなくトリガータイプにして貰えると凄い使い勝手が良いです。

12人が参考にしています
2023-08-23
用途:
DIYでの作業
対象商品:
05608487

アルミ製にくらべ、本体の強度は高いですが、消耗品のノズルやゴムシール、ゴムホースがアルミのものと変わらずで、ここを強化もしくは、部品を取り扱うようにしていただかないと、エコにはなりません。詰替ではなく、普通の缶スプレータイプのほうが手間がかからないです。
是非、対策、パーツの取り扱いをお願いします

27人が参考にしています
2022-05-21
用途:
パーツクリーナー詰め替え
対象商品:
05608487

パーツクリーナーの詰め替え用として購入しました。逆さでは十分に噴射されませんが、車の整備では水の如くパーツクリーナーを消費しますので、この製品でコスパを出そうと思います。製品には全く問題ありませんでした。

3人が参考にしています
踏みッパ 様2024-04-24
用途:
油汚れ落とし
対象商品:
05608478

ノズルの穴の位置か、本体の穴の位置がズレているのか、ノズルを伸ばしても折りたたんでも動画みたいに勢い良くは噴射されません。飛距離10㎝の少量しか出ません。
仕方ないので、ノズルを取り外して使用していますが、一気にドバっと出るので、アルコールの消費が凄い激しいです。
替えノズルに交換すれば、直るのかな?
私のは不良品なのだと思います。

1人が参考にしています
2023-06-30
用途:
ブレーキパーツクリーナーのスプレー
対象商品:
05608478

ブレーキパーツクリーナーのスプレーに使っています。
ワンプッシュでスプレーできるのは便利です。
スプレー缶と比べるとグリップしづらいです。

2人が参考にしています
有限会社巧揚鉄工所 様2022-03-15
用途:
機械部品の洗浄
対象商品:
05608478

スプレー式の缶ボトル製品を使用していましたが頻繁に使用するため空き缶ばかりたまりました。これに1斗缶から補充して使っています。割安で良いと思います。

2021-05-21
用途:
オイル交換など
対象商品:
05608487

非常にエコなものだと思います。
エア充填時にリミッターが付いているのでとまるところまで気にせず充電すればいいのでとても使いやすいです。
噴射パターンも2種類切り替えることが出来てとても便利です。
換えのオーリングもあるので安心ですね

4人が参考にしています
一般社団法人日本学芸振興會 様2023-05-21
用途:
バイクの整備

パーツクリーナーを良く使用するので、缶ゴミがなくなることを期待して購入しましたが、まったく噴射されません。容量を変えてみても数秒間チョロチョロと垂れた以後は液自体出てきません。ゴミが増えただけの結果でした。私のところに届いたものが不良品だったのか、商品そのものが不良品なのかはわかりませんが、販売は控えた方がよろしいと存じます。

8人が参考にしています
2020-10-10
用途:
部品の脱脂洗浄に使用
対象商品:
05608478

乾ブレーキ&パーツクリーナー 18Lと併せて購入しました。
スプレー缶が無駄に増えないので良いと思います。
ただ、届いた状態では8kg/cm^2の空気圧でも解放しなかったため、空圧ゲージを見ながら調整し直しました。

6人が参考にしています
2022-06-30
用途:
抗菌剤吹付加工に使用します。
対象商品:
05608487

噴霧に関しては申し分ないです。ノズルは直線ではなく、噴霧タイプが欲しいです。

2人が参考にしています
2022-06-01
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
05608478

エアーダスター的に使用するのに購入。
0.6MPa位で充填しても出てくるエアーが弱く、エアーダスターには不向きかと。
容易に充填できるのは◎

4人が参考にしています