二輪車用バックミラーのレビュー

平均満足度 4.30 (138件のレビュー)
商品レビューを投稿する
二輪車用バックミラー NTB
NTB
1,398 / 税込 1,538
転倒などで損傷しやすく安全面で欠かせないパーツです。
138件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-04-07
用途:
バイクのミラー交換
対象商品:
05614017

V125のミラー右が壊れたので現在のミラーに似ている(10㎜逆ネジ)タイプを交換しました 気持ちミラーの高さが低いので逆ネジアダプターとナットキャップは以前のものを使用しました 以前より見た目も良くなったのでついでに左側も交換しました 型式によっては10㎜逆 8㎜逆・正などあるようです余計な出費をしないためにも購入前に調べておく事が必要かと思います。

アーチャー企画 様2026-03-12
用途:
バイクの後方確認

取り扱いが終わったミラーだけど後方確認がしやすくて、いいミラーだったよ。

2025-07-23
用途:
タウンメイト90
対象商品:
35154007

タウンメイト用に左を2つ使い 8-10の変換アダプターも使いました。
メイトは10m mですがこれは8mmなので注意が必要です。
取り付けに気をるければ物は全く問題ありません。

2025-07-22
用途:
スーパーカブC50 のミラー

割ってしまったのでリプレース.純正のOEM企業ですよね?NTBって.ばっちりです.

2025-06-23
用途:
バイク用のバックミラー

取付工事も簡単!バックが見える位置に取付つけられ、バックもよく見ることができます。

2025-04-10
用途:
オートバイの運転
対象商品:
35153955

作りもしっかりしているし、後方視界もクリア。装着時の違和感が全く無い良い商品。

2024-08-09
用途:
スーパーカブ110(JA07)補修用に
対象商品:
35154165

元々車両についている純正ミラーより、ステーが太く丈夫です。
そのお陰かブレも少ないように感じます。

2023-10-17
用途:
ロードタイプの自転車のバックミラーとして使用
対象商品:
35154156

自転車のバックミラーは華奢でしかもアダプター部がプラスチックが多いので、頑丈なようにとわざとバイク用を取り付けました。ハンドル部のアダプターはマドマックス社のハンドル ミラークランプ 10ミリ径正回転で取り付けバッチリ付きました。1/3は自分の腕が映りますが、2/3はちゃんと後方を映してくれます。ブレも全くなくバイク用を買って装着して正解です。

1人が参考にしています
2023-06-01
用途:
パッソル レストア
対象商品:
35154043

メッキステー、白丸ミラーを探していたところこの商品を見つけました。
パッソルには絶対白丸なので完璧です。
走行中も振動によるぶれなくしっかりしています。

1人が参考にしています
和泉屋米店 様2023-06-30
用途:
スーパーカブ110プロに使用します
対象商品:
05614026

スーパーカブ110プロ左側バックミラーの取り換えに購入し、純正と変わることなく良かったです。

株式会社MST 様2024-01-10
用途:
二輪の整備に使用しています。
対象商品:
35153955

ストックして置くには、価格的に助かっています。便利に使っています。

松尾米穀有限会社 様2023-01-30
用途:
AA01角目カブ
対象商品:
35153946

よく駐車が甘くて倒れて割ってしまうので…
すぐ届くので助かります。

2022-10-17
用途:
バイクの修理
対象商品:
35154052

スーパーカブにメッキのサイドミラーがつきました。
良い感じです!

2022-07-13
用途:
ミラー破損時の交換
対象商品:
35154052

振動でぶれることがありませんでした。
鏡面もちゃんとしていて歪むこともありません。
黒色のメッキや艶消し塗装があれば良いんですが。

cozycycle 様2021-12-11
用途:
バイク整備
対象商品:
35153982

カブのカスタムに使用しました。
メッキボディが欲しかったので選択しました。
純正より安く買え、ガラスの平面度も高かったので満足です。

2021-10-03
用途:
破損したミラー交換
対象商品:
35154156

郵政バーディ90に利用しました
もともとついていたものと変わらない見え方で満足です

2021-06-07
用途:
スーパーカブJA10に使用
対象商品:
35154156

安くて視認性もよく大変満足です取り付けも簡単でミラー自体も強風でも動かなかったのも良かった

2021-06-28
用途:
スクーター用ミラー
対象商品:
05614017

このミラー、安いくせに後ろがよく見えます。しかも最近の安全基準対応なのか、正ネジと逆ネジの組み合わせになっています。
関節部分がすぐ動いてしまうのでカバー掛けただけで位置がズレますが、ぶつけても壊れにくそうなのでそこはまぁ良しとします。
値段が上がってしまう前に購入したので星4つつけられますが、これが1700円とかだと星は減るでしょう。

1人が参考にしています
2021-09-07
用途:
バイク用
対象商品:
35153955

バイクの純正は10mmだが、ステー部が細いミラーにしたくて購入。10mm→8mmの変換アダプターも別途購入。本当はミラー裏部分もシルバーにしたかったが価格でこれをチョイス。

2021-02-05
用途:
純正と言われれば、そう見えます。
対象商品:
05614017

純正はバラで取り寄せる事もできますが、これはフルセットで値段が安い!交換作業もしやすい。言う事無し!

2人が参考にしています