ヒューズブレーカー 平型のレビュー

平均満足度 4.53 (17件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ヒューズブレーカー 平型 KIJIMA(キジマ)
KIJIMA(キジマ)
599 / 税込 659
多くの車輌で使用されている平型(ブレード)ヒューズに対応するタイプ。 5A・10A・15A・20Aと電装系で使われるアンペアを御用意しました。 対応電流以上のアンペアが流れてもピンが飛び出して回路をカットし安全です。 ピンを押すと再使用可能。ショートの原因探究の間に無駄なヒューズを消費しません。
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
くらし応援館 様2023-03-31
用途:
車の修理
対象商品:
05692724

ヒューズが切れる原因を探る時にとても助かる。商品も満足してます。

2022-04-07
用途:
車両の点検整備の時(作業灯の付け替え)
対象商品:
05692706

ヒューズの無駄を無くすので経費削減になり助かります。

2019-10-05
用途:
バイクのヒューズに使用
対象商品:
05692715

取り付け後見た感じ品物が思っていたよりデカい
もう少しコンパクトになれば???

タル工房 様2018-05-29
用途:
メインハーネスの漏電、リーク箇所を探すのに使用。
対象商品:
05692733

たびたび電送系のトラブルでヒューズが切れるとかの場合
都度新品を付けていては問題解決になりません。
そこで、こう言った製品があると便利です。

カネコ・エンジニアリング 様2018-04-24
用途:
自動車の整備
対象商品:
05692724

通常のヒューズに使うには当然値段が高いですが、ヒューズが飛ぶ修理などで原因を探っていくときは、何本もヒューズを何度も交換することなくかえってコストがかかりません。
アンペアーもそれぞれ揃っているので、必要に応じて点検できます。

アートエンジン 様2018-04-13
用途:
ショートした場所を探すため使用
対象商品:
05692724

ヒューズ代と差し替える手間が大変助かりました。何度でも修理に使えそうです。

2017-07-29
用途:
自動車の電装品取り付けの際
対象商品:
05692715

通常使用しているヒューズだと、過電流が流れたりした際に切れてしまい、交換が必要ですが、これだと原因を対処した後にヒューズを交換しなくても復旧できるため、非常に便利です。

2017-06-28
用途:
オートバイや車の電装関係
対象商品:
05692724

古い車両に乗っているので、出先でのフューズ切れの不安が解消されました。

2017-08-06
用途:
車両電気修理
対象商品:
05692715

ヒューズの消費が少なくなり助かりました。
種類をそろえたいです

有限会社高柳自動車整備工場 様2017-09-25
用途:
点検作業時
対象商品:
05692706

5Aヒューズ対応回路なのにブレーカー落ちずに回路が焼けた。

1人が参考にしています
2017-03-28
用途:
バイクの整備時
対象商品:
05692715

レストア中のバイクで立て続けにヒューズが飛んでしまったため購入しました。
原因を探る事が出来た。

2016-12-05
用途:
電装回路短絡時の故障診断に
対象商品:
05692715

――――― 取扱い説明書より引用 ―――――
本製品はブレーカー機能内蔵のヒューズです。各アンペアに適合した使用をして下さい。
ヒューズが切れる症状の際、ショートの原因探求の間に無駄なヒューズを消費しないですみます。
対応電流以上のアンペアが流れてもピンが飛び出して回路をカットし安全です。
ピンを押す事でヒューズ内の回路は復旧し何度も再使用可能です。(ただし永久的な使用はできません。)
ヒューズがたまに切れて困る場合など出先でのトラブルに困ったことがある方には必需品です。
――中略――
※本製品は応急的な臨時での使用を想定しております。通常ヒューズのように連続した使用はお避け下さい。
※連続使用した場合は加熱する場合があります。もし加熱した場合は使用を直ちにおやめ下さい。
――――― 引用おわり ―――――
.
古い車両や改造車では、電装回路のショートがおきる事がまれによくあり、
短絡箇所の特定を迫られるのですが、テスターなど持ち歩けないツーリング先での
故障診断にたいへん便利で心強い物です。
試しに故意に短絡させてみると、一秒未満の短時間ですが
タイムラグを経た後にピンが飛び出し電流を遮断します。
このとき本体内部が熱を持つのがわかります。
過電流による熱によってバイメタル的に動作する構造のようです。
.
機械的な動作部分が存在する以上は故障の可能性がありますので、
通常ヒューズの代わりに常時使用するのは避けた方が良いでしょう。
そもそも頻繁にヒューズが切れるような事はあってはいけない事ですので、
原因を特定し修理が済んだら通常のヒューズに戻しましょう。

2人が参考にしています
2016-06-18
用途:
クルマ用
対象商品:
05692733

負荷をかけたときに遮断する回路に使用。通常のフューズは取り外しが面倒ですが、これは紛失もせず楽です。

2015-09-23
用途:
自家用車に使用
対象商品:
05692715

これは便利ですね

2015-11-05
用途:
バイクに
対象商品:
05692724

バイクの電装パーツを付けても雨天走行や早朝、夜間に突然フューズ切れ特に主要な場所にはこれを使ってます。

2015-02-05
用途:
建機の交換用
対象商品:
05692715

高さがあるので、ヒューズボックスケースは付けられません。

1人が参考にしています
2015-01-13
用途:
トラブルシューティングに
対象商品:
05692715

この価格で買えるとは思いませんでした。他規格の同製品も揃えれる価格帯ですね。