トルクレンチ プレセット型のレビュー

平均満足度 4.19 (536件のレビュー)
商品レビューを投稿する
トルクレンチ プレセット型 モノタロウ
モノタロウ
¥ 4,698 ~ / 税込 ¥ 5,168 ~
24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。 【用途】小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に
536件中 441~460件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2017-09-05
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
06528515

トルクを感じる時の「カチッ」が気持ち良く鳴る時と鳴らない時がありますね…
回す速さが遅いと鳴らないのでしょうかね。
本体の造り(素材)には満足しています。

1人が参考にしています
2018-07-24
用途:
バイクのメンテナンス時
対象商品:
06528533

価格は安かったですが、機能面では全く問題ありません。

2017-11-23
用途:
バイク整備
対象商品:
06528515

この価格でこの品質は素晴らしいかと。モノタロウさんありがとう。

2018-04-19
用途:
自動車のメンテナンスに
対象商品:
06528515

他の方も同じ様なレビューありますが、設定値になった時に音が殆んどしません。よく目視してカクッとなった時を見逃さないように使う必要があります。トルク違いの3本を購入しましたが皆同じでした。
初心者の方がたまに使うには注意が必要だと思います。

2016-06-17
用途:
タイヤ取り付けボルトのトルク管理。
対象商品:
06528524

降雪地ゆえ必ず必要な季節対応のタイヤ交換作業。今まで適当にやっていたのだが、
安心のために購入。一般乗用車には十分なトルクのカバーレンジ、レバーの長さも
コンパクトでよろしい。モノタロウブランドだが見た目の仕上げなど良さそう(失礼)。
耐久性をうんぬん言うほど使うことはまず無いので、この価格ならば文句は出ない。
ホームセンターであれこれ悩んで時間を浪費しなくて良かった。

なお、ケースにソケットを入れておくスペースがあれば便利かと。自分は21mmしか
使わないので。

2人が参考にしています
2019-01-06
用途:
バイクメンテ
対象商品:
06528515

トルクの設定値に達してもクリック音等せず,そのまま締めたら1回の使用で壊れてしまいラチェットが効かなくなりました。どちらの方向に回しても空回りする状態になりました。
設定トルクに達したクリック音がしないので強く力を入れすぎたのかも知れませんが,作りが弱すぎです。

2人が参考にしています
2018-09-29
用途:
エンジンのネジ締め
対象商品:
06528533

規定のトルクが指定されているエンジン部分のネジ締めに用いました。

2018-12-01
用途:
二輪車整備
対象商品:
06528515

M-223-1Dとモノタロウのソケットアダプター(6.35→9.5)を購入、一ヶ月ほど使用しました。
・主目盛(ハンドル)が5からはじまり2Nmきざみ。なのに、副目盛(ダイヤル)は1周で4Nm。混乱する。
他社やマイクロメーターは、主目盛1きざみ=副目盛1周。
・副目盛のめもりが、0.8の次が1.0はなくて、1.2。
例えば6.0にあわせたくて、主目盛で5にあわせ、もう1.0分副目盛をまわしていくと、1.0がないももだから行き過ぎて、気がついてもどる。
・手持ちのソケットが3/8なのでモノタロウのソケットアダプターとあわせて使っているが、はめあいがあまくソケット交換の際かならずはずれる。逆にアダプターとソケットはきつくて、ソケット交換には両手が必須。

2人が参考にしています
2017-11-04
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
06528524

品質的にも満足。価格に比べれば本当に安くて良い商品です。

2018-11-23
用途:
二輪車整備
対象商品:
06528515

M-223-1Dとモノタロウのソケットアダプター(6.35→9.5)を購入、一ヶ月ほど使用しました。
・主目盛(ハンドル)が5からはじまり2Nmきざみ。なのに、副目盛(ダイヤル)は1周で4Nm。混乱する。
他社やマイクロメーターは、主目盛1きざみ=副目盛1周。
・副目盛のめもりが、0.8の次が1.0はなくて、1.2。
例えば6.0にあわせたくて、主目盛で5にあわせ、もう1.0分副目盛をまわしていくと、1.0がないももだから行き過ぎて、気がついてもどる。
・手持ちのソケットが3/8なのでモノタロウのソケットアダプターとあわせて使っているが、はめあいがあまくソケット交換の際かならずはずれる。逆にアダプターとソケットはきつくて、ソケット交換には両手が必須。

2016-06-26
用途:
船外機のエンジンヘッド分解時に使用
対象商品:
06528524

ヤマハの船外機の分解に使用しました。規定のトルクで締めつけが出来とても満足しています。

1人が参考にしています
2017-10-13
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
06528524

この値段にしては良くできていると思います。十分使えます。

2017-08-31
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
06528515

大変使いやすかったです。コストパフォーマンスもよかった。

1人が参考にしています
2018-04-19
用途:
自動車整備
対象商品:
06528533

3種類購入してすべて設定値で音が殆んどしないとレビューしましたが
こちらはホイールナット締め付けに使用しましたが問題ありませんでした。

2018-06-09
用途:
バイクメンテ!
対象商品:
06528515

”カチッ”と言わないのね?
壊れてるわけじゃないよね?
ぬるっと首ふりますが…これで正常?

2018-06-20
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
06528515

原付スクーターのオイルドレインボルトが指定トルク15Nmでしたが、手持ちの3/8DRのトルクレンチだと20-110Nmなので微妙に使えず。。。

この商品ですが、指定トルクに到達したときの手ごたえと音が小さいですね。
1/4DRなのでこんなもんなのかも。神経を集中させていれば問題ないです。

2017-10-06
用途:
機械整備
対象商品:
06528524

価格から考えると充分使えます。もう少しプリセットがはっきりしてると使いやすいかと。

2017-05-19
用途:
バイク、車のメンテ
対象商品:
06528524

届いた商品はトルクセットのゲージが堅くて半分くらいまでしか回らず。
返品、交換して貰いました。
交換後も堅いですが、一応最後まで回るので我慢します。
高くても一流メーカーのものを購入することをお勧めします。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

2016-04-13
用途:
原付エンジンの組み立て
対象商品:
06528515

シリンダーヘッドの締め付けには、問題なく使えた。

2018-09-21
用途:
マイカーのメンテナンス
対象商品:
06528524

低い設定値はスムーズに設定できたが、仕様トルク幅範囲内での設定で96Nm以上が設定できなかった。