トルクレンチ プレセット型 プロ用のレビュー

平均満足度 4.09 (86件のレビュー)
商品レビューを投稿する
トルクレンチ プレセット型 プロ用 モノタロウ
モノタロウ
8,398 / 税込 9,238
トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。 トルク精度は±3%の高精度。 トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。 プッシュリリース式により、ソケットをはずしやすくなっています。 【用途】小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に
86件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2019-09-23
用途:
バイクのプラグ締め付けで使用
対象商品:
06714338

小型なので狭い所での使用はしやすが、ラチェット振り角がワンサイズ上と同じなので利便性が上がらないので角度も小さいものが有れば良いと思う

2019-06-24
用途:
自動車メンテ

グリップ太く確りしてます。規定トルクになるとカチッと音はしないが、感覚はある!静音設計?
特に問題はない。
メモリが見にくい…老眼鏡必要…笑

1人が参考にしています
2024-12-02
用途:
タイヤ交換時

製品の仕上がり、使用感共に良好ですが、唯一使い勝手をスポイルしているのがロック解除の使いにくさ。
安全上、ロックを解除したままにすることはNGというのは分かるが、左手で本体を持ちながら、右手でロックリングを引きつつ調節リングを回す操作がやりにくい。
精度を維持する為には、使用後にバネを緩める操作は欠かせないので、この点が改善されれば星5つ

MonotaROからの回答

ご要望に沿えず大変申し訳ございません。
今後の品質検討課題とさせていただきます。

2024-03-07
用途:
二輪整備
対象商品:
06714347

10-50Nm
役は果たしますが、トルク帯の割にボディが大きいのと文字がプリントで本体シルバーに対して薄グレーの文字というなんとも見えにくい目盛、しかも線が太くわかりにくい、夜メインの老眼ストリートメカニック(笑)としてはかなり厳しい。
機械的な部分の品質は良いですが、トータルの使用感として、とてもプロ用とは言い難い気がします。
デジタルに買い直すほど老先長くないしなぁ(笑)

2018-08-27
用途:
カブエンジンの各ボルトナット締付け管理に使います。
対象商品:
06714338

小型エンジンでよく使うトルクが10N・mです。この型より小さい【10N・m】までのでは【12N・m】辺りが設定できないので
この型を選びました。長く使いたいのでプロタイプを購入しましたが、数値セットもし易くて使い勝手がいいです。

2021-08-20
用途:
オイル交換時
対象商品:
06714322

届いて使用しましたが、トルクがかかるタイミングがわかりません。
問い合わせると、手ごたえがありますとわけのわからない回答。
商品説明にきっちりと書くべきです。
これはプロ用じゃない。

8人が参考にしています
2018-11-27
用途:
自動車整備
対象商品:
06714338

使用感も問題ないですし、造りも良いです。設定トルク到達時のクリック感も悪くないです。耐久性についてはまだ分りませんが値段の割にはしっかりした商品だと思います。

山形ダイハツ販売株式会社 飯田店 様2019-06-30
用途:
自動車整備で使用
対象商品:
06714347

思ったよりサイズが大きかったですが、使用するには問題なく、大変気に入ってます。

1人が参考にしています
2019-03-02
用途:
トルク管理時
対象商品:
06714347

とても重宝してます。重要保安部品はこれがないと何も出来ません

2022-01-04
用途:
オイルドレン用に
対象商品:
06714347

オイルドレン専用に購入しました、安いケツネジタイプは設定が不安定の物がおおいのでこちらにしました、プリセット用の文字が薄い、消えそうですがほぼ固定なので問題なさそうです、使用感は問題ありません、設定トルクは測定器がないので信じるしかありませんが。

3人が参考にしています
コーシン工業株式会社 様2017-11-24
用途:
鉄塔建方工事
対象商品:
06714365

ボルトの締め付けトルクに、役立てています。
価格以上の商品だと思っています。

2人が参考にしています
2021-04-16
用途:
バイクのメンテに
対象商品:
06714338

4~20N・mの低トルク用を購入したのですが、デカい!
なのに差込角は何故か6.35mm。
おまけにケースは上のサイズと共用なのか、更にデカい!
収納スペース占領しまくりです。
車で持ち運び用にと考えておりましたが、諦めました。
スペック表ちゃんと目を通しておけよって事なんですけどね…。
物は良いんです、精度も造りも。ただそこだけが残念。

6人が参考にしています
MonotaROからの回答


貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせていただきます。

2018-12-27
用途:
車の修理
対象商品:
06714356

グリップがゴムで握りやすい。トルクの設定がカチッと決まる。

2017-09-30
用途:
バイクの整備
対象商品:
06714356

主にバイクの下回り整備に使おうと思ってます。
しっかりした造りなので、使うのが楽しみです。

1人が参考にしています
2019-03-16
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
06714347

まだブレーキパットの交換に1回しか使ってない。便利やけど普通です。

1人が参考にしています
2018-09-23
用途:
タイヤ交換時
対象商品:
06714356

タイヤ交換専用に利用、問題なく使い勝手がよく感じられる。

2人が参考にしています
2017-08-10
用途:
バイクの修理
対象商品:
06714347

トルクの設定も容易で使いやすい道具です。満足しています。

2020-05-28
用途:
トルクの確認
対象商品:
06714365

ロックを解除して調整したいけど、固くて回りません。
以前も固まって、暫く日光に当ててたら回るようになりました。
何かコツがあるのでしょうか?
一年以内なので交換出来ますか?

興和鋼業株式会社 様2018-11-26
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
06714356

バイクのメンテナンス用に購入しましたが、しっかりした作りで長く使えそうです。

2人が参考にしています
ZETTON 様2017-02-22
用途:
整備時
対象商品:
06714347

丁寧な作業の必需品としてのコスパは十分です。感覚の作業もプロらしいですが、顧客の前での作業では信頼度が違います。

1人が参考にしています