バッテリーターミナル +/-2個セットのレビュー

平均満足度 4.32 (215件のレビュー)
商品レビューを投稿する
バッテリーターミナル +/-2個セット モノタロウ
モノタロウ
619 / 税込 681
【用途】バッテリー用
215件中 61~80件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-02-11
用途:
補修時
対象商品:
06715713

問題なく使用しています。
別のメーカー(ホームセンター等)で購入し使ったときはサイズが合わなかったりした時がありましたが、こちらはしっかり装着、端子への挟み込みもピッタリでした。
欲をいえば、+端子、-端子それぞれ単品で出してほしい。
D端子のねじピッチに8mm1.25も欲しい。
どうでしょう?モノタロウ様?

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。

吉村太農園 様2021-10-09
用途:
農機具の修理用
対象商品:
06715686

経年劣化で腐食によるターミナル交換。ワイヤーの固定が簡単なので助かりました

北之坊倉庫株式会社 様2022-06-02
用途:
使い勝手に問題はなく良品です。
対象商品:
06715704

多分最安値だと思います。コスパは最高で使用に問題ありませんでした。

2021-01-04
用途:
配線
対象商品:
06715686

小規模ソーラーの受電用12Vバッテリーを並列に繋げるために使用。8sqケーブルを確実に配線できた。
これとは別に、変形した車体の鉛端子のアース線を純正の10sqから14sqサイズアップする際に使用。接続性は良好。

2022-01-24
用途:
機械整備
対象商品:
06715686

いろんな物のバッテリー接続にしよう。
見た目も綺麗です。

有限会社平井電設 様2020-12-19
用途:
バッテリー端子への接続
対象商品:
06715695

何の問題もなく取付完了。D端子取付金具はその辺で購入すると高額だが、このような商品をモノタロウブランドで格安なおかつ当日発送は嬉しい限りです。

2020-12-15
用途:
ソーラーパネルの充電用に購入
対象商品:
06715704

ソーラーパネルの充電用にバッテリーを並列に繋いで
100Vに変換する配線接続する為、ターミナル4個購入
安く品質も良い

2020-11-22
用途:
バッテリーターミナル交換作業
対象商品:
06715713

常備品です。ホームセンターより安く製品もしっかりした作りです。この商品に適合するターミナルも案内があると助かります

2021-06-07
用途:
トラックターのターミナルを交換。
対象商品:
06715713

トラックターのターミナルを交換しましたが、コスパ良し。
バッテリーを頻繁に取り外すので、チョウナットは便利です。

1人が参考にしています
有限会社 山原保険事務所 自動車部 様2022-03-04
用途:
トラックのバッテリー交換
対象商品:
06715695

お値段もリーズナブルな価格で使い勝手も良かったです

2020-09-04
用途:
太陽光蓄電システムのメンテ
対象商品:
06715695

バッテリーを増設したので、バッテリーターミナルを追加しました。
お得なセットがあると良いと思います。

2020-06-10
用途:
トラクターへ小型バッテリー接続
対象商品:
06715686

小型バッテリー2個をトラクタに繋ぐために使用しました。プラス端子はサイズピッタリですがマイナス端子が少し大きいのか結構ねじを締めこみ目で見て判るほど縮めてピッタリ接続できました。とはいえ今は普通に使用できているので満足です。

リトルアジア 様2020-06-18
用途:
原付レストア
対象商品:
06715686

自作バッテリー溶接機で使用の為、購入しました。普通に使えます。

2020-05-08
用途:
旧車のバッテリーケーブル交換時
対象商品:
06715686

バッテリーケーブルを少し大きめのものにしたのですが、挟み込みタイプの為、問題なく取付けできました。

ADACHI・EDS 様2020-04-03
用途:
バッテリーの接続に使用
対象商品:
06715686

電線接続の際、太い線一本による幹線張り式より各回路毎に接続したほうが負荷変動による電圧変動が軽減されるので便利に使っています。クランプねじが2個あるので丸端子で8本接続しています。

1人が参考にしています
カーリペアクドウ 様2020-12-07
用途:
蝶ネジじゃないやつも欲しい
対象商品:
06715704

蝶ネジは頭が大きくてバッテリーカバー付かなくて元々のボルトに交換しました。ターミナルって普段は気に止めない部品だけどしらないうちに粉吹いてるバッテリーなんかは腐食で接触不良起こすし、純正の板金タイプは開いて割れることもあるのでたまには見てあげてください。

西表島交通株式会社 様2020-09-22
用途:
特に問題なく使えます
対象商品:
06715704

多分OEM商品だから不安なく使える商品です
部品販売する場合にはモノタロウのブランドステッカーは
剥がしてから渡してます

1人が参考にしています
2022-07-26
用途:
サンバートラックのターミナル腐食の為、使用しました。
対象商品:
06715686

マイナス端子締め付け時に、硬くなったので締まったのかと思い左右に動かし確認をしましたが、ゆるかったので確かめてみると、締め付けボルトのねじ山不良で硬くなっていただけでした。最後まで締める事に苦労しました。
プラススターミナルが硬すぎて広げにくく、バッテリー本体の端子にフィットしません。
モノタロウ商品は安くて、品質も良く色々と愛用していたのに残念です。

MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
モノタロウブランドにつきましては1年間の返品保障がございますので、
保障期間内の商品がお手元にございましたら返品をお申し付け下さい。
今後ともモノタロウをよろしくお願い致します。

2020-04-25
用途:
農機具の予備バッテリーに使用
対象商品:
06715704

電源ケーブルの脱着が簡単なので農機具の予備バッテリーに使用しています。コスパが良いので重宝しています。

精密屋inc 様2020-03-06
用途:
別売のアーシングケーブルと使用しました。
対象商品:
06715686

別売のアーシングケーブルと合わせて使用しました。
リーナズブルでアーシングケーブルや他の電源増設には良い感じです。