ターミナルカバー 自動車用 汎用タイプのレビュー

平均満足度 4.48 (87件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ターミナルカバー 自動車用 汎用タイプ モノタロウ
「スピードタイプ」「挟み込みタイプ」「蝶ネジタイプ」の3種類のターミナルに対応した汎用絶縁カバーです。 【用途】自動車の汎用ターミナルカバーとして
87件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
学習Labo 様2026-02-21
用途:
自家用の補修
対象商品:
06715722

ホンダ車のカバーはプラスチックで、経年劣化で割れてしまった。プラス端子だけでもカバーしたく、汎用性の高そうな品を選択しました。十二分です。

2025-11-20
用途:
実験用の太陽光パネルの充電バッテリーの端子カバーとして使用しています

実験用太陽光パネルの充電バッテリーの端子カバーとして使用しています。なぜか黒色が無いのが疑問です。仕方ないので、赤のターミナルカバーにマジックで「-」と書いて、使用しています。黒色を発売してください。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

松尾農場 様2025-08-01
用途:
年代物のフォークリフト整備
対象商品:
06715722

アワーメーター未装着の年代物のカバーが紛失劣化で、装着。裸では危険だしバッテリー交換などで極性も目視できるので安心です。

2025-07-20
用途:
バイクのバッテリー容量アップ

トライク車両でバイク用バッテリーでは容量不足の為、自動車用バッテリーに変更、配線取り回し変更にともない、ターミナル保護に使用しました。
とてもきれいに納まってます。

2025-04-05
用途:
バッテリー保護

プラス端子の近くに金属があり、もしもの為に追加で付けました。
ふくらみが後付け端子にあるナットをカバーし、ちょうどよかったです。

2024-12-25
用途:
中古ユンボの整備メンテナンス

中古ユンボのバッテリー端子にカバーが付いていなかったので、モノタロウのターミナルと合わせて取り付けました。同じモノタロウなのでターミナルにぴったりです。

1人が参考にしています
2024-07-06
用途:
サブバッテリー敷設時
対象商品:
06715722

軽バンのバッテリー位置が荷室のど真ん中とアクセス最悪ため、万が一時に供え、サブバッテリへを敷設。ターミナルカバー、当初は不要思ってたが、色々荷物積むと+極に接触の可能性有りヤッパシ不安全と思い購入取り付けました。これで一安心です。

2024-07-23
用途:
車両ハーネスのプラス端子を切取り汎用の端子を取付けた。
対象商品:
06715722

大きな端子カバーなのでワイヤーが楽に入れる事ができました。3センチほどカットして使いました。

1人が参考にしています
2024-05-12
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
06715722

産業機械用の12Vバッテリー2個とターミナルもモノタロから購入,端子カバーは12Vバッテリー2個を直列に繋ぐ為、連結ケーブルで24Vとして使用する。 端子カバーはターミナルに余裕があり価格も手頃であり数個購入して安全に使用している。

自営業 様2025-03-21
用途:
車部品

とても安価で性能もよく、また購入したいと思います。

2024-07-20
用途:
とても良い製品だった
対象商品:
06715722

大きいし使いやすいし買ってよかった。人にもおすすめできます

2024-05-09
用途:
旧車のメンテナンス
対象商品:
06715722

この値段にしては仕上げもよく、よい感じモノでした。あとは耐久性を期待します。

鈴木オート 様2024-02-02
用途:
バッテリー交換時
対象商品:
06715722

除雪機のÅ端子バッテリーをB端子バッテリーに交換する際に使用。大きさに余裕があるので、十分に端子をカバーすることが出来きます。

2024-03-11
用途:
トラクターのバッテリー交換時
対象商品:
06715722

モノタロウのバッテリーターミナルと同時に交換しました。少しかぶせにくかったけどなかなか良いです。

2023-12-27
用途:
配線作業
対象商品:
06715722

バッテリーターミナルの形状はさほど多くありませんので,ドンピシャの形状を作ってもらえるとありがたく思います.とりあえず,カバーは出来ていますのでOKです.

2024-03-18
用途:
整備
対象商品:
06715722

車検整備で、時々カバーが欠損している車両に使用しました。

1人が参考にしています
自営業 様2023-11-01
用途:
バッテリーの端子接続部分の交換
対象商品:
06715722

バッテリーの端子が古くなってきたため 交換しました。
その際の端子のカバーに使用し 安価で大変良かったと思います。

2023-02-26
用途:
自動車メンテナンス
対象商品:
06715722

汎用品なので
どんな車両にも使えると思います
軽自動車に使用しました
大き目位のサイズが良いと思います

1人が参考にしています
2023-03-22
用途:
バッテリー端子の保護
対象商品:
06715722

写真ではマッチングが良さそうに見えたため、他社製のターミナルに流用したが、やはりフィットしませんでした。
商品としては良いと思います。

1人が参考にしています
2022-09-20
用途:
バッテリ端子の感電防止
対象商品:
06715722

バッテリーを自動車以外に使う際に、どうしても端子むき出しでは安全とは言い難いので、+側だけでもと思って購入しました。理屈から言えばプラスのみで端子のカバーは十分と思い、あえて-側は買っていません。思いのほかぴったりと今回購入した端子に合いました。

1人が参考にしています