ターミナルカバー 自動車用 汎用タイプのレビュー

平均満足度 4.48 (87件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ターミナルカバー 自動車用 汎用タイプ モノタロウ
「スピードタイプ」「挟み込みタイプ」「蝶ネジタイプ」の3種類のターミナルに対応した汎用絶縁カバーです。 【用途】自動車の汎用ターミナルカバーとして
87件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
SUZUKI 様2019-11-29
用途:
バッテリー端子の短絡防止
対象商品:
06715722

発電機内のバッテリーの端子の本体や短絡防止に特に本体接触による火災防止など大変重要な事故が防止でき満足してます

2025-01-08
用途:
バッテリーターミナル交換

蝶ネジタイプのターミナルにも対応しているとのことでしたが、ちょっときつかったです。
結局蝶ネジは外して、ボルトに変更して利用しました。

2019-05-22
用途:
ライトエースバン400系
対象商品:
06715722

バッテリーターミナル交換に伴い、こちらのカバーを装着しました。ぴったりフィットしてよい感じです。

1人が参考にしています
2019-12-21
用途:
車の整備
対象商品:
06715722

バッテリー電源の(+)側端子の保護に使用致しまいた。

2019-01-19
用途:
自動車
対象商品:
06715722

旧車に使いました。サイズが少し小さいですが、使用に支障はありませんでした。厚みもあり、価格も安いので満足なのですが、サイズ選択ができるとより良いと思います。

2019-03-22
用途:
バッテリーターミナルカバー交換
対象商品:
06715722

柔らかく、サイズも調度良く、材質性も良いと思います。

2019-05-05
用途:
車のメンテ
対象商品:
06715722

バッテリーカバーがダメになったので交換しました。問題無しです。

2019-06-01
用途:
軽自動車のバッテリーのプラス端子の絶縁用
対象商品:
06715722

今回、軽自動車のバッテリーの蝶ナット付プラス端子の絶縁カバーとして使用しましたが、カバーが少し小さい様(特に蝶ナット部分)で浮いています。もう少し大きいと良いと思いました。

2019-01-12
用途:
レストア用
対象商品:
06715722

昭和の日産車をレストア中です。この時代のハーネスは線が細く不安で今回バッテリーケーブルを太くしました。バッテリーターミナルを購入しケーブルを改良(太く)しました。プラス側にシリコーンカバーがあるといいと思い、ダメもとで検索したら本商品がヒットしました。大感激でした。即購入しました。

野津サービス 様2018-04-26
用途:
バッテリー端子の保護
対象商品:
06715722

しっかり覆ってくれて安心です。取り付けもきついわけでもなく、緩いわけでも無くちょうどいいです。
モノタロウブランドのバッテリーターミナルM-SBに使いました。

東栄鑿泉工業 様2019-04-01
用途:
自動車の整備
対象商品:
06715722

純正のターミナルカバーが劣化で固くなって交換しました。純正より収まりがよかったです。

2018-04-08
用途:
除雪機の線を交換と同時に
対象商品:
06715722

除雪機の電気周りバッテリと同時に線も交換し大きいので大変助かりました大型除雪機なので。

2018-02-11
用途:
車のバッテリー端子部に使用
対象商品:
06715722

車のバッテリー端子部に使用しましたが、端子部の絶縁ができスマートな配線ができ満足してます。

中村商会 様2017-12-25
用途:
増設バッテリーのプラス端子のカバーとして使用
対象商品:
06715722

増設バッテリーのプラス端子のカバーとして使用しています 柔らかいので取り付けも楽に出来ましたショートが怖いので厳重に取り付けしました

2021-03-09
用途:
ターミナル保護
対象商品:
06715722

旧車のターミナルが大きすぎて破けてしまいました。寸法確認ミスです。

1人が参考にしています
2017-05-08
用途:
バッテリーの接点カバー
対象商品:
06715722

バッテリーの接点カバーに使用しています
安くて普通に使えるので良いです

オールマリン 様2017-10-27
用途:
バッテリー端子保護
対象商品:
06715722

端子の形状に合わせて作っているのでこの商品を選びました。端子が大きくて入りませんでしたが下を少し加工して、思うように使えています。

2023-09-10
用途:
短絡防止
対象商品:
06715722

おおきさ、形状はバッチリで使い勝手も悪くないのですが、なぜマイナス側の黒が設定されていないのでしょう?探しようが悪いのでしょうか?ホンマに赤しか無いのであれば変な話です、コレを使うユーザーはマイナス側にも赤を使ってはるんでしょうか???

2人が参考にしています
2020-02-06
用途:
エンジンウエルダー用バッテリーのプラス端子保護
対象商品:
06715722

エンジンウエルダーのバッテリー劣化し交換に際し、バイク用バッテリーでなくても安価な車用B17サイズなら取付可能判明し取付もターミナル交換必要に成り、モノタロウ端子と併せこのカバーも購入。ピッタリサイズで特に問題ありません。

2017-03-21
用途:
車に積む予備バッテリーに。
対象商品:
06715722

安くてこれまでの手間から開放されました。
通常のバッテリーではなく「ディープサイクルバッテリー」のバッテリーに使いました。
このバッテリーはターミナルがボルトなので、背の高いターミナルカバーがちょうどいい感じにかぶせることが出来ました。
これまでは、ボルトキャップを使用しビニテで絶縁していたので、充電する時キャップを無くしそうになっていた。
しかしこちらの商品は、バッテリーコードに通して有るので充電時なくさない!また、カバーが大きいので完全に絶縁できたので大満足の商品でした。