スピーカー 2wayトレードインタイプ 同軸コアキシャルのレビュー

平均満足度 3.96 (106件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スピーカー 2wayトレードインタイプ 同軸コアキシャル モノタロウ
10cm対応のコアキシャルスピーカーです。 純正品に近い厚みのため純正カーバーへの干渉がない。 他社よりマグネットが大きいので重低音に伸びがあります。 純正スピーカーからシステムアップにおすすめのトレードインタイプスピーカーです。 コードや端子などの付属品付。 【用途】純正スピーカーの補修・交換用として
106件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-11-12
用途:
カーオーディオ

エンクロージャ次第ではありますが、なかなかの音質です。
ボーカルが際立ちます、ドンシャリが好きな人には向かないかも。

2024-03-21
用途:
軽トラックのナビの取り付けに
対象商品:
07497814

日産のNTクリッパーDR16T(キャリィDA16T)に付けました。まるでこの車用かと思う位ジャストフィットです。但し配線が細すぎるのと付属のビスの頭の幅が狭いのが気になりました。値段からすると満足です。

2024-06-28
用途:
スピーカー交換
対象商品:
07497814

ビビリがひどかったので交換したが、音質どうこう期待してはいけない。
問題無く音は出るようになった。

2023-11-26
用途:
日産 軽トラに使用
対象商品:
07497814

軽トラにナビを装着する為に購入。軽トラで使用するにはサイズもジャストで問題なし。

1人が参考にしています
2023-12-28
用途:
アクティーのオーディオ
対象商品:
07497814

簡単に交換出来、音も値段の割に良かったです。 トラックには十分なパフォーマンスです。

レーシング コレクション ナカノ 様2023-11-01
用途:
軽トラにスピーカが無い
対象商品:
07497814

スピーカが無いのでダッシュボートの内側に取付
このスピーカ部品が揃って安価です

2023-07-09
用途:
軽トラックのスピーカー取り付け
対象商品:
07497814

キャリイの左右ドアに取り付けしました、10cmなので低音はあまり出ませんがそれ以外はこれといった不満はありません。

2023-05-19
用途:
軽トラックのオーディオ音質改善に
対象商品:
07497814

正直言ってそこまでの期待はしていなかったのですが、このお値段で必要十分以上の音質になり大変満足しています。しいて不満を挙げるとするなら......付属のスピーカーケーブルにギボシ端子を圧着してオーディオに配線したのですが、もう少し太いケーブルであったほうが圧着がしやすいのでよりありがたいな、くらいですね。

株式会社 FAIS CarTAS 様2023-02-27
用途:
中古車架装時の必要時に
対象商品:
07497814

やっっすい!!!けれどもコーン部分は樹脂製!なので、下手な純正スピーカーよりも見栄えは良いです、見栄えはねぃww
旧トヨタ用形状対応の10㎝でしかもチャンと2ウェイに成ってるし、おまけにほっそいですが配線までセットに成っている良いことずくめですねこの商品!!

2023-04-26
用途:
ダイハツ ハイゼット(軽トラ)に使用
対象商品:
07497814

純正のスピーカー一体型のラジオを、CDオーディオに交換した際に追加しました。軽トラなので、外的要因で音質については今一語れません。悪くはないと思いますが。。。ボディーの軋みや、エンジン他のノイズが大きいので、ボリュームを上げがちになるのですが、音が割れる事が有り、それだけが気になります。ダメになったら、また買っちゃうかも。

1人が参考にしています
2023-04-23
用途:
壊れた純正スピーカーとの交換

プロボックスの純正スピーカーが壊れたため取り付けました、値段も安く、純正より音も良くなり満足です

2023-02-04
用途:
軽トラックに取付

音もちゃんと出ました。音質はそこまでですが、軽トラなんでコスパはいいです。取付金具ビスもバッチリでした! またスピーカー無の車にリピートします。

2023-06-30
用途:
車のオーディオの交換
対象商品:
07497814

車のフロントスピーカーが壊れたので交換しました。
安い割には良い音が出ます。2Wayだけあって。

バイクショップ 森のくまさん 様2022-11-24
用途:
仕事で使う軽トラックに組付け
対象商品:
07497814

組付けビス、配線なども付属されている良い品でした。音も満足です

2022-10-07
用途:
使用中の車取り付けの社外品が壊れたため、買い替え
対象商品:
07497814

取付ケーブル等付属し、良いと思います。また、音質も他社製と遜色ないため、お買い得と思いました。イコライザー付きのステレオですが、ある程度音もカバーしてくれます。満足出来る商品です。

2023-08-30
用途:
トラックの純正スピーカーとの交換

日野デュトロの純正スピーカーと交換しました。純正スピーカーはダッシュボードにフロントガラスに向いて付いているので、ぼんやりとした音しか出ないので、コンデンサをかました簡易ツィーターをピラー上部に付けていました。今回同型の新車に乗ることになり、カーオーディオも4チャンネルになった事もあり、ダッシュボードには2wayの本商品を、ドアには純正スピーカーを移動させました。元々ドアにはスピーカーは付かない仕様だったのですが、配線・インナーバッフル等工夫して取り付けました。2wayの本商品からは綺麗な高温も出ますし、ドアに移動した純正スピーカーもそこそこの音が出るので、音楽の広がりがとても良くなり満足しています。
本商品をダッシュボードに取り付ける際はポン付けと言う訳には行かず、純正カプラーに銅線を差し込みそこに配線すると言う邪道な事をしていますが、スピーカーとしての機能は充分果たしています。

2人が参考にしています
2022-10-13
用途:
自作バックロードホーンの作成に使用
対象商品:
07497814

リーズナブルです。自作のボックスなので、音の良し悪しは判断できませんが、スピーカボックスに装着しやすい形状でした。

1人が参考にしています
2022-09-13
用途:
軽トラのスピーカとして使用
対象商品:
07497814

前の軽トラに使用していましたが、買い替えしたため再度の購入です。
値段に割にはしっかりとした音が出ます。

吉永電装サービス 様2022-07-05
用途:
MC11のスピーカー交換
対象商品:
07497814

エッジが破れたスピーカーを本品に交換。ちゃんと聞ける音になりました。マグネットも立派なものがついているしエッジも純正より良い感じでした。ボリューム上げてみましたが実用域では音割れはありません。純正スピーカーのコードが短いので端子の付け替えが面倒ですがこれは仕方ないです。

2022-05-18
用途:
カーオーディオのスピーカーとして
対象商品:
07497814

リピーターです。軽トラに使用していますが十分に高音質です。
試しに買ってみても損のない値段ではないでしょうか。