VPプーリ B1 軸穴完成品(軸穴+キー溝)のレビュー
- 用途:
- 機械の修理
除雪機のメンテナンスで、アルミプーリーを外していて破損し、代替品として使用しました。鉄製ですので、今後のメンテナンス時の脱着が容易になったと思います。
- 用途:
- 機械の作成
加工してくれるのはとても助かりますが、まったく意味が解らなく苦労しました
キー溝の種類やサイズがわからなくとても不親切です
- 用途:
- 農機具のエンジン交換
- 対象商品:
- 09863997
特に問題なし。種類が多く助かります。
キー溝が旧規格の5mmがあればうれしいです。とりあえずスペーサーで対応できました。
- 用途:
- 機械のメンテナンス
- 対象商品:
- 09864952
軸穴完成品なのは有り難いです。
軸にピッタリで精度も問題ありません。
最大の欠点は、止めネジの穴があいていない事。
自分であけようとしましたが、ロングドリル刃がないとあけられません。
5mmか6mmのネジ穴があれば大満足の商品なのですが、画竜点睛を欠く、といったところでしょうか。
止めネジなしで使用するなんて怖くて出来ません・・・。
- 用途:
- 灌水用ポンプのモーターに取り付け、パワーアップに使った。(前より大径にして)
- 対象商品:
- 09864356
軸穴完成品で手間がかからず良かった。欲を言えば、モーターより少し穴が小さくハンマーでたたいた。
- 用途:
- 自作薪割り機の減速用として
- 対象商品:
- 09864654
製品自体は寸法精度もしっかりしていて満足しています。注文時のキー溝の選定において
新JIS規格か、旧JIS規格かどちらかを選べるのはいいのですが果たして自分の欲しいものがどちらなのか解らず(新は何ミリ、旧は何ミリか記載が無い)、古い機械のシャフトなので旧JIS規格で注文したのですが、間違っていました。欲しいのは7mmのキー溝でしたが届いたものは6mmでした。サンダーでキーを削り対応しましたがそこだけ判りやすく対応して欲しいです。
- 用途:
- 機械の改造
- 対象商品:
- 09864137
精度、問題なく 便利に使わせていただいています、すでにいろいろなサイズで何個か 購入していますが 問題なく 安心して購入できます。
- 用途:
- ユンボ対応の「ふるい」のモーター側に取り付けております。
- 対象商品:
- 09864112
キーの溝にキーを差し込まなくても、紛失しても、ねじで固定できれば、ありがたいです。
- 用途:
- モータープーリーとして
- 対象商品:
- 09864286
モーター軸への設置(はめ込み)が上手く出来ず、あきらめた
出来ればプーリ穴を少し大きくし、イモネジ等で止めるなど考えて欲しい
- 用途:
- モーターに取り付けて
- 対象商品:
- 09865135
軸穴完成品とありますが、穴とキー溝だけで止めねじの穴は空いていないので注意が必要です。急いで勘違いして購入してしまいました。この内容でこの価格と納期は、ないな。
貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きたく思います。
(止めねじ穴付の商品取扱につきましては現時点で未定でございます。)
なお、ご指摘頂きましたとおり、こちらはキー止めねじ穴のない商品になります。