ガソリン携行缶 横型のレビュー
- 用途:
- 作業中の補給
作業中の燃料切れに今まで20㍑缶を使用していたが、高齢になり20㍑缶が負担。重荷になり苦労したが10㍑缶で楽に補給できている。非常に助かっている。
- 用途:
- 災害時用
災害時の発電機燃料用に購入しました。使わなくて済むと良いのですが。
- 用途:
- バイクのメンテナンス時
- 対象商品:
- 16639708
手頃なサイズと安価な携行缶を探していたところ、ちょうどいい物があったので購入することにした。つくりもしっかりしているし、持ち運びにもちょうど良かった。
- 用途:
- モトクロスコースでの走行時
- 対象商品:
- 16639708
容量としては小さいため、頻繁にスタンドに行かなくちゃならないけど、軽トラてバイクを運ぶため小さい必要がある。一日遊ぶには十分な容量なので自家用車の給油時についでに入れるようにしている。
- 用途:
- 発電機のガソリン補充に
今どきはセルフじゃないスタンドを探すのに苦労する。やっと見つけたと思ったら免許証出して住所まで書かされた。仕方ない、、、
20リットルのガソリンが満タンに入ると流石に重い。がノズルの長さがちょうどよく、こぼれることなく発電機に給油出来た。
- 用途:
- 販促品として
顧客様への製品お買上記念品としています。この価格で喜ばれるものは少ないです。重宝しています。
- 用途:
- バイクの給油
携行缶でないとスタンドで給油はしてもらえない。
軽油に至っては緑の携行缶か灯油のポリタンクでもよいらしい。
スタンドで聞いた。
- 用途:
- バイク用燃料保管
今まで使用していたタンクの更新用として購入しました。従来品と比べて軽いので耐久性は見守りたいと思います。給油時のエア抜きネジの取っ手部分をネジより少し大きくすると閉め易く、開け易いと思います。
- 用途:
- 農機具のガソリン給油用
- 対象商品:
- 16639717
10年以上前にホームセンターで購入したものより、かなり軽くなっていてびっくりしました。
ホースも以前のものより長く使いやすいです。
- 用途:
- 農機具用燃料の購入に使います
安全面で大変良い。口金がと二が金属製でありノズルにフィルターがついているのが良い。
- 用途:
- モータースポーツ用
- 対象商品:
- 11109717
20L缶を購入。一度しか使用していないのにジャバラホースの根本のOリングがひび割れてしまっていた。
ここ以外のゴム部品はガソリンに触れても問題なかったので、部分的に耐ガソリンでは無いものが使われているのだと思いますが、安全に関わる所なのでいかがなものかと思います。
それとホースが短く、缶を傾けた際に給油口からホースが抜けやすい。また、傾けた缶と車が接触しやすい。
他にもパッキン等の部品設定が無いなど色々思う所はありますが、ギリギリなんとか使えなくもないという事で★2評価です。
大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。
- 用途:
- お預かり車両への給油で使用
20リットル缶を購入致しました。
あーノズル別売りか~と思ったらひっくり返しに蓋の中に入っているタイプでした。安い価格で助かります。
- 用途:
- 除雪機・刈払機等の燃料保管用
- 対象商品:
- 11109717
エアー調整ネジのOリングが経年劣化でエア漏れするようになった。しかし補修部品の販売がないため本体には問題ないのに使用できなくなった。補修部品も販売してほしい。
貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。
- 用途:
- ガソリン携行
20L・10L缶を使用していたが、5L用は重さ的に軽く実用に適しているのでとても良い。
- 用途:
- 混合ガソリン 作成用
パッキンやガスケット等
消耗品が用意されていない
給油ノズルのみ
割れたり/硬化した際は
タンクも含めて 廃棄しなくてはならない
消耗品が用意できなければ ただの
使い捨て商品です がっかりしております
ご希望に添えず申し訳ございません。今後の商品開発の参考にさせていただきます。
- 用途:
- 発電機の補充用に使用
丈夫で、ノズルもスムーズで使いやすかった。
重さが少し重かった。
取手の位置がガソリンを満タンにすると傾けづらく感じたが、全体的には満足している。
- 用途:
- 普通に良い
同じの二つ持ってる。これに不満がある人は無いだろうと思う。縁のゴムもあるし・・ドコモ改良点は見当たらない。価格的にも安いと思う。
- 用途:
- ロングドライブのお供
ガソリンを満タンにしても給油時に安定して注油できます。
ノズルは短いのでジェリカン用を別途購入しました。