逆流防止ダイオード DC12V車専用のレビュー

平均満足度 4.27 (56件のレビュー)
商品レビューを投稿する
逆流防止ダイオード DC12V車専用 モノタロウ
電流の逆流や回り込みの防止。 各種電装品のプラス ・マイナス配線の逆接続の保護にご使用頂けます。 【用途】DC12V車専用
56件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-06-16
用途:
小型ソーラーパネルと車載バッテリー間の接続に使用

常時通電式のシガーソケットを有する旧型車に乗っており、ダッシュボード上に小型ソーラーパネルを置き、昼間時にはバッテリーの補充電を行っています。ソーラー発電されない夜間・曇天時の電流逆流防止のために本製品を介してソーラーパネルとシガーソケット部(バッテリー)を接続しており、特に問題なく使用できており、満足しています。

山口工務店 様2024-03-12
用途:
旧車の修理

旧車の充電回路の回り込み防止に取り付け。本来チャージランプが回り込みを兼ねていたようだが欠品の為、代わりに使用。小排気量車なので今のところ問題なし。できたら24v20Aくらいの商品があればより安心

1人が参考にしています
2024-01-30
用途:
オートバイカスタムに使用
対象商品:
11755415

少々大きく、付属のコードSQも太目で、加工は要しますがきちんと動き役目を果たしてくれています。こういうニッチな商品はなかなか手に入れる機会がなく困りましたが、モノタロウオリジナルで用意があったとは・・助かりました。

2024-02-01
用途:
電気の回り込み防止に
対象商品:
11755415

電気の回り込み防止回路にコスパがいいのでリピート買いの品です

2023-06-12
用途:
アンサーバック配線に
対象商品:
11755415

社外キーレス取り付け時のウインカーへのアンサーバック配線に使用しました。念のため検電器で逆流しないか確かめてから取付しました。問題なく取り付けできました。

2023-01-09
用途:
軽微なソーラーシステムや逆流阻止に

ソーラーパネル2枚並列接続のバイパスに使用。片方日陰にしても充電出来ているようなので、しっかり機能しているようです。その他、逆流により不具合が生じた部分に使用。問題無く改善しました。コードは短いより長い方が使い勝手が良いです。

1人が参考にしています
2022-11-21
用途:
自動車の電装系装着
対象商品:
11755415

最大6Aなので、自動車の電装系に使用するには充分なものと思います。若干サイズや長さがあるので、場合によっては小さくまとめる必要があります。

A&M 様2022-07-04
用途:
バイク改造
対象商品:
11755415

バイクにハザードランプ機能を追加した際に使用しました。しっかりした製品で多少手荒に扱ってもびくともしません。

2022-01-25
用途:
リレーの逆流防止
対象商品:
11755415

電動ファンを追加したので、スイッチのON・OFF時の電流逆流防止として、スイッチのリレーへの配線とリレーのアース間に取付ました
問題なく作動しました

1人が参考にしています
2022-01-06
用途:
自動車修理
対象商品:
11755415

この手のダイオードはホムセンや用品店にもなくモノタロウで手に入るのはありがたい。

2021-02-13
用途:
イグニッションキー照明に
対象商品:
11755415

LED照明の逆流防止に使いました。
許容電流値が大きいのでダイオードが大きめです。
とは言え邪魔になるほど大きいわけではありません。
安いのでお手軽に使えるのが最大のメリットでしょう。

2022-05-31
用途:
車の整備
対象商品:
11755415

すぐ届き助かりました。
性能も問題ありません。
またの機会がありましたらよろしくお願いします。

2021-06-28
用途:
電子工作
対象商品:
11755415

最太部9.4mmあります。
全長290mm
1Aくらいの製品もラインナップに欲しい。

1人が参考にしています
2020-10-20
用途:
ダイオード
対象商品:
11755415

安くてよいもので、購入して良かったです。次回も関連品を購入したいと思います。

釜谷食品株式会社 様2020-10-30
用途:
ハザード回路
対象商品:
11755415

スクーターにハザード回路組みたくて購入しました。予想以上にデカかったです。

2020-07-06
用途:
バイク カスタム
対象商品:
11755415

バイクにハザード機能追加のために購入しました。類似品をお店で買うより安かったので大満足です。ハザードが正常に作動しました。ありがとうございました。

2020-07-16
用途:
古い車の配線に使いました。
対象商品:
11755415

古い車のハザード取り付け配線に使いました。普通に使える良いものだと思います。

2022-01-24
用途:
整備
対象商品:
11755415

後付けキーレス取り付けに使用。もう少しコンパクトだといいのだが…。

2020-03-17
用途:
ハザードスイッチの別付けで使用
対象商品:
11755415

バイクのスロット交換に伴いハザードスイッチを別付けするために購入,容量も十分あり問題なく設置できた。なお,配線や取付方法はYouTube参照

Tmagic 様2019-09-20
用途:
電気の整流で使用
対象商品:
11755415

価格が安いので助かります。もう少し配線が細いと取り回しやすいと思います。