フロントフォークオイル 2Fのレビュー

平均満足度 4.65 (17件のレビュー)
商品レビューを投稿する
フロントフォークオイル 2F Kawasaki
Kawasaki
709 / 税込 780
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
立川商店 様2025-09-04
用途:
旧車バイクメンテ
対象商品:
11793005

このサイズや硬さはいいです。
もう少し早く届くと助かります。

2024-10-04
用途:
旧車のフロントホォークのオイル交換

ちょうど良い量の商品でした。久しぶりの交換作業でした。

2024-01-06
用途:
マジェスティSに
対象商品:
11793005

フロントフォークのオーバーホール時にデイトナのコンフォートスプリングに交換してオイルはKAWASAKIの2Fにしてみました。コンフォートスプリングの取説に乗り心地重視ならオイル粘度は5番(純正は10番)とありましたが、ある程度のスポーティー感も欲しかったので粘度が7.5番相当の2Fを選択。またオイル量もほぼ使い切り量だったので無駄に捨てる事がなくよかったです。また乗った感じもとっても良かったです。

4人が参考にしています
2023-06-24
用途:
原付バイクの修理
対象商品:
11793005

古い原付バイクの整備で必要な消耗品を購入しました。よくあるオイルは量が多いためこちらを購入しました。特に問題はありませんでした。

2024-12-27
用途:
フロントフォークのメイテナンス

旧車のフロントフォークのオイル交換に使用。量をあまり使わないので最良な商品でした。

2023-04-29
用途:
原付フォークOH
対象商品:
11793005

原付のフロントフォークで使用
いつも余っていたのでちょうどいい容量でした

2022-08-20
用途:
メンテナンス時

量が適量。必要量だけ欲しいのになかなか適量の商品がない中、ちょうど良い感じです。

2022-03-22
用途:
フォークオイル交換
対象商品:
11793005

フロントフォークオイルの交換量が少ないのでちょうど良い量だった。色もカワサキカラーで良い

2021-12-25
用途:
スクーターのメンテナンス
対象商品:
11793005

ヤマハギアのオイルシール交換の際に使用いたしました。市販されているフォークオイルで容量が最も少量であったため購入いたしました。

2020-07-05
用途:
中古で買ったフロントフォーク整備
対象商品:
11793005

dioのaf18.27.34のフォークは本来フリクションダンパー(グリス注入式)某オークションにてスーナ50.100用ドラムブレーキの足回りを落札して調べたら35と同じオイル注入式でした。乗り心地before前は知りませんが相当オイル汚れはひどく交換して正解でした。満足

2020-08-23
用途:
原付バイクのメンテナンス
対象商品:
11793005

原付バイクのフロントフォークオイルの交換に使用しました。全く問題なく使用しています。
一本350mlで、私の用途では適量でした。

2020-06-04
用途:
アドレスv125に使用
対象商品:
11793005

原付きくらいの容量だと使い切りサイズで安くて良かったです。

2019-11-20
用途:
SA16Jで使用
対象商品:
11793005

純正品か迷いましたが、こちらの商品でも問題有りませんでした。フォークの硬さも良かったです。

2020-08-18
用途:
フォークオイルの交換。

JF81のフォークオイル交換に使用しました。
片側で150ml弱しか使わないので1L缶では多く、こちらの商品はサイズ的にはちょうどいいですね。
純正指定では無いので性能的にはコメント出来ませんが、届いた商品はなぜか蓋が汚れていました。
モノタロウさんで汚れたのか、はたまたカワサキさんで汚れたのか分かりませんが、少し残念でした。

2019-11-27
用途:
フロントフォークオイル交換
対象商品:
11793005

粘度は分からず購入しました。
Z250専用オイルですが問題なし?
初めてなので他が分からないが
いい感じにはなりました。

2019-08-02
用途:
バイクの修理
対象商品:
11793005

使い切り・安価で余ってしまっても!無駄なく使えたのが良い。

2015-10-06
用途:
バイクフロントフォークのオイル交換
対象商品:
11793005

まだ交換していないのでわかりませんが、他社のバイク(スズキ)に使用しても、大丈夫だと思います。