バルブアダプター(英式→米式)のレビュー

平均満足度 3.64 (14件のレビュー)
商品レビューを投稿する
バルブアダプター(英式→米式) GIYO
GIYO
519 / 税込 571
英式バルブを米式バルブに変換
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-09-20
用途:
自転車の空気入れ用

米式バルブポンプで英式バルブ自転車に空気を入れる時に使用します。普通に使用できて、携帯に便利です。

1人が参考にしています
2022-08-01
用途:
一輪車用のタイヤの空気入れ
対象商品:
11795376

ホームセンターで見つけられなかったので、安価に購入出来てよかったです。

2021-09-08
用途:
自転車の空気を車用の空気入れで入れる時に使用
対象商品:
11795376

自転車のタイヤの空気入れが無い時に車用の空気入れで入れる時に使用。問題無く入りました。

2人が参考にしています
2020-05-01
用途:
自転車の空気入れ
対象商品:
11795376

全く問題なく使ってますが、小さいのですぐ紛失しそうです。もう少しお安い値段設定してもらえると助かります。

2022-09-16
用途:
空気入れ
対象商品:
11795376

普通に空気漏れます
値段が値段なのでしょうがないですが、手間が増えます。

ミヤケ 様2017-11-26
用途:
メンテナンス時
対象商品:
11795376

外出時にスタンドなどでも空気が入れられるので、便利だと思います。
ただ、空気圧が計測できないので、無いよりはましな感じですね。

2017-07-16
用途:
空気入れ
対象商品:
11795376

小さいボディーですが、ちゃんと働いてくれました。満足です。

2017-08-14
用途:
自転車の整備
対象商品:
11795376

米式及び仏式バルブ対応の携帯ポンプを英式バルブの自転車で
使用するために購入しました。
先に購入された方のレビューにバルブによっては空気が
漏れる事が有り自作のパッキンを重ねて対応したとの記載が
有ったのでパッキンの代わりにOリングを入れる事にしました。
製品のパッキンは薄いゴムの板を円形に切り取り、中心に
小さな穴を明けた簡易的なものです。
その外径寸法からOリングはNOK 1A-SS3の使用が可能です。
Oリングをアダプター内に挿入しただけでは脱落し易いので
ゴム用接着剤G17を使って本体に接着、当方の自転車で
試験すると漏れも無く使用出来ました。
追加パッキンを自作して実装するのは大変ですがOリングへの
交換ならば十数円の出費で楽に行うことが可能です。

9人が参考にしています
加村 様2017-01-21
用途:
MTB26と1/2英式バルブの空気補充at GAS stand
対象商品:
11795376

SHINKO製チューブを愛用しており、そのバルブの米式への変換で購入しました。
試用で脱着とエア注入をしましたところ注入はスムーズでした。
そのほか気が付いた点は、
・注入後の取り外ししたあと、気密を保つとおもわれる内装のゴムをみたところ、浮いておりました、脱着時に擦れて浮き上がったとおもいます。はじめての購入で程度はわかりませんが。
考察)ずっと付けっぱなしにするものか?ともおもったり。
普段は取り外して、かばんに携行してます。
いい勉強に。

2018-04-23
用途:
自転車のドレスアップ
対象商品:
11795376

従来の英式バルブとのジョイント部が目立ち過ぎでドレスアップとしては少し無粋です。

MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

2015-09-18
用途:
いざという時に備えて携帯するのに便利
対象商品:
11795376

携帯式のポンプの多くは仏米式だと思いますが、
家族で移動する場合、子供の自転車にも使えるように、
英式のも欲しいです。
ツールケースはチューブなどで隙間も無いので
トンボ口金は
アウターケーブルを挟んで持ち歩いてましたが、
このアダプターを買ってからは
ツールケースにそのまま入るので、
大変調子良いです。

3人が参考にしています
2017-04-13
用途:
外出先でのパンク用
対象商品:
11795376

家族と自転車で出かけることがあるが、自転車マニアではない家族に、無料空気入れのトンボに適合しない仏式チューブに変えさせることは色々躊躇する。私が持ち歩くポンプは仏米対応なので、パンク時にはこのアダプタが必要となる。
英式のバルブを米式に変換するアダプターは現時点でこの製品とSTRAIGHTの製品しか市場になく貴重な存在だ。STRAIGHTのものが4gなのに比べると、これは1gしかない。手に持っても感じる差なので、軽量化に意識の高い人はこの製品1択か。おしむらくは、中に入っているパッキンの薄さが1mmもなく(STRAIGHTは5mm以上)、手持ちの英式チューブ6本で試したところ2本で空気がダダ漏れ状態になった点である。そこでゴム片でもう一枚同じサイズのパッキンを重ねた結果漏れはなくなったので、もし手持ちの英式チューブに適合しない場合にひと手間かけれる人であれば、STRAIGHTよりも軽いこの製品がおすすめである。

3人が参考にしています
2016-11-24
用途:
子どもの自転車の空気を入れるのに…
対象商品:
11795376

自宅のコンプレッサーにて空気を入れようと購入しましたが…アサヒのゲージボタル(バイク用L型クリップチャック)では使えませんでした。。。他の自転車でも同様だったため、チューブが古くなったら、米式バルブ付きチューブにしたほうが早いかも。。。

2016-01-15
用途:
自宅で使用
対象商品:
11795376

米仏式のポンプを購入しましたが、英式は入れられないので購入しました。安くて満足です。