焼付防止潤滑剤 アンチシーズ (銅ベース)のレビュー

平均満足度 4.65 (123件のレビュー)
商品レビューを投稿する
焼付防止潤滑剤 アンチシーズ (銅ベース) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
2,398 / 税込 2,638
銅ベースの焼付防止材で、高温の焼付やかじりに対し保護膜を形成し保護します。 982℃までの耐熱性があり、金属部品のサビ、腐食、かじり、焼付から守ります。 高温の焼付きやかじりに対し保護膜を形成し保護します。 【用途】銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金、あらゆるプラスチック/非金属ガスケット材、銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金
123件中 101~120件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2017-04-13
用途:
薪ストーブの煙突
対象商品:
16451898

いつもかじる等なく、すっきりと外すことができて安心です。

1人が参考にしています
リユース工房 みやざき 様2020-11-10
用途:
バイクのマフラー

グリスとしては素晴らしく焼き付かないし非常に良いが、入れ物がだめ。
半年くらいで蓋のキャップが割れちゃんと蓋が閉まらない状態。

2017-03-11
用途:
スパークプラグ交換
対象商品:
16451882

なかなか小売で見かけることのない品でしたが合わせ買いで手に入れました。サンデーメカニックですので使い切ることはないでしょうが
持っておいて損はないと思います。安いしね笑

2017-04-30
用途:
バイクのメンテ
対象商品:
16451882

価格も安く内容量も充分です。無くなったらリピします。

リユース工房 みやざき 様2020-01-14
用途:
マフラーのエキパイのボルトかじり防止に
対象商品:
16451898

使い買っては良いが、チューブが固いので、中身を使い切る前にチューブに穴が開くのでしなやかなチューブにして欲しい。

2016-05-18
用途:
バイクの整備用
対象商品:
16451882

スパークプラグの螺子部分の焼き付き防止のために購入。
メーカー指定では螺子に何も塗るなと言う事ですが。
それ以外にはマフラーエンドのバッフル部の止め螺子の焼き付き防止に塗っています。
使う量は少ないので、この一本でどれだけ保つんだろうか?
徐々にエンジン部のアルミボディの螺子部分にも使っていこうかと思っています。

2016-06-15
用途:
プラグ挿入時の、焼き付け防止。
対象商品:
16451882

チューブタイプのため、必要なだけ出せるのが良い。少ない量だと思ったが、これくらいの方が良いと感じた。

2018-03-24
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
16451882

まだ使っていませんが、他より安く購入することができました

林田木工 様2017-11-08
用途:
バイクのメンテ
対象商品:
16451898

ちょっとしか使わないのですが、思い切って買ってみた。結構使います。

1人が参考にしています
FORTH CO. 様2015-07-20
用途:
ねじ、ボルト、フランジ部分に塗布
対象商品:
37048173

フェルプロ時代より使用

2014-07-28
用途:
ブレーキパッドの鳴き止め、マフラーガスケットの焼け防止など
対象商品:
37048173

刷毛が付いていて使用しやすいです

2015-02-12
用途:
ネジ等の焼き付きやかじり防止に使用
対象商品:
37048173

伸びも良く作業性は良好。価格もコストパフォーマンス高く満足している。蓋に付いている刷毛は剛性低く、場合によっては中でかなり曲がってしまい曲り癖がついてしまう。

2017-10-31
用途:
マフラー取り付け
対象商品:
16451882

マフラー交換時に使用。フランジナットとボルトのかじりつき&サビ対策として。
含有量は分からないが、いかにも銅ベースらしい色合いに期待。

2017-03-03
用途:
排気管取付けボルトに塗布
対象商品:
16451882

価格と量に満足です。排気管取付けボルトに使用しましたが、ボルトが焼き付かないようにと思い塗布しました。効果は不明です。

2016-12-06
用途:
プラグ交換に使用しました。
対象商品:
16451882

前回交換時、プラグが固着しており、プラグレンチを
何本も買いましたが最終的に3000円弱のソケット
《中の長さが長いものを3件ホームセンターをハシゴして購入)
で外れましたので、今回はこの製品で熱で
固着するのを防止用に購入しました。
中身は銅の色でした←効果ありそうな予感です。

2017-08-06
用途:
排気系のメンテ
対象商品:
16451882

エキマニ、タービン廻りのオーバホールに使いました。最初に熱を入れた時にしばらく煙が出たので組違いしたかと思いましたが、30分程度で煙も匂いも消えました。

2017-01-03
用途:
プラグ交換に。バイクマフラーのシリンダーへの取り付けボルトに。
対象商品:
16451882

一回にちょっとしか使用しないのでもう少し小さいサイズが購入できてもよかったかもしれませんが、保険感覚での使用ですので無いと困ります。

2017-07-13
用途:
メンテナンス用
対象商品:
16451882

容量タップリ、チューブタイプで汚れ易いですが、ボルトの焼き付き固着防止に使っています。
自動車と薪ストーブのメンテナンス用には必需品ですね。

2017-01-19
用途:
バイクの整備
対象商品:
16451898

通常の使用で、この価格としては、問題無いレベルかと思います。

2016-04-14
用途:
バイクの整備
対象商品:
16451898

値段的にも満足しています。