ホースバンド クリップ式のレビュー

コンプレッサー・空圧機器・ホースの口コミ満足度ランキング 2位
平均満足度 4.44 (496件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ホースバンド クリップ式 モノタロウ
モノタロウ
299 / 税込 329
ペンチ等の工具で取り付けが簡単なクリップ式のホースバンド。
496件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-12-16
用途:
HA02 カブ 純正燃料ホースの固定に

カブ 純正燃料ホースの固定に使用しました。チューブ フューエル 5.3X5 17630GK4660にドンピシャでした。純正のクリップは外しにくいのでこちらに交換しました。

1人が参考にしています
2025-11-27
用途:
スーパーカブ
対象商品:
16542742

スーパーカブの燃料ホース、ホースバンド共に交換しました。ホースは純正外径10mm、バンドは9.2~11.5mm対応の物を使用。ホースを差し込み部に取り付けると少し太くなり、使用したバンドでは特にタンク側がキツく感じましたので1つ上のサイズでも良さそうです。

ウッドファミリー 様2026-02-02
用途:
バイクのタンクからキャブレターまでの燃料ホースとして

価格が安いのに機能はしっかりしていて満足です。しっかりホールドして燃料漏れも皆無です。

2025-09-30
用途:
フューエルホースの抜け止め
対象商品:
16542733

どのサイズのホースにも対応できるように各種買っているのですが、適合外径内の下限上限のホースに対し緩いあるいはキツイため使い物になりません。もう少しラインナップを揃えて欲しいと感じます。
耐久性や施工性は問題なしです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2025-12-17
用途:
旧車のバキュームホース

外径8.4mmφのバキュームゴムホースに使用しましたが、キツくてなかなか入りませんでした。無理に入れるとホース表面にキズが入ります。一応は使ってますが、マッチングしてないですね。1つ上のサイズだとガバガバだし。

2025-12-09
用途:
燃料ホースの固定
対象商品:
16542724

外径8.7mmホースに、7.7~9.5mm対応の商品を使用しました。
着脱しやすい上に、かなりガッチリ保持してくれています。

2025-11-12
用途:
ホースの抜け止め

幅広く丈夫なので重宝しています。 ペンチとかでないと広げられないです。

2025-11-07
用途:
自動車のブレーキキャリパーフルード交換用工具に

安くて品質も良いものでした。今後、この手のホースバンドはこの品物一択です。

2025-11-02
用途:
バイクのホースクリップとして

普通の幅広ペンチでつかめるのがとてもいい。品質もよい。

2025-10-22
用途:
燃料タンクホースに
対象商品:
16542724

まだ使用取り付けていませんが、作りはステンレスでしっかりしているので期待大です。

2025-12-03
用途:
フューエルホースのクランプ

クランプとしての締め力は十分なのでしょうが、羽根の広がり角が大きすぎるためなのか、プライヤーでつかみにくく、作業性が劣った。

2025-07-06
用途:
メンテナンス
対象商品:
16542742

使用感もしっくりきて安いので良いですね♪
何種類か入ったパックが有れば直良です。

1人が参考にしています
2025-10-11
用途:
自家用車のウインドウウォシャー用ホースのジョイントに。
対象商品:
16542706

ホースをソフトにしたけど、しっかり水漏れ防いでくれました。

芝一本家 様2025-10-01
用途:
バイクの燃料ホース
対象商品:
16542767

使いやすい。
サビもこなさそうで良い感じ。
少し硬いような気もする。
また買いたい

2025-10-10
用途:
自動車部品

全体的にかなり錆が出る。
単価が上がってもいいので錆が出ないようにしてほしい。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

2025-05-09
用途:
原付ホースバンドに

取り付けて半年、端部に薄っすら錆が出ることもあるが、良好。
締付力は低下しておらず、また硬化もなく柔軟に付け外しができています。

1人が参考にしています
池ノ内興業 様2025-01-06
用途:
旧車のレストア

車検でブレーキワイヤーが切れてしまい車検が不合格でした。
ワイヤーを交換する為に周辺の部品も急ぎ必要になり錆びていた部品を
新しくする為に探していました。部品も直ぐに届き無事車検に舞いあいました。
手配して直ぐに届くのは大変ありがたいです。
これで当分心配なく整備できます。

有限会社サイメックス 様2025-04-24
用途:
RB26DETTのエンジンオーバーホール

RB26DETTのエンジンオーバーホールに使用しました
さすがにピッタリです、やはりコレを使わないと駄目ですね

2025-03-31
用途:
耐油ホースの修理

径12mm耐油ホースの修理で使用。許容範囲に入るのは二種類あったが、安いので二つとも買った。

1人が参考にしています
2025-03-24
用途:
バイクのガソリンチューブ接続に

旧い2気筒のバイクですが、ガソリンコックからキャブレターにながるチューブにガソリンフィルターを付けると8個要ります。多く入っているのでたすかりました。