ホースバンド オールステンレス製(SUS304)のレビュー

平均満足度 4.14 (377件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ホースバンド オールステンレス製(SUS304) モノタロウ
耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。
377件中 181~200件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
東工サービス株式会社 様2019-04-27
用途:
工場用機械のエアー
対象商品:
16631353

値段が安かったので良かったですが、もう少し細いのが欲しいです。許容寸法の幅が大き過ぎです。一番細くすると余りがいっぱいあり過ぎです。

MonotaROからの回答

ご要望に沿えず申し訳ございません。
今後の検討課題とさせていただきます。

2018-11-19
用途:
バイクの排気管に
対象商品:
16631387

エキゾーストパイプ固定と耐熱バンド固定の両方の目的に使っています。値段の割にしっかりとした作りです。

2019-11-29
用途:
排水ポンプ用
対象商品:
16631432

他社で購入するよりもかなり安価でした。コスパはかなりいいと思います。

2018-11-11
用途:
野菜の灌水
対象商品:
16631362

灌水ホースにぴったりです。価格や性能に満足しています

2020-08-29
用途:
水中ポンプに使用
対象商品:
16631396

これまで水中ポンプのホース固定に、近くのホームセンターで購入した「ステンレスホースバンド」を使用していました。「ステンレス」とあったので錆びないと思っていましたが、ステンレスはバンド部と締め付け部のケースのみで、締め付け部の中の歯車(バンド送るパーツ)は鉄らしく錆びてしまい、緩めも締め付けも出来なくなりました。
本品は「オールステンレス製」とのことですので、錆びない、錆びにくいことを期待して使用します。

1人が参考にしています
田中商会 様2019-12-28
用途:
バイクのメンテナンス用に
対象商品:
16631353

純正品と変わらない品物であり、安価で購入でき助かっています。

2019-01-14
用途:
バイクのホークのゴムを押さえる
対象商品:
16631405

ステンレスも錆びるので寿命は分かりませんが、問題なく普通に使えます。

2019-11-21
用途:
ホースの接続部分に
対象商品:
16631353

オールステンレスで安価だったので購入しました。
問題なく使用できます。また必要なら購入したいです。

2019-06-01
用途:
ラジエター整備時
対象商品:
16631396

アジャスターのホースに当たる面が出っ張りが大きく、心配している。ホースの弾力が落ちたら...。

2019-03-13
用途:
エンジンの冷却ホース固定に使用。
対象商品:
16631387

安定した固定力で緩まずホースにダメージ生じにくい優れものです。

的崎工作所 様2019-01-04
用途:
工作機械制作
対象商品:
16631362

締付ねじ込み部分の摺動が、もう少し滑らかなら使いやすいと思う。

2018-10-03
用途:
ラジエーターホース交換
対象商品:
16631353

特に空回りすることなく普通に使えます。
安いのでおススメです。

オキツ工務店 様2019-03-05
用途:
バイクエキゾーストパイプ接続時の抜け止めに使用
対象商品:
16631353

かんたんに装着でき抜けることもなくきっちり止まり仕上げ良好です

2019-10-25
用途:
ホースの接続
対象商品:
16631353

他社の製品に比べて全く遜色なく使えます。又利用しようと思います。

2019-06-14
用途:
庭の掃除
対象商品:
16631353

今日届きました。普通のバンドで、まったく問題ないです

2018-07-28
用途:
エアーホースバンド用として
対象商品:
16631414

ステンレスなので錆びないのいいです。カシメもスムーズでメーカー品と比べてもそん色はない。サイズのバリエーションが独特

2人が参考にしています
2018-10-21
用途:
車のラジエーターホースのクランプに使用しました
対象商品:
16631405

ステンレスでとてもしっかり作られています
純正並みです

2019-01-31
用途:
車両のカスタマイズに
対象商品:
16631432

レース用車両のブレーキクーリングダクトを作る際に使用してます。
ステンレスなので錆びません。

2018-07-17
用途:
レストアに使用
対象商品:
16631362

純正品番で購入すると一つが500円程掛かります。この様なホースバンドはホームセンターでも入手可能ですし、純正品番を買うメリットは確実に使える事が約束されてる事。モノタロウさんのはステンレスでこの価格ですし、幅等を合わせればバッチリでした。

1人が参考にしています
株式会社 大湊文吉商店 様2021-12-27
用途:
消雪用ホースの接続
対象商品:
16631396

HCなどで品薄になりモノタロウで買いました。機能は問題なく使えるのですが、締め付けの工具がマイナスドライバーなので使いづらいです。スパナの仕様サイズも特殊?です。汎用的なプラスドライバー用に変更を望みます。