ベースパーツのレビュー
- 用途:
- オートバイのハンドルへのスマホホルダー取り付け用
- 対象商品:
- 17037152
太めのハンドルやそれ以外のバイクの強固な部分、例えばフロントフォークやフレーム類でRAMマウントが利用可能になります。お勧め致します。
- 用途:
- ラリー車両のスマホ取付用ブラケット
- 対象商品:
- 17037152
ラムマウントは剛性が高く、取り付けがしっかりしているので、ラリー車のように振動の大きい車でもぶれることが少なく、スマホの視認性が高くなります。ブラケットの形状やサイズも色々あり、装着する上でも便利です。欲を言えばもう少し安く入手できるとありがたいですが。
- 用途:
- バイクに付け外ししたいなら、カニ爪ベース
- 対象商品:
- 17037274
バイクの美観的・盗難防止目的でスマホマウントを頻繁に付け外しするなら、カニ爪ベースが便利です。
どんなにコンパクトなベースを選んでも、使用していない時の丸い関節が露わになった状態は気になってしまいます。
- 用途:
- JB74へのRAM MOUNTS Xグリップ装着
- 対象商品:
- 17037168
スマホホルダーとしてバイクに使っているラムマウントXグリップ、ナビが必要な時しか使わないので放置状態。もったいないので日常はジムニーに使おうとB-367Uを購入して取り付けた。何故かカッコいい。
- 用途:
- スマホホルダーを共用に
- 対象商品:
- 17037186
バイクと車でスマホを使用するためのホルダーを探していました。この商品を車に付けることにより、バイクで使用しているスマホホルダーを車でも使うことが出来るようになりとても便利です。
- 用途:
- サインハウスと組み合わせ
- 対象商品:
- 17037168
サインハウス製の隼用マウントと合体 RAMマウントはサインハウスより安いので、複数台必要な場合にはありがたいです。サインハウスはボール径が小さいので、この商品と入れ替えました。
- 用途:
- 車両へのラムマウント対応機器の装着
- 対象商品:
- 17037134
φ13~31mmに適合すると記載されていますが、これは本体のボルトを通す穴が長穴になっていることを指すと思われます。付属のU字ボルトの内側寸法が25.5mm程度なので、それよりも大きなパイプには取り付けするためにはU字ボルトを変形させることになります。そうしたくない場合は、2種類のU字ボルトが付属するRAM-B-231ZUを選択する必要があります。できれば仕様欄に予め記載してほしいところです。
- 用途:
- スマホのマウントに
- 対象商品:
- 17037134
流石に安物と違ってがっちり固定できます。
比較的振動の多い単気筒バイクですが緩みは皆無です。
角度も簡単に変えれて買ってよかったと思います。
- 用途:
- バイクへのスマホマウント
- 対象商品:
- 17037134
バイクにスマホをマウントするために購入。
アマ○ンとかで良くある安物にしようかと思いましたが
しっかり固定できると評判なのでこちらにしました。
結果、多少値は張りますがモノタロウさんなら割引も効きますし
実際かなりがっちりマウント出来て大満足です。
やはりメーカー品は違いますね。
ただ、商品表記が品番のみなので検索が非常~に面倒でした。
改善をお勧めします。