長寿命イリジウムスパークプラグのレビュー
- 用途:
- SUZUKI SWIFT ZC11S M13A です。 IFR6J11 の代用。
- 対象商品:
- 17080202
IFR6J11は両側とも貴金属。(1500~2000円級)
K5RTIP-11は、片側のみ貴金属、よって寿命は短いです。
プラグ交換が自分で出来る人なら問題無いと思いますよ。
何と言っても安いし・・・。
番手の1番違いは、許容差・許容範囲です、レースするんじゃないので・・。
エンジンの調子は良いですよ。
- 用途:
- プラグ交換
使用後200キロで碍子が折れてその欠片でねじ山迄潰れプラグが中々外れず
なんとか潰れたプラグを外すとヘッドのねじ山が駄目になっており
プラグホールの修正が必要になった。
安物買いの銭失い、お金もかかりとんでもない目に遭った
- 用途:
- 今までは毎日苦労してました。
- 対象商品:
- 17080202
これはいいですよ 前の事が嘘のようですね 前は毎日が苦労しましたよ
バッテリーがダメになるのかと 何回か充電も毎日ね 大変でした
でも このプラグに変えてからは前の事が嘘のようです いまだに調子いいですね。
- 用途:
- 交換作業
- 対象商品:
- 17080202
4本買ってみてプラグギャップが全部開き過ぎでバラバラ、接地電極が横にズレてるのまでありました。修正して使ってみたものの…微妙な感じです
- 用途:
- ノーマル軽自動車の交換用
- 対象商品:
- 17080202
中華製で包装箱に書いてある説明書きも満足に読めませんが、「イリジウム」に期待しています。
しかし、単なるイリジウムでは電極が細いだけでノーマルプラグと寿命的には変わらないと思いますので、その辺も試してみたいと思っています。
- 用途:
- 車検前にとりあえず交換
- 対象商品:
- 17080202
初めてこのタイプを使用してみましたが 始動時すぐの排気の匂いが臭くなく運転して戻った時も良い感じです。
- 用途:
- 車
- 対象商品:
- 17080202
エンジン音が静かになりました(独特のサウンドが静かになり少し物足りない気もしますが)
燃費も良くなった気がします。
- 用途:
- 代車に使用
- 対象商品:
- 17080202
RA1プレオとH91Wオッティの代車で使用しています。今のところ問題ありません。
ロングリーチプラグがあれば使用してみたいです。
- 用途:
- デンソーTWO TOPSからの定期交換
- 対象商品:
- 17080202
デンソーTWO TOPSからの5000Km定期交換、中~高回転でトルクアップが確認できた。走り出しに、エンストしやすくなったような気がする。4本セットで、あと¥500~¥600追加で、他のネットショップでデンソーのイリジウムが買えた。
- 用途:
- 中古車整備
- 対象商品:
- 17080202
物は間違いないです。良い悪いは無く良いです。
本質はこの様な製品を安く提供してもらえて、すぐに発送してくれる事です。
また、こういった部品をほかの製品、洗剤やら備品と一緒に注文ができると言う利点は何物にも代えがたいものです。
いつも大変助かります。
- 用途:
- メンテナンス
- 対象商品:
- 17080202
純正が、高価だったので、海外製品で、心配ですが、購入して見ました。今の所は、AZR60ヴォクシーで、問題な無く仕様出来ています。
このまま調子や焼け等を確認して、良ければ、また再購入を考えてます。評価は、普通スタートでスミマセン。良ければ、次回から、5つ星入れさせていただきます。
- 用途:
- プラグ交換
- 対象商品:
- 17080202
2018年1月3日購入
2019年2月9日交換走行距離3000㎞
若干白煙と黒煙が多くなりプラグを点検、先端ガイシ部分が欠損2本。
残念な状態です。
- 用途:
- 自動車のメンテナンス
- 対象商品:
- 17080202
ホンダフィットにて失火によるエンジン不調をきたしていたので交換を検討。走行距離は15万キロを超えておりこの5万キロはプラグも交換していなかったので、これを機会にイリジウムプラグに交換してみました。とても安い価格だったので試してみようと交換したら、即効果抜群。パワーアップしたように感じています。耐久性はこれからの検証になりますが、安い買い物になったようで大満足です。
- 用途:
- 自家用車のメンテナンス
- 対象商品:
- 17080202
ネジ山が雑、アイドル安定性が悪い、中高回転域でのエンジンの吹け、トルクが増した。コストは良いが、果たして長寿命なのかは怪しい気がする。コスパ重視ならチャンピオンのイリジウムの方が安心感がある。