ミカロール スープラクランプ(オールステンレス)のレビュー
- 用途:
- バイクのマフラーのジョイント部分のバンド
- 対象商品:
- 17211267
純正品が廃盤でこの口径のバンドはバイク用品店に無かったのでいろいろと検索した結果モノタロウさんで購入しました。
サイズ感も質感もバッチリで締め付け加減も良好です。
排気漏れもなくこころなしか音も静かになった様な気がします。
とても満足しています。
- 用途:
- 自動車のマフラーカッター固定
- 対象商品:
- 17211197
自動車のマフラーカッターを購入した際、付属されていた固定バンドのネジを潰した為、同じメーカー、規格の当商品を購入しました。付属されていたネジを潰したのは、最大締付トルクが分からずに締付け過ぎたことによるものでした。今回の購入品については、サイトに掲載されていた基本仕様を確認し、仕様のトルクで締付たところ、マフラーカッターはしっかりと固定されて満足出来る仕上がりになりました。
- 用途:
- アンテナポールの固定用
- 対象商品:
- 17211172
ろう付け??されている部分に若干の不安を感じるものの
材質や仕様、締め付けトルクなどが明記されており信頼を感じる。パイプのサイズに多様しているのもいい
- 用途:
- マフラージョイントに使用
- 対象商品:
- 17211163
バイクのマフラージョイントに他社のステンレス製を謳う物を使用していましたが、ネジが鉄製の為、熱で曲がって外すときにネジが回らなくなりました。
この製品はネジまで完全ステンレスで、今のところ熱による変形も無く、耐久性、熱耐性も良好と思います。
- 用途:
- 自動車用マフラーの連結
- 対象商品:
- 17211258
作りも良く差し込み式マフラーをしっかりと締め付けることができました。ボルトもスムーズに回り作業し易かったです。
- 用途:
- ホースバンド
- 対象商品:
- 17211258
Tボルト風で価格が上なので良いかと思ったが、プレス打ち抜きバリだらけで手が切れる。
絞めるという目的は果たせるが、それ以前に安全でない。お客様に納める機械には使えない。
- 用途:
- 漁船のスタンチューブ取付
- 対象商品:
- 17211328
まったく同じ物がネットで販売されておらず探していたが、径と締りしろに気を取られ幅を見落としていて到着後広すぎるのにびっくりしましたが、締付トルクが付いていた物の倍なのでこちらの商品に決めました。無事交換出来ましたが取付の際バンドよりナットが外れて落ちたの物が1本ありましたので☆-1の4個とします。
- 用途:
- フライボードのホースバンド
- 対象商品:
- 17211328
ホースバンドのボルトを思いっきり締めましたが水圧がかかるためすぐに緩んでしまいました。
数回閉めると安定してきました。
標準のホースバンドほど耐久性はなさそうです。