板金用フラックスのレビュー
- 用途:
- 自動車ボディーの修復
- 対象商品:
- 17619762
今までs使用していたものと同じように使用できました。今までのものは容器からフラックスを塗布するのにハケが必要でしたが、この製品はキャップに中が目ぐすりのようになっていて必要場所に容器のまま直接塗布でき作業性が良いです。
- 用途:
- ブリキ板加工
- 対象商品:
- 17619778
ハンダ加工をフラックスなしで施すと、よくはじかれてうまく接着しないケースが有ったので今回初めて使ってみました。結果は歴然として表れ、スムーズに加工が出来ました。今度からは、この種の作業は苦にならないでしょう。
- 用途:
- ハンダ着け
- 対象商品:
- 17619778
とても良く溶けてしっかりします。使用の際は、母材をしっかり温めからでないとダメです。自分は、トーチバーナーで温めました。バイクのタンク穴補修に使いました。
- 用途:
- 端子のはんだ付け
- 対象商品:
- 17619778
金属板同士や端子板をはんだ付けするために購入した。ボトルに入っていて少しづつはんだ付けするスキマに流し込めるので便利。後ははんだ付け後の経時変化が良ければリピすると思う。時間が経たないとわからないので★4つとします。
- 用途:
- 車のボディー補修
- 対象商品:
- 17619778
塗布後はんだとこてを当てるとすっとはんだが入って行き溶接できます。板金には必需品です。
- 用途:
- バイクのレストア
- 対象商品:
- 17619778
40年前のバイクのレストアでタンクの補修の為に購入しました。
小さいサイズもあったのですが、価格がそんなに変わらないので
こちらを購入しました。
刷毛とかが付いていないので、綿棒で塗布しました。
キャップに刷毛が付いていたらよかったと思います。
- 用途:
- 真鍮パイプの接合用
- 対象商品:
- 17619778
量もたっぷりあり、安価なのでいつも利用しています。
酸化皮膜をとってくれるので湯流れが非常に良いです。
酸なので作業後は十分洗浄をかけます。
- 用途:
- ステンレス板のはんだ付け
- 対象商品:
- 17619778
100Wのはんだごてを使用した場合、
フラックス無しの場合は、ほとんど使用出来ない状態でした。
フラックス有りの場合は、非常に良く濡れ、銅板に近い状態ではんだ付けが出来ました。
100mLを購入したのですが、ふたを開けたら、ハケのような物は、無く
100円ショップのめん棒を使用して塗りました。
改善してほしい。
貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。