ホットボンドのレビュー

平均満足度 3.55 (22件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ホットボンド goot(太洋電機産業)
goot(太洋電機産業)
1,498 / 税込 1,648
ホビー用から業務用まで幅広く使われている接着アイテム、ホットボンド。本体に専用接着スティック「ホットスティック」を差し込み、熱で溶かし接着します。安全ヒューズ内蔵接着材質:木・紙・布・皮革等の孔質材の補修、接着、充填。プラスチック・金属・陶器・ガラスの仮止めが出来ます。作業性:接着約10秒、完全硬化まで約1分~4分のスピード接着で作業がスムーズに行えます。接着面が凸凹している素材の接着にも適しています。硬化後も柔軟性がありますので、柔らかい素材の接着にも適しています。専用スティックの特長:専用スティックは溶剤を含まない100%固形分で、取り扱い及び保存が簡単です。
22件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
K-Works 様2025-11-09
用途:
自作基盤の保護

10年くらい使っておりますが、最近ノズル?を引いてもスティックが滑るようになってきました。
月一の使用で10年ももったので寿命と考え、新調することにしました。
準備ができるまでに結構時間がかかる(冬だと10分くらいかかる)ことと、先っちょからボンドが垂れることも考えると、評価3でしょうか。

2025-11-24
用途:
演示実験の製作

使い勝手は、良い方です。グルーが垂れてくるは仕方ないですが、比較的少ない方と思います。

2023-09-07
用途:
工作品の接着に使用
対象商品:
17619945

各種工作品の接着に使用しています。100円ショップでも類似品を売っていますが、工具類はなるべく本来の工具メーカ品を使用した方が安心です。

1人が参考にしています
株式会社タウンハウス 様2022-03-15
用途:
とても便利
対象商品:
17619963

トリガーのないものを使っていて、使いにくかったので買い換えました。
トリガー付をお薦めします。

3人が参考にしています
ブラウカッツェン 様2020-11-12
用途:
梱包、修理等
対象商品:
17619963

はんだ関連商品等では老舗の商品ではありますが、
レビュー等を見ると今ひとつの評価があって、若干心配しておりました。
ご覧の通り、ホビー用、軽作業向けの安価な商品であって、
高度な作業に対応できる、精密な業務用の製品ではありません。
予熱時間は若干かかりますが、ボンドの垂れも少なく、
操作性なども全く問題ありません。
ボンドが止まらずに垂れる原因は、トリガーの操作にあります。
本品に限らず、トリガーを引いた瞬間に吐出されるのではなく、
トリガーを引いた分だけボンドが装填され、圧がかかり、その結果、
溶けたボンドが押し出され、吐出される仕組みである為に、
トリガーを引いた後にディレイがあるのです。
その為、必要な吐出量以上にトリガーを引いてしまうと、
少し遅れて余分なボンドが次々に垂れ出てくるのです。
要するに慣れの問題で、トリガーの引き加減で調整する事が可能です。
ボンドの垂れでお悩みの方は、ぜひこのディレイの感覚をマスターしてみてください。
より本格的な性能をお求めの方は、相応に高価ではありますが、
しっかりとした機能を備えた製品がいくつもありますので、そちらをぜひ。

11人が参考にしています
2020-11-22
用途:
発泡スチロールの接着
対象商品:
17619945

発泡スチロールに接着する場合にいつも苦労していたがとてもいいです。ただ通電が長いと垂れてくるのが難点。

2019-12-13
用途:
日曜細工の仮止め
対象商品:
17619945

木材で棚とか箱を作ったりしているが、多少斜めになってもいいやという時もある。そんな時このホットボンドは大いに役に立っている。とはいっても仮止めだが、しかし釘をいきなり使うと修正時に時間がかかるので、トータルとしては仮止めをした方が早い。
扱いも簡単。小3の孫も面白がって使っている。夏休みの工作にも使えないかなと考えている。紙の場合は糊でいいが、木の組み立てはホットボンドが威力を発揮する。

4人が参考にしています
2019-04-16
用途:
部品の接着
対象商品:
17619963

使用するまでに要する時間が短く、非常に使い勝手が良かったです。
とにかく使えればよいのであればおすすめです。

2023-07-04
用途:
ダンボールの接着など
対象商品:
17619945

昔から使っている.立ち上がりの時間は数分で許容範囲だが,ガン本体が電源コードに引っ張られてテーブルから落ちるのも相変わらず.スタンドが別売であるのは承知しているが,ガン本体のみで落ちないようにしてほしい.

2人が参考にしています
2020-04-22
用途:
プラスチック等の接着
対象商品:
17619945

初めてのホットボンド。写真で見るより小さい。ホットスティックのサイズも大き目のを購入してしまった。ホビー用としてはこんなものかもしれません。

1人が参考にしています
2019-06-29
用途:
飾り付け
対象商品:
17619945

本体と変え芯とのセットで価格の安い物を準備して欲しい。

2023-10-10
用途:
商品梱包時
対象商品:
17619963

商品の箱が開かないようにホットボンドでとめて使用してますがちょっと壊れやすいのが難点です。何個も買いなおししてます

1人が参考にしています
ソノダ金属株式会社 様2017-09-11
用途:
梱包作業のクレープ紙の接着や商品ラベルの接着
対象商品:
17619963

他社の製品なども色々試したが、コストと耐久性の面で一番効率よく使えています。熱が上がらなくなる(内部の配線が切れる?)故障が今より怒らなくなれば更にありがたいと思います。

2017-05-08
用途:
工場の工具
対象商品:
17619945

もう少し安価だと助かるのですが溶スティックも3本だけは高額感が!?

2020-07-08
用途:
水耕培用の箱の加工
対象商品:
17619954

私の購入した商品(HB-25)にはトリガーがついておらず、指で押し出す方式でしたので、少々使い勝手が悪かったです。また、ホットスティックの長さも10cmあり、使用時には半分に切る必要がありました。最初から5cmにカットされてる方がいいです。

2019-06-30
用途:
修理作業
対象商品:
17619954

もう少し高いのを買えばよかった、指で押し込むのがつらい!

株式会社クーネル 様2020-06-08
用途:
接着
対象商品:
17619945

思ってよりめちゃめちゃ小さくてちょっと使えません。確認不足!

サンソー精工株式会社 様2019-04-27
用途:
アクリル接着
対象商品:
17619945

なかなか温度が上がらないけど、この値段だから仕方ないと思ってあきらめた

2017-12-26
用途:
プラモデル作り
対象商品:
17619945

温度が低いため接続不良を起こすことがある外では使えない

2017-05-09
用途:
工場の工具
対象商品:
17619945

ボンドスティックの11mmが欲しくて大量に入手したら7mmで、ガンを買う羽目に成りました。

1人が参考にしています