12V汎用リレーのレビュー
- 用途:
- フォグランプのリレー
安く汎用品のリレーを入手することができました。不具合もありませんでした。
- 用途:
- 自動車整備作業
あまりにも安いリレーは品質を疑ってしまうので、
この製品をエアコンのコンプレッサーリレーの交換用として常備している。
エアコンコンプレッサーやファンモーター等が作動していない時に
故障確認用として交換すると直ることが多い。
その他のリレーでも同じ形状ならほとんどの車種のリレーに使用できて便利。
- 用途:
- カーエアコンのリレー
- 対象商品:
- 17644953
純正品と遜色なく、問題なく動いています。
耐久性が解りませんので星4つにしました。
- 用途:
- FJクルーザー
FJクルーザーのエアコンSWのランプが点滅してエアコンが作動しなくなった為、とりあえず汎用品で対応してみました。
問題なく作動したので満足です。
- 用途:
- 車両整備(エアコンメンテ)
- 対象商品:
- 17644953
MF21S MRワゴンでエアコンが効かないことがある為、最終的にネットリレー不良だった為交換しました。純正より安価で有難いです。耐久性は様子見になりますが、動作は現在問題ありません。有難う御座いました。
- 用途:
- カーエアコン修理
- 対象商品:
- 17644953
ダイハツ エッセのエアコンのファンとクラッチがすぐに切れる。
コンプレッサークラッチのリレーをコンコンと叩くと復活することから、リレーと判断し交換。純正品の半額程度で購入できるのでよいですね。無事、直りました。
- 用途:
- スズキセルボ、エアコンが良く止まります。純正のエアコンリレーの代用で使用。
- 対象商品:
- 17644953
直に送っていただきありがとうございました。リレーを交換してから寒い位エアコンの冷えが、変わりました。交換するまでは、エアコンがよく止まっていました。金額的にお安くなんの問題もありません。
- 用途:
- 車両メンテナンス
- 対象商品:
- 17644953
車のエアコンコンプレッサーリレーが壊れていたのでこれと交換し復帰しました。耐久性(高温及び振動等悪条件のなか)は不明ですが、マルチに使えそうなので便利だと思います。
- 用途:
- メンテナンス
- 対象商品:
- 17644953
トヨタ車にて接触不良を起こしていた純正と交換
耐久性についてはわかりませんが機能的な問題は全くありません
純正の約1/3と言うコスパは素晴らしい
- 用途:
- エアコン 消耗品定期交換
- 対象商品:
- 17644953
交換することで、不具合も解消されました。10年以上無交換だったら交換をお勧めします。
- 用途:
- イプサムに使用
- 対象商品:
- 17644953
突然ACランプが点滅し、エアコンが効かなくなり、ネットで調べたところ
MGリレーの不具合で発生するとのカキコミがあったためMGリレーの購入を決意。
純正品にしようかと思ったけど、レビューをみて本品に決定。
交換後、1度もACランプ点滅もなく、エアコン問題解決です。
純正品より安く問題解消となりました。
車も古く気に入っていて買い替えを考えたけどまだいけます。
![12V汎用リレー NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono17644953-210727-02.jpg)