トヨタ BF DOT3 2500H-Aのレビュー
- 用途:
- 自動車のブレーキフルード交換
メーカーの純正品で安心して使用できます。また小さな缶で効率良く劣化することなく使い切れます。
- 用途:
- ブレーキフルード交換
DOT3の純正品です。ブレーキオイルは継足さずに全量交換しましょう。同製品ならともかくDOT4と混ぜたりしないように注意しましょう。パット等交換時・車検時には全量交換しましょう。1LあればアルファードでもOK。
- 用途:
- ブレーキオイル交換時に!
車検整備、ブレーキオイル交換の時に使用します。1L缶ですと使いきれず残り、暫く保管すると吸湿する可能性があるので、500mlがベストじゃ無いかと思い選んでます、トヨタ純正なので安心。
- 用途:
- 車検整備時・ブレーキ系統のオーバーホールなど
昔からこのブレーキフルードを使用しています。競技走行でなければ十分の性能を持っています。油圧系統内のゴム部品への攻撃性も少なく、一般道路を走行する場合には大変良い品質だと思います。他社製品と比べて少々割高感がありますが、それ相応の商品だと思います。
- 用途:
- トヨタトヨエースのブレーキに使用
- 対象商品:
- 18323244
安定の性能で、純正なので当然と言えば当然。
社外品が特に安価というわけでもないので純正を使用しています。
- 用途:
- 自動車の12ヶ月点検や車検の時に使用する
- 対象商品:
- 18323253
車検でブレーキフルードを交換するときにはいつもこれを使っています。信頼の置ける製品です。
- 用途:
- 車検整備時
- 対象商品:
- 18323244
トヨタ車の車検時にブレーキフルードを交換しています。何よりも純正品で安心できます。過酷なブレーキ操作をしない乗用車ではDOT3規格で十分であると考えます。きちんと2年ごとに同じメーカー規格のものと交換することで車を安心して使用できます。
- 用途:
- 自動車の整備
- 対象商品:
- 18323253
車のブレーキフルード交換で使用してます。
軽自動車だと余ってしまいますが普通車でタンクが大きければちょうどいい量です。
値段がもう少し安ければいいですが、。
- 用途:
- ブレーキオイルの補充
- 対象商品:
- 18323253
ブレーキオイルの補充のために購入、どこかわからないが、オイルが減っていくので、切らさないように補充、
- 用途:
- 自動車整備
- 対象商品:
- 18323253
1Lより500mLを2つのほうが若干安価でしたので購入。缶が青色になっていましたが同じものでした。
1つは注ぎ口に凹みがあり若干滲み出ていましたので梱包を改良すべきと思います。使用には問題なかったようです。
また蛇腹ノズルが付属していましたが、缶の口に合わないようでした。
純正品で問題ないので満足ですが、これらのことから★2つ引いた評価にしました。