ISO規格全ネジナット(ユニクロメッキ)のレビュー

平均満足度 4.78 (23件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ISO規格全ネジナット(ユニクロメッキ) Modes
Modes
22 / 税込 24
23件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-01-08
用途:
機械メンテナンス

品質的にも問題なく使えています。今後もリピートしたいと思います。

2026-01-05
用途:
機械部品

スタッドボルトと同時に購入しました。特に使用に問題ありません。

2025-03-07
用途:
DIYでの各種固定に

一個単位で買うことができるので、必要数量分だけ買ってきれいに使い切ることができ、無駄がなくなって気分がいいです。

TOGA販売課 様2023-11-27
用途:
機械部品への取り付け
対象商品:
18593907

近くの建材店とほとんど値段は変わらないのですが今回はモノタロウ様にて購入させて頂き
梱包状態もかなり良かったので感謝させていただきます。
またの機会がありましたらよろしくお願いいたします。
ありがとうございました
このレビューは家族からの委託で記載させていただきました。

1人が参考にしています
2022-01-28
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
18593986

M12のナットを探していました。ここで買えてよかったです。

2021-10-03
用途:
リフォーム工事に
対象商品:
18593952

ボルト・ナットのサイズが豊富なので助かります。。。

2020-12-21
用途:
エンジン分解
対象商品:
18593943

シリンダーヘッドに使いました。非常に使いやすいです

エステック株式会社 様2020-07-29
用途:
モーター変速機構の自作に使用
対象商品:
18593952

インダクションモータの変速機構を自作する際に使用。安くて便利なので、ネジ類はモノタロウから購入することが多い。助かっている。

2021-02-12
用途:
棚の突っ張り用
対象商品:
18593943

普通に使えて、価格も安く済みました。またお願いしたいと思います。

2020-06-14
用途:
機械メンテナンス
対象商品:
18593934

バラでの販売で、必要個数注文できたので良かったです。

2020-04-13
用途:
器材作成
対象商品:
18593934

発送が早くて非常に助かります。400個買ったのですが、1個ずつ個装されているのは面倒だけどw

2019-10-08
用途:
バイクメンテ
対象商品:
18593986

ステアリングヘッドの交換用としてネジ棒と組み合わせて使いました。十分機能しました。

1人が参考にしています
有限会社 曽田 様2019-10-15
用途:
自転車など小部品の取り付け
対象商品:
18593934

ロードバイクのフェンダー取り付けに使用しました。よいも悪いも普通のナットですね。特に感動はありません。近場のホームセンターに比べると少し高いですかね、

2022-01-21
用途:
ミラーを取り付けに使用
対象商品:
18593943

今回ネコポスで来ましたが、ネジ1個のため危うくゴミ箱から救い出しました。
もっと目立つように梱包を宜しくお願いします。

グレース 様2019-09-20
用途:
ボルトナット取付
対象商品:
18593986

ノーブランドですが問題なく使用でき価格も安かったです。

有限会社柏原運輸 様2019-04-11
用途:
農機具の修理
対象商品:
18594022

安くて翌日には届くのでとても助かりました。物は問題無しです。

2019-07-13
用途:
重量物の壁掛固定
対象商品:
18593934

多少精度が低そうですが普通に使えます。コストを考えたら十分だと思います。

2018-06-02
用途:
錆びたナットの交換
対象商品:
18593986

種類や材質が豊富で、ついでに注文すればよいので便利です。

1人が参考にしています
2020-04-13
用途:
DIY
対象商品:
18593952

ごく普通のナット。精度、メッキとも品質に問題はありません。

2017-02-06
用途:
一輪車の改造
対象商品:
18593934

一輪車を二輪車に改造して、自転車に取り付け、リヤカー代わりにした。ナットは、安く、メッキもしてあるため、とても良い。