六角穴付きボルト・キャップスクリュー(12.9T焼入)のレビュー

57件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-12-26
用途:
車のメンテナンス

社外品シート取り付けに使用。問題なく使えました。ネジや六角などの各精度は問題無し。満足です。

2025-12-13
用途:
車のメンテナンス

ネジ部分の精度、六角部分の精度、ともに不具合なし。 安心して使えます。

平杉整骨院 様2025-10-02
用途:
バイク整備

強度区分高く、安心して使えます。1本から購入できるのは大変有難いです。

2024-11-29
用途:
特殊用途に
対象商品:
18600286

車椅子修理でフットレストの取り付けに使用しました。普段使わないボルトの種類サイズでしたが、豊富なサイズから必要な物が選べてとても便利です。品質は普通に良い品だと思います。

1人が参考にしています
コーヒーの堀江 様2024-10-23
用途:
家具にて使用

特に普通に使えました。知らないうち4本あるはずのうち1本が行方不明、早速同じサイズで調べて、見つけました。よかったです。

2024-06-14
用途:
二輪車のメンテナンス
対象商品:
18600602

強度区分の大きなボルトを小分けで購入できるため助かりました。

2024-05-25
用途:
エアガンのパーツ取り付け
対象商品:
18599954

最後の締め付けの際に少し強めに締め込みましたが、しっかりとした作りなので、六角部分がなめてしまう感覚はなかったです。

2024-03-30
用途:
車のキャリパーO/Hの際に
対象商品:
18600478

車のキャリパーO/Hの際に使用しました、中々ないサイズで来たので助かりました。

2人が参考にしています
TWランド 様2023-07-30
用途:
バイクTW200修理用
対象商品:
18600304

TW200のオイルエレメントカバー用に取り付け。
本来は6mmのプラスネジですが、頭がナメリやすいためキャップスクリューに交換。
キャップスクリューの長さが80mmと既存のネジより5mm長いため、
5mmカットして使用しました。
オイル漏れもなく問題はありません。
ネジも締めやすく緩めやすいです。

MAR SURFBOARDS 様2023-09-08
用途:
万力の整備
対象商品:
18600103

古い万力の分解整備時に購入しました。少数で入手できるのは助かりますね。焼き入れとのことで適当にホムセンで買うよりは安心できます。

2023-07-14
用途:
バイクの整備
対象商品:
18600252

長めのボルト(M6 x 40 mm)が1本単位で安価に購入できるのは非常に助かります。

2023-02-19
用途:
ステアリングボス固定
対象商品:
18600207

現在使用しているボルトにサビが見られた為この商品を選択。長さが細かく選択出来るので選びやすい。強度もOK、1個単位で購入ですが複数個セットでもよい様な気がします。

株式会社ガレージイワホリ 様2023-04-11
用途:
機械部品の組付け
対象商品:
18600243

機械部品の組付けに使用しますが、いままで、硬度、強度など問題はありませんでした。

1人が参考にしています
合資会社 石川商店 様2022-09-04
用途:
機械の組み立て
対象商品:
18600094

少ロットで注文できるのは助かります
ただ送料が一律かかるのでまとめて注文する時にはいいのですが少ロットときは割高になるので少ロットの時は定型外郵便で発送してくれればと願います
送料がバカにならない

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

2022-04-21
用途:
バイクへの社外パーツの取り付け
対象商品:
18600462

商品はとても品質が良く個別包装、価格は非常に安価。配送も迅速で満足度は高いです。

2022-06-19
用途:
タイヤのバランス取りに
対象商品:
18600234

ニードルの先端を受ける部品として使いました焼入とありますが六角穴の底をハイスのキリでもむことができました。それほど硬くはないようです。

2022-03-11
用途:
バイクの整備
対象商品:
18600067

バイクの古くなったボルトを交換するため購入。純正部品を頼むより安いのでまとめ買いしました。ボルトは規格ものなので特殊な物で無い限り品質に差はないです。いろいろなタイプを持っておくといざという時に重宝します。

2021-11-29
用途:
オートバイの修理に
対象商品:
18600207

走行中にちょうどこれと同じような形のボルトが抜け落ちてしまい、1本だけ購入しました。数年前も同じような理由で同製品の別サイズを1本だけ購入した事があります。
ここの会社の製品は頭部の形状も豊富でネジ部のサイズや長さもキメ細かく揃っていて、更に材質や強度も明記され、しかも1個から購入出来るのでいつも助かっています。

2022-02-24
用途:
電子機器の保守
対象商品:
18600103

質実剛健でコストパフォーマンスも良かった。相手金属によっては本品で十分である

1人が参考にしています
2021-09-15
用途:
機械修理
対象商品:
18600374

工作機械の交換修理用です。
品質には問題なく満足しております。
1本から購入出来て助かりました。
また必要になればリピートします。