アンチラストチェーンのレビュー

平均満足度3.86(219件のレビュー)
商品レビューを投稿する
アンチラストチェーン モノタロウ
モノタロウ
アンチラストチェーン
¥919~/税込¥1,011~

防錆加工された、さびに強いチェーンです。【用途】チェーンの補修・交換に。

219件中 181~200件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
対象商品 : 18585473
2017-09-11
用途: サビたチェーンの交換に。

今回で3回目の購入ですが取付のクリップの方式が変わっていました。
今まではクリップタイプの簡単に交換出来るタイプでした。
今回届いた物はピンを曲げて取り付ける感じで、工具とテクニックが必要なものでした。
自分の購入ミスなのか、仕様変更なのか購入される方はご注意ください。

MonotaROからの回答

レビューのご投稿ありがとうございます。
確認させて頂きましたところ、仕様変更はございませんでした。
商品詳細ページの「使用方法」の資料にありますように、
当該商品は少し曲げて取り付けて頂く必要がございます。
ご不便をお掛けし誠に申し訳ございません。

対象商品 : 18585464
2018-11-12
用途: 付属のジョイントについて

付属しているジョイントですが、クリップをかけるピンの溝に塗装がのってしまっていて、クリップがしっかりとまりづらい個体がありました。取り付け前に溝を確認し、カッチリ止まっているか注意しましょう。そのまま乗り出すと、面倒なことになります。

対象商品 : 18585473
2018-05-16
用途: いまいち
個人のお客様

ジョイントがうまくはまらない。このジョイントを使っても、ミッシングリンクみたいに脱着できそうにないので、ピンを抜かないでつないだ方がよかった。
今まで使ってきたKMCの防錆チェーンとミッシングリンクに比べて値段が数分の一ですから、過度な期待はしていませんが、本当に錆びないか、チェーンの伸びや動きがどうなるか、今後に期待。

1人が参考にしています
対象商品 : 18585464
2018-10-03
用途: のびたチェーンの交換

シングル/7段用両方とも台湾のPYCというメーカーの商品でした。全く問題ありません。

対象商品 : 18585473
2017-07-20
用途: 自転車 補修

付属のジョイントは表面の仕上げや取付穴の精度に不安があり、取付方法においてもプレートを折りまげる工程がありましたので本当にこんな方法で良いのか、不安になりました。
その為、このプレートは使用せず、チェーン切り工具を使用して接続しました。 切れる心配はないでしょうが、値段相応の商品かと思います。

対象商品 : 69298592
2018-12-17
用途: チェーン交換
自動車・二輪車・自転車関連業

チェーンジョイント3点セットのうち、1点が穴の位置がでたらめな不良品、かつ1点が入っておらず、仕方なくジョイントを使わず直付けしました。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。MonotaROブランド商品につきましては、お届け後365日以内でしたら、尚、返品ご希望の場合は、お手数ですが弊社問合せ窓口までご連絡をお願い致します。

対象商品 : 18585464
2017-05-03
用途: ママチャリのチェーンを交換
その他業種

このタイプのチェーンの交換は初めてでしたが、ジョイントピンの装着、長さの調整もスムーズにできました。使用して半年ですが、サビも全く発生しません。油は絶やさずつけるようにはしています。

対象商品 : 69298592
2018-04-08
用途: 自転車
建設業・工事業

注文コード18585473 と69298592は同じ商品ですか
?

MonotaROからの回答

18585473は現在廃番となっており、モデルチェンジ品として69298592を登録しております。
ご不便、ご迷惑をお掛けし申し訳ございません。

対象商品 : 18585473
2017-11-19
用途: 製造中止なんですか?
建設業・工事業

少々くせはあったりしましたが、中々の値段で性能は良いと
思いますので、継続して販売して頂けませんでしょうか?
無くなると困ります

MonotaROからの回答

レビューのご投稿ありがとうございます。
注文コード18585473につきまして、大変申し訳ございませんが在庫なくなり次第取り扱い終了となります。
後継品を販売予定ですので、よろしければそちらの商品をご検討頂けますと幸いです。

ご迷惑をお掛け致しますが、何卒宜しくお願い申し上げます。

対象商品 : 69298592
2018-07-23
用途: 電動自転車のメンテナンス

画像から普通のクリップ式のジョイントの物が届くと思ってたんですが、届いたのは見たこともない方法のジョイント。これに手惑いまして、結局注文コード18585473のページに説明書を見つけました。もっとわかりやすくしといて下さい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご不便・ご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません。今後の課題といて検討させていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 18585464
2017-04-12
用途: 自転車補修品として
その他業種

価格は安いですが普通に使えてます。適当に給油してますが、一年使ってサビも出てません。

対象商品 : 18585473
2017-12-10
用途: 自転車整備
建設業・工事業

製造中止は残念でたまりません
後継機種も同額で願います

対象商品 : 18585473
2017-06-21
用途: 自転車のチェーン交換に使用
その他業種

繋ぎ部分にかなり時間をとられました。
プライヤー二本で、作業完了

対象商品 : 69298592
2018-04-17
用途: 外装7段のシティーサイクルのチェーン交換
ベンリ工房オグラ 様

交換後、4ヶ月使用したがシマノHG40と比較してペダルがかなり重くなり、石油でチェーン洗浄、専用オイルを注油し、幾分軽くなった。変速時の歯飛びも時々あり、HGに戻す予定。今現在(5ヶ月間の使用)錆はでなかったです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

今後の商品の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 18585464
2017-02-16
用途: 自転車のチェーン交換
建設業・工事業

安い割には作りもしっかりしていてサビにも強そうです 他の自転車のチェーン交換の時にも同じ商品を購入するつもりです

対象商品 : 18585473
2017-02-04
用途: 自転車のチェーン交換

他のレビューにもありますが、接続方法が独特です。シティーサイクルやルック車程度なら耐えられると思います。全体に銀色のペイントがされていて安っぽく感じます。ペイントの為かマッタリした動きです。

対象商品 : 18585464
2017-06-26
用途: 錆びたチェーンを交換修理
卸売・小売業

ジョイント部の間隔が狭くて入らないと焦ったが、オス部をペンチで挟み少し狭めてやるようにして押し込むと「パチッ」と入ります。

対象商品 : 18585464
2016-10-25
用途: 街乗りMTB

シングルスピード(変速なし)のMTBに付けてみました。
使用期間が短いので防錆については様子見。
チェーンリンクが薄く、他社の多段用チェーンより薄くてガシガシ乗るのにはちょっと不安な薄さです。
付属のジョイントの精度が悪い?チェーン幅に対して緩いと言うか、ガタが大きい。
そのせいなのか、チェーンラインがジョイント部で僅かに屈曲します。
実用範囲内かもしれませんが、私はジョイントを使わずに繋ぎました。
非常に安価なので価格相応とも言えますが、おすすめしません。

2人が参考にしています
対象商品 : 18585473
2016-10-30
用途: 自転車整備

錆びて動きが悪くなったチェーンの交換用です。特に特徴はありませんが十分な品質ですし、シフトチェンジもスムーズです。リンクは使用せず、チェーンカッターを使って交換しました。

対象商品 : 18585473
2016-12-10
用途: 8段用に交換

ジョイントつなぎは少しコツがいります。
気になるようならシマノのピンでつなぐ方が信頼性は良さそう。
11Tでも歯飛びせず普通に変速できた。

1人が参考にしています